Lower MurrayWater este un furnizor regional de apă cu sediul în Mildura, în statul australian Victoria. Pentru a acoperi în siguranță aprovizionarea celor aproximativ 80.000 de clienți într-o zonă de 14.600 de kilometri pătrați, compania tratează apa brută din râul Murray în nouă instalații pentru producerea apei potabile.
Apa netratată trece prin mai multe stații de tratare pentru a deveni apă potabilă, inclusiv filtrare. Pe durata acestei etape a procesului sunt filtrate particulele mici suspendate, care nu au fost îndepărtate deja prin floculare, precipitare și sedimentare. Deoarece filtrele se blochează tot mai des prin depunerea particulelor, acestea trebuie curățate regulat cu ajutorul spălării inverse. Acesta este singurul mod de menținere a funcționalității și a fluxului apei. "Pentru aceasta, procesul de filtrare este oprit, apoi apa, care a fost filtrată deja, este direcționată prin filtru în direcție opusă, la un debit crescut pentru eliberarea particulelor captate", ne explicăMark Blows,Coordonator de echipă, Întreținere electrică în cadrul Lower Murray Water.
Este importantă deschiderea și închiderea sigură a vanelor necesare pentru a asigura faptul că funcția de spălare inversă se desfășoară într-un proces autonom și că nu pătrunde apă murdară în apa potabilă. "Până în prezent, am asigurat aceasta cu ajutorul comutatoarelor de capăt, iar aceasta ne-a permis să urmărim dacă vana este deschisă sau închisă." La instalarea unui nou sistem cu spălare inversă în stația de tratare a apelor din Mildura, Lower Murray Water a decis utilizarea senzorului de vană MVQ101 de la ifm în locul comutatoarelor de capăt.
Senzorul inteligent pentru vană MVQ101 este un senzor de poziție pentru actuatoarele de vană, care oferă o vedere transparentă privind ceea ce se întâmplă în supapă. MVQ nu transmite prin IO-Link doar faptul că au fost atinse pozițiile limită. Datorită înregistrării continue a poziției, utilizatorul poate să țină sub observație și poziția actuală a vanei, indicată cu precizie în grade, dar și timpii de deschidere și închidere. Spre exemplu, modelele de mișcare redusă indică acumulări în vană sau conductă. Senzorul detectează blocajele sau reziduurile aderente care împiedică închiderea completă a clapetei cu o deschidere a vanei până la 0,1 grade și se generează un mesaj corespunzător. Informația este disponibilă prin ieșirile de comutare și IO-Link și de asemenea pe dispozitiv, datorită unui LED de stare distinct, cu o vizibilitate clară de jur-împrejur.
"În instalațiile pentru transportul apei, chiar și un spațiu minim al vanei, care nu poate fi înregistrat în siguranță de comutatoarele convenționale pentru poziția limită, poate fi suficient pentru eliminarea separării efective între apă potabilă și apă industrială",ne spuneMark Blows. "Cu ajutorul MVQ, ne putem asigura înaintea fiecărui proces de spălare de faptul că toate vanele sunt într-adevăr închise și etanșe. Posibilitățile suplimentare de diagnoză, cum ar fi timpul de mișcare efectiv al vanei, ne ajută la întreținerea instalațiilor noastre în funcție de nevoia actuală. Aceasta previne timpii de nefuncționare inutili și se minimizează riscul de contaminare a calității apei potabile."
Alt avantaj: MVQ necesită puțină întreținere și este extrem de rezistent. "Anterior, răspunsul pentru poziția vanei a fost furnizat de senzori cu comutatoare mecanice. Numeroasele piese mobile au fost o sursă potențială de erori, care ar putea cauza o oprire a stației. Cu ajutorul MVQ am putut reduce numărul de componente mobile și să lucrăm de asemenea digital, fapt care reduce semnificativ pericolul unei opriri a instalației din cauza unei erori." Trebuie menționat de asemenea faptul că Lower Murray Water operează senzorul inteligent pentru vană în exterior, unde este neprotejat în mare măsură față de clima australiană. "Până în prezent, praful și ploaia au avut un efect redus asupra MVQ-urilor instalate sub razele solare directe și expuse la temperaturi între minus două și plus 45 de grade Celsius."
Suplimentar față de informația și fiabilitatea procesului câștigate, angajații Lower Murray Water apreciază de asemenea procesul de instalare accelerat. "Instalarea senzorilor pe vană este foarte ușoară, așa cum sunt punerea în funcțiune și conectarea la regulator, datorită IO-Link." Datorită tehnologiei de comunicare digitală IO-Link pot fi conectate până la opt MVQ-uri la un singur IO-Link master, care transmite pachetul de date spre nivelul IT, dar și spre regulator. La realizarea unei înlocuiri, durata de implementare este redusă datorită conexiunii master, deoarece parametrii sunt salvați pe master și sunt scriși automat pe noul dispozitiv după înlocuirea senzorului. Pentru Lower Murray Water, aceasta semnifică faptul că monitorizarea fără cusur și sigură a procesului este garantată în permanență.
Acum, după instalarea MVQ101, Lower Murray Water are o vedere continuă și transparentă asupra stării supapelor în sistemul de spălare inversă al stației de tratare a apelor din Mildura. Transmiterea digitală a poziției vanei, a timpilor de deschidere și închidere prin IO-Link, cât și alarmele digitale și vizuale de la fața locului, în cazul blocajelor, asigură calitatea apei potabile și oferă companiei abilitatea recunoașterii nevoii de întreținere din timp și pentru efectuarea măsurilor de întreținere.