You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Znanja i vještine / Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja o IO-Linku

Dodatne informacije o IO-Linku

Što je IODD?

Opis uređaja IO-Linka (IO-Link Device Description), elektronički opis značajki uređaja: Datoteka IODD pruža podatke za integraciju u sustav, npr. podatke o identifikaciji, procesu i dijagnostici.

Gdje se može pronaći IODD?

IODD za svaki proizvod s IO-Linkom dostupan je na stranici poduzeća ifm pod „Dokumenti i preuzimanja →Preuzimanja IODD-a“.
Pretražitelj IODD-a koji ne ovisi o proizvođaču dostupan je na stranici zajednice IO-Linka: www.io-link.com ili izravno na: https://ioddfinder.io-link.com/#/

Gdje se IODD sprema?

IODD se sprema u softver za namještanje postavki LR DEVICE ili drugi softver za uređaj IO-Linka i alate za konfiguraciju ulaza marke ifm pod uvjetom da se uređaji IO-Linka prodaju putem poduzeća ifm.

Odašilje li IO-Link mjerne vrijednosti?

Ako senzor stvara mjernu vrijednost ili određuje obradnu vrijednost, ona se odašilje digitalno na upravljački uređaj pomoću IO-Linka.

Po čemu se mjerna vrijednost IO-Linka razlikuje kod signala od 4 do 20 mA?

Nema gubitaka kod pretvorbe, skaliranja ili odašiljanja.
Čitavi je prijenos mjernih vrijednosti digitalan. Isključuju se odašiljanje sklono pogreškama i pretvorba analognih signala. Digitalno prenesene mjerne vrijednosti mogu se izravno prikazati u upravljačkoj prostoriji.
IO-Link:https://www.ifm.com/hr/hr/shared/technologies/io-link/vorteile/prednosti-korištenja-poveznice-io

Kako se otkriva kvar na vodu pomoću IO-Linka?

IO-Link master provjerava sve uređaje IO-Linka unutar komunikacijskog ciklusa. Ako uređaj ne odgovara, kvar na vodu se odmah otkriva i javlja bez obzira na mjernu vrijednost.

Kako može IO-Link smanjiti raznolikost I/O-a?

Kada se koristi IO-Linkom, korisnik prima ulazne i izlazne podatke pomoću priključka uređaja senzora/pokretača. Više ne vrijedi standardno razlikovanje ulaza/izlaza.
U standardnom načinu bez IO-Linka, svaki priključak uređaja koji ima mogućnost IO-Linka može se još uvijek konfigurirati kao ulaz ili izlaz.

Što su dvosmjerni podaci?

Podaci idu u oba smjera; od IO-Link mastera i prema njemu.

Koja je razlika između priključka A i priključka B?

Priključak A ima integrirano niskostrujno napajanje za uređaje; priključak B omogućava drugo zasebno napajanje za izlaze.

Što je IO-Link master?

IO-Link master povezuje jedan ili više uređaja IO-Linka s pristupnikom u sustavima fieldbusa više razine.
Ovdje pritisnite za odabir IO-Link mastera sa stranice poduzeća ifm: https://www.ifm.com/hr/hr/category/055/055_010

Koje funkcije obavlja memorijski priključak?

Za instalaciju bez IO-Linka, memorijski priključak omogućava odašiljanje postavki na zamjenske jedinice. Kako bi se to postiglo, on očitava i sprema podatke povezanog senzora s IO-Linkom. Spremljene se postavke mogu kopirati na senzore iste vrste s tvorničkim postavkama.
Ovdje pritisnite za memorijski priključak IO-Linka: https://www.ifm.com/hr/hr/product/E30398

Što je potrebno učiniti s IO-Link masterom prije uporabe?

Svaki priključak IO-Link mastera korisnik može konfigurirati prema zahtjevima polja primjene: način priključka IO-Link mastera (DI, DO, IO-Link), obujam i duljina obradnih podataka. Preporuka: uključite identifikaciju uređaja za buduće kompatibilne zamjene.
Softver LR DEVICE olakšava ovaj postupak skeniranjem mreže radi dostupnih IO-Link mastera i senzora.

Ovdje pritisnite za LR DEVICE:
https://www.ifm.com/hr/hr/product/QA0011
https://www.ifm.com/hr/hr/product/QA0012

Kako IO-Link master zna kada preuzeti ili učitati postavke s uređaja IO-Linka?

Automatsko učitavanje ili preuzimanje ovisi, s jedne strane, o namještanju postavki uređaja IO-Linka, a s druge strane o konfiguraciji priključka IO-Link mastera. Namještanje postavki uređaja IO-Linka i konfiguracija IO-Link mastera obavljaju se pomoću inženjerskog alata kao što je LR DEVICE.

Ovdje pritisnite za LR DEVICE:
https://www.ifm.com/hr/hr/product/QA0011
https://www.ifm.com/hr/hr/product/QA0012

Integracija senzora s IO-Linkom u upravljački uređaj.