You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Acqua e acque reflue
  2. Monitoraggio delle valvole in un impianto di controlavaggio
  3. Report di applicazione

Una vista chiara per un’acqua limpida

In Australia, il sensore per valvole MVQ assicura il processo di controlavaggio in un impianto di depurazione dell’acqua.

Lower MurrayWaterè un fornitore regionale di servizio idrico con sede a Mildura, nello stato federale australiano di Victoria. Per coprire con affidabilità l’approvvigionamento dei circa 80.000 clienti dislocati su un’area di circa 14.600 chilometri quadrati, l'azienda tratta l'acqua grezza del fiume Murray in nove impianti rendendola potabile.

Nel corso del trattamento per ottenere acqua potabile, l’acqua non trattata attraversa varie stazioni, tra cui la filtrazione. In questa fase del processo, vengono filtrate le particelle sospese più piccole che non sono state separate dall’acqua tramite flocculazione e precipitazione, nonché per sedimentazione. Poiché i filtri si otturano sempre più con le particelle che si depositano, devono essere puliti regolarmente mediante controlavaggio. Soltanto in questo modo è possibile mantenere la funzionalità e il flusso dell’acqua. “A tale scopo, il processo di filtrazione viene fermato e poi l’acqua, che è già stata filtrata, viene fatta passare attraverso i filtri con un flusso aumentato in direzione opposta, per staccare le particelle che si sono attaccate”, spiega Mark Blows, team leader Manutenzione elettrica di Lower Murray Water.

Per garantire che il processo di controlavaggio sia autonomo e che l’acqua contaminata non finisca nell’acqua potabile già trattata, è importante che le valvole si aprano e si chiudano in modo affidabile.“Finora vi abbiamo utilizzato finecorsa che ci permettevano di capire se la valvola fosse aperta o chiusa.” Nel corso dell’installazione di un nuovo sistema di controlavaggio nell’impianto di depurazione dell’acqua a Mildura, l’azienda Lower Murray Water ha deciso di affidarsi ai sensori per valvoleMVQ101 di ifm anziché utilizzare i finecorsa.

Rilevare cosa succede nella valvola

Il sensore Smart Valve MVQ101 è un sensore di posizione per attuatori che consente di vedere in modo trasparente cosa accade nella valvola.Il sensore MVQ tramite IO-Link non trasmette solo quando vengono raggiunte le posizioni finali. Grazie al continuo rilevamento della posizione, in qualsiasi momento l’utente ha sotto controllo la posizione attuale e precisa della valvola e i tempi di apertura e chiusura.Ad esempio, se i movimenti sono rallentati si può dedurre che ci siano dei depositi nella valvola o nel tubo. Il sensore rileva i blocchi o i depositi che impediscono la chiusura completa della valvola a partire da un’apertura della valvola di 0,1 gradi e trasmette un messaggio corrispondente. E questo sia tramite uscite di commutazione e IO-Link, sia grazie al LED di stato ben visibile sul dispositivo.

“In particolare nei sistemi che trasportano acqua, anche una minima fessura della valvola, non rilevata con affidabilità dai sensori tradizionali, può essere sufficiente per annullare un’effettiva separazione dell’acqua potabile da quella industriale”, afferma Mark Blows.Con il sensore MVQ possiamo assicurarci che tutte le valvole siano effettivamente chiuse a tenuta prima di ogni processo di lavaggio. Le altre opzioni di diagnosi, come il tempo di movimento effettivo della valvola, ci aiutano ad effettuare una manutenzione dei nostri sistemi a seconda delle esigenze. Questo da un lato evita inutili tempi di fermo, dall’altro riduce al minimo il rischio di compromettere la qualità dell’acqua potabile a causa di perdite non rilevate.

Resistenza comprovata sotto il sole australiano

Un altro vantaggio: il sensore MVQ richiede poca manutenzione ed è estremamente resistente. “In passato, la segnalazione della posizione della valvola avveniva mediante sensori con interruttori meccanici. I tanti componenti mobili erano una potenziale fonte di errore che poteva causare il fermo dell’impianto. Con il sensore MVQ, possiamo ridurre il numero di componenti mobili e inoltre lavorare in digitale, riducendo così notevolmente il rischio di un fermo dell’impianto a causa di un errore”. Va inoltre fatto presente che Lower Murray utilizza il sensore Smart Valve all’esterno, quindi perlopiù non protetto dal clima australiano. “Finora, gli MVQ che abbiamo installato non sono stati influenzati da polvere o pioggia, né dalla luce diretta del sole o da temperature comprese tra meno due e più 45 gradi centigradi”.

Grazie a IO-Link, l’installazione e la sostituzione di un MVQ sono operazioni davvero molto semplici. Inoltre, il sensore MVQ resiste persino all’influsso diretto del clima australiano.

Oltre a ottenere più informazioni e sicurezza nel processo, Lower Murray Water apprezza anche il processo di installazione più veloce. “L’installazione del sensore sulla valvola è davvero semplice, la messa in servizio e il collegamento al sistema di controllo lo sono altrettanto, grazie a IO-Link”. Grazie alla tecnologia di comunicazione digitale IO-Link, si possono collegare fino a otto MVQ ad un master IO-Link che trasmette i dati al livello IT e al sistema di controllo in modo raccolto. In caso di sostituzione, grazie al collegamento master, si riduce anche il tempo per l’implementazione, in quanto i parametri sono salvati sul master e dopo aver sostituito il sensore vengono scritti automaticamente sul nuovo dispositivo. In questo modo, nel caso di Lower Murray Water, è possibile garantire sempre un monitoraggio affidabile e senza interruzioni del processo di controlavaggio.

Conclusioni

Grazie all’utilizzo del sensore MVQ101, Lower Murray Water ha sempre sotto controllo, in modo trasparente, lo stato delle valvole nel sistema di controlavaggio dell’impianto di depurazione dell’acqua di Mildura. La trasmissione digitale della posizione della valvola, del tempo di apertura e chiusura tramite IO-Link e l’allarme digitale e visibile in loco in caso di blocchi assicura la qualità dell’acqua potabile e mette l’azienda nelle condizioni di rilevare in tempo quando occorre effettuare una manutenzione e adottare le debite misure.