Suyu kalıcı ve daha verimli bir şekilde filtreleme
New Logic Research, VSEP teknolojisi için titreşime ve ifm'ye güveniyor
Filtreleme, katı maddeleri bir sıvıdan ayırmanın en basit yoludur. Temel olarak ihtiyacınız olan tek şey, genellikle endüstriyel sektörde bir membran şeklinde bir filtre ve karışımı membran yüzeyine bastırmak için basınçtır. Membrandaki gözeneklerin boyutu, sıvıdaki hangi katı maddelerin membran tarafından tutulacağını belirler. Sorun: Zamanla bu katı maddeler kirlenerek gözenekleri tıkar ve bunun sonucunda herhangi bir sıvının geçmesini engeller. Bu durumda, membranı değiştirmenin tam zamanıdır.
Titreşim, membran kirlenmesini önler
New Logic Research'ün kurucuları da bunun, bazen, oldukça pahalı bir girişim olduğunun farkına vardılar. Şirket, titreşimli kesme ile geliştirilmiş işleme (VSEP) ile membranın kullanım süresini önemli ölçüde artıran ve aynı zamanda on kata kadar daha yüksek filtreleme oranlarına izin veren bir filtreme tekniği sunduğunu belirtiyor.
New Logic Research COO'su Chip Johnson'ın açıklaması: "Adından da anlaşılacağı gibi, filtreleme işlemi sırasında membrana özel olarak uygulanan titreşimi kullanıyoruz. Bu titreşim, membran yüzeyinin daha temiz kalmasına yardımcı oluyor ve bir membranın temizlenmesi veya değiştirilmesi arasındaki döngülerin, önemli ölçüde rakip filtreleme tekniklerinden daha uzun olmasını sağlıyor. Aynı zamanda, daha az güç tüketimi ile son derece yüksek bir verim düzeyi elde ediyoruz."
Bir bakışta sistemin tüm ilgili değerleri
New Logic Research, filtreleme prosesinin mümkün olduğunca verimli çalışmasını sağlamak için, filtreleme kalitesinin göstergeleri olarak titreşim, akış hızı, basınç, sıcaklık ve suyun iletkenliği parametrelerini kalıcı olarak izlemek üzere çok sayıda ifm sensörüne güveniyor. Chip Johnson: "Başlangıçta müşterilerimize kapsamlı sensör teknolojisine sahip olmayan filtreleme sistemleri tedarik ediyorduk ve bu sistemlerin işletilmesinden onlar sorumluydu. Ancak çok geçmeden sistemimizin istenen ve beklenen verimliliğe ve uzun ömürlülüğe ancak doğru şekilde kullanıldığında ulaşabileceğini ve doğru kullanımın, müşterilerin her zaman sahip olmasını bekleyemeyeceğimiz özel bir bilgi birikimine bağlı olduğunu fark ettik. Bu nedenle, filtrelemeyi bir hizmet olarak sunmaya karar verdik".
Otomasyon, maksimum verimlilik sağlar
Kurumsal yaklaşımın değiştirilmesinden itibaren, ilgili değerler artık sensörler tarafından izleniyor ve bu sayede hem müşteriler hem de New Logic Research için bir dizi fayda sağlanıyor: Johnson: "Tam ölçekli otomasyon ve filtreleme sisteminin sürekli izlenmesi sayesinde, kendimiz ve müşterilerimiz için sistemin durumu hakkında her zaman net bir resim elde edebiliyoruz. Bu şekilde, pahalı membranların aşırı strese girmesini önlüyoruz. Çoğu durumda, düzenli sistem kontrollerini uzaktan gerçekleştirebiliyoruz ve uzmanlarımızın yalnızca acil bir durumda sahada olması gerektiği için, bize ve müşterilerimize oldukça iyi derecede zaman ve para tasarrufu sağlıyoruz".
IO-Link masterlar, sensörlerden gelen verileri merkezi olmayan bir şekilde alıyor ve destelenmiş bir paket olarak iletiyor. Bu sayede kablo güzergahları azalıyor, zaman tasarrufu sağlanıyor ve hata kaynakları ortadan kaldırılıyor.
Güvenilir sensör, kalıcı bir etki bırakır
New Logic Research'ün filtreleme sistemlerini izlemek ve kontrol etmek için öncelikle ifm'ye güvenmesi, Johnson'ın, otomasyon uzmanı şirketin basınç sensörüyle yaşadığı ilk deneyimle ilgili: Johnson: "ifm ile ilk ne zaman temas kurduğumu tam olarak hatırlamıyorum". "Çok net hatırladığım bir şey varsa, o da ifm'den aldığım ilk basınç sensörünün kesinlikle tahrip edilemez olduğuydu. Çalıştı, çalıştı ve çalıştı - hâlâ bir yerlerde bir sistemde çalışıyorsa şaşırmam. Bu güvenilirlik seviyesi ve mükemmel fiyat-performans oranı, New Logic Research'te herkesi kısa sürede ikna etti. Ve ifm gerçekten kullanabileceğimiz geniş bir sensör yelpazesi sunduğu için, bu durumlarda ilk tercihimiz oluyor."
IO-Link altyapısı, kablolamayı hızlandırır
New Logic Research, sensör teknolojisine ek olarak ifm'nin IO-Link portföyüne de güveniyor.
Mühendislik Müdürü Matt Ayers, sistemin avantajlarını anlatıyor: "IO-Link masterlar ve standart M12 kablolama sayesinde filtreleme sistemlerimizin kablolamasını önemli ölçüde hızlandırabildik. Yüzlerce metre kabloyu etiketlemek, sistem üzerinden merkezi kontrol cihazına çekmek ve hepsinin doğru bağlandığından emin olmak yerine, artık sensörleri merkezi olmayan bir şekilde masterlara bağlayabiliyoruz. Ve standart M12 bağlantısı sayesinde, bu işlemler hatasız ve sürekli ne yaptığınızı düşünmek zorunda kalmadan gerçekleştiriliyor. Geçmişte birkaç haftamızı alan bu uygulama artık sadece birkaç gün içinde hayata geçirilebiliyor. Bu sayede özellikle müşterilerimize teslimattan kısa bir süre önceki yüksek baskı aşamasında önemli bir zaman tamponu sağlanıyor."
Kıymetli olanı değerli olandan ayırma
New Logic Research'ün filtreleme sistemlerine güvenen müşteriler arasında, örneğin maden işletmecileri ve otomotiv pazarına yönelik katalitik konvertör üreticileri bulunuyor. "Müşterilerimizin sistemlerimize yönelme nedenleri, hangi sektörden olurlarsa olsunlar aynı. İlk kez veya tekrar kullanmak için suyu, değerli katı maddelerden mümkün olduğunca verimli bir şekilde ayırmak istiyorlar. Diğer müşteriler, endüstriyel proses sularını normal döngüye geri döndürmeden önce arıtmak için sistemlerimizi kullanıyor. Müşterilerimiz hedeflerine ne kadar verimli bir şekilde ulaşırsa, filtreleme yöntemimiz de o kadar cazip hale geliyor. Ve yeterli kalitede daha fazla su, küresel döngüye geri döndürülüyor. Dolayısıyla, pek çok durumda kıymetli olanı değerli olandan ayırıyoruz. Su, yeni petrol olmak üzere; bugün ve gelecekte yapılabilecek tek şey, giderek azalan bu kaynağı mümkün olduğunca korumaktır. Biz de çözümlerimizle buna katkıda bulunmak istiyoruz."
Sonuç
New Logic Research, ifm'nin güvenilir sensörlerinin yardımıyla müşterilerine verimli filtreleme ve durum denetiminden oluşan bütünsel bir hizmet sunabiliyor. Ve IO-Link ise otomasyonu mümkün kılarak verimliliği bir üst seviyeye taşıyor. Hızlı, garantili ve hatasız kablolama sayesinde.