Pompa istasyonu izleme iyileştirmeleri
io-key, sistem arızalarından kaynaklanan su baskınlarını kolayca ve uygun maliyetle önler
Pompa istasyonu arızalarını anında öğrenin |
Basit bağlantı | Su baskınının yüksek sonuç maliyetlerinden kaçının |
Sonuçlar
- Pompa istasyonu arızaları nedeniyle yerel su baskınlarının önlenmesi
- io-key ile basit bağlantı
- Seviye ve pompa izleme için sensörlerin moneo entegrasyonu
- Maliyetli temizlik çalışmalarının önlenmesi
Zorluk
Doğal eğimin atık suyun taşınması için yeterli olmadığı alanlarda, daha küçük pompa istasyonları kurulur. Bu sayede, şiddetli yağışlar sırasında su baskınları da önlenir. Tipik olarak 50 hanelik yerleşim alanı başına bir veya iki pompa istasyonu mevcuttur.
Bu istasyonların nispeten basit yapısı, elektrikle çalışan pompalar ve mekanik olarak veya ultrasonla çalışan seviye sensörlerinden oluşur. Geçmişte, pompa istasyonlarında herhangi bir izleme çözümü bulunmuyordu. Seviye ölçümü çalışmazsa pompa çalışmaz ve istasyon taşar. Pompa istasyonlarındaki arızalar, ancak yerel su baskınları meydana geldiğinde fark ediliyordu. Bunun mali sonuçları oldu: temizlik için pompalı bir tanker, birkaç bin Euro'ya mal oluyor. Aynı zamanda, bu tür su baskını olayları şirketin itibarına da yardımcı olmadı.
Çözüm neden ifm?
Geçmişte, 400'den fazla pompa istasyonunu şebekeye bağlamak çok karmaşık olduğu için, uzaktan izlemenin zor olduğu kanıtlanmıştı. Bu zorluk, sensör verilerini doğrudan buluta aktarmak için basit ve hızlı bir yol sunan ifm'nin io-key ürünü ile çözüldü.
Bu kompakt cihaz, yalnızca bir voltaj beslemesine ve yeterli mobil ağ kapsama alanına ihtiyaç duyar. Modül, iletişim için Dar Bant IoT veya 2G ağını kullanır; alternatif olarak LTE CAT M1 üzerinden bir mobil ağ bağlantısı da kullanılabilir.
Yalnızca küçük miktarlarda veri iletildiği için, bu tür dar bant ağlar tamamen yeterlidir. Pompa istasyonundaki io-key, bir IO-Link giriş modülü aracılığıyla, seviye sensörlerinin analog sensör sinyallerine ve pompaların durum sinyallerine bağlanır.
Kurulum, tak ve çalıştır prensibini temel alıyor: Sensörleri io-key'e bağladıktan sonra, değerler anında bulutta kullanılabilir hâle geliyor ve pano üzerinden gözlemlenebiliyor. Sistem, moneo IIoT platformuna optimum şekilde bağlanıyor. Bir pompa istasyonundaki bir bileşen arızalanırsa, izleme çözümü hemen bir alarm tetikleyerek bakım personelinin herhangi bir su baskını meydana gelmeden önce müdahale etmesine olanak sağlıyor. Kurulumu takip eden ilk aylarda, pompa istasyonlarındaki arızalar nedeniyle meydana gelen iki su baskını felaketini önlemeyi başardılar.