• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Refresco – IO-Link ve AS-i ile dijitalleştirilmiş şişeleme tesisi

Paketleme endüstrisi
Endüstriyel haberleşme
IO-Link AS-Interface
Uygulama raporu

Modern, verimli, şeffaf: şişeleme tesisi 4.0

ifm, Refresco ve Tetra Pak'ı bir "yeşil alan" dijitalleştirme projesinde destekledi

Refresco Group, Avrupa'nın önde gelen alkolsüz içecek şişeleyicisidir. Ortak paketleyici olarak şirket, çok sayıda tanınmış marka üreticisinin alkolsüz içeceklerini şişelere ve karton ambalajlara dolduruyor. Şirket, yalnızca Fransa'da, biri Le Quesnoy tesisinde olmak üzere dört şişeleme tesisi işletiyor. Refresco, her iki tür kap tipine yönelik artan talebi daha da verimli bir şekilde karşılamak için, Fransa'nın kuzeyinde saatte 30.000 PET şişe ve 8.000 karton doldurma kapasitesine sahip yeni bir fabrika inşa etmeye karar verdi.

ifm, ilk baştan itibaren projede bize destek oldu, doğru çözümleri önerdi ve tüm sorularımızı yanıtladı.

Grégory Croizier Tetra Pak'ta Otomasyon Ekip Lideri

Müşterimiz

İçecek dolum sektöründe dünya pazar lideri olan Refresco, tesis tasarımcısı Tetra Pak ile birlikte yeni fabrikanın dijitalleştirilmesi için ifm çözümlerini tercih etti.

ifm, ilk baştan itibaren projede bize destek oldu, doğru çözümleri önerdi ve tüm sorularımızı yanıtladı.

Grégory Croizier Tetra Pak'ta Otomasyon Ekip Lideri

Müşterimiz

İçecek dolum sektöründe dünya pazar lideri olan Refresco, tesis tasarımcısı Tetra Pak ile birlikte yeni fabrikanın dijitalleştirilmesi için ifm çözümlerini tercih etti.

Dijitalleştirme projesine en başından itibaren eşlik edildi

Refresco Fransa'da proje müdürü olan ve yeni tesisin planlanmasından sorumlu Joseph Kerdo: "İlk baştan itibaren, son teknoloji ürünü yeni bir bina istediğimiz ve her şeyden önce dijitalleşmenin avantajlarından faydalanmak istediğimiz açıktı". Şirket, ağa bağlı fabrikayı hayata geçirmek için dijitalleştirme ortağı olarak ifm ile ve ayrıca dolum hatlarının inşasından sorumlu Tetra Pak ile sıkı bir işbirliği içinde çalıştı. Tetra Pak Otomasyon Ekip Lideri Grégory Croizier'in bu konudaki açıklaması: "ifm, ilk baştan itibaren projede bize destek oldu, doğru çözümleri önerdi ve tüm sorularımızı yanıtladı".

Dijital veri aktarımı için AS-i ve IO-Link

Güvenilir dijital veri alışverişi için IO-Link ve AS-i altyapısı tasarlandı. IO-Link'in analog kablolamaya göre avantajı, sensörlerin ekransız standart 5 kutuplu kablolarla bağlandığı, sahada kurulu IO-Link masterlar üzerinden sensör bilgilerinin merkezden bağımsız şekilde bir araya getirilmesidir. Bu sayede, kablolama basitleşir ve sensör bağlantısındaki hata potansiyeli azalır. Veri iletimi yalnızca dijital olduğu için, ölçüm verileri dönüştürme nedeniyle bozulmaz. Elektromanyetik uyumluluk etkileri de bilgiyi etkileyemez. Grégory Croizier bunu onaylıyor: "IO-Link ve AS-i, veri mimarisini büyük ölçüde basitleştiriyor". "Veriler sürekli olarak mevcut ve teşhis seçenekleri eskisinden çok daha iyi olduğu için müşteri kolay, güvenilir bakımdan faydalanıyor. Bir diğer avantajsa, bileşenlerin yeniden programlanmaya gerek kalmadan kolayca değiştirilebilmesi."

Basit, esnek, çok yönlü

AS-i, valfleri bağlamak ve proses seviyesi için kullanılır. Grégory Croizier, bunun nedenlerini açıklıyor: "AS-i bizim için basit, iyi hazırlanmış bir planlama ve aynı derecede sorunsuz bir uygulama avantajı sunuyor." AS-i özellikle, geniş kapsamda dağıtılmış veri noktaları bağlandığında avantajlarını gösterir. Bağlı sensörlere veri iletimi ve voltaj beslemesi için sadece iki telli bir yassı kablo gereklidir. Standart kablolar ve tekrarlayıcılar kullanıldığında kablo uzunluğu 1.000 metreye kadar çıkabilir. Işık dalgası iletkeni kablolar kullanılarak 3.000 metreye kadar daha uzun mesafeler de köprülenebilir. Sensörler ve masterlar, yalıtım kaydırma teknolojisi kullanılarak herhangi bir noktada AS-i kablosuna esnek ve hassas bir şekilde bağlanabilir.

Diğer bir avantaj: AS-i, Refresco projesinde olduğu gibi IO-Link ile birleştirilebilir. Münferit tesis bileşenlerindeki merkezden bağımsız sensörler, AS-i uyumlu IO-Link masterlar aracılığıyla bir araya getirilir ve daha sonra AS-i altyapısı aracılığıyla PLC'ye ve IT seviyesine iletilir. Kontrol deliklerinin izlenmesi gibi güvenlikle ilgili uygulamalar bile güvenlik portföyü sayesinde AS-i kullanılarak uygulanabilir.

Kilitli bir kontrol deliğindeki güvenlik sensörü

RFID kodlamalı güvenlik sensörleri, kontrol deliklerinin durumunu izler ve bu sayede sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Bir tesise kurulan IO-Link master ve AS-i modülü

Saha uyumlu IO-Link master ve AS-i modülleri, sensörlerin merkezi olmayan bir şekilde bağlanmasını sağlıyor ve bu sayede, kablolama karmaşıklığını önemli ölçüde azaltıyor.

Sonuç

Tetra Pak, IO-Link ve AS-i'nin esnek olanakları ve kolay kullanımı sayesinde Refresco Bluebird projesi için şişeleme tesisinin dijitalleştirilmesini hızlı ve kolay bir şekilde planlayıp uygulayabildi. Refresco'nun kendisi de çeşitli avantajlardan faydalanıyor: daha doğru sensör bilgileri, daha iyi teşhis seçenekleri ve kolay bakım.

Uygulama raporunu şimdi indirin
ifm ile yakaladığınız başarılar neler?

ifm'nin donanım veya yazılımlarıyla ilginç bir uygulama gerçekleştirdiniz mi? Sensörlerimiz, proses işlemlerinizi optimize etmenizde nasıl yardımcı oldu? Bize anlatın! Bilgi birikiminizi geniş bir kitleyle ücretsiz olarak paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Bu konular da ilginizi çekebilir: