- IO-Link - ana sayfa
- Sisteme genel bakış
- PLC için IO-Link
PLC dünyasında IO-Link
Programlanabilir mantık kontrol cihazları (PLC'ler) modern otomasyonun bel kemiğidir. Ancak, dijitalleşme ve verimlilik gereksinimlerinin arttığı günümüzde, geleneksel noktadan noktaya kablolama artık yeterli değildir. Günümüzde önemli olan esneklik, şeffaflık ve modülerliktir - ve IO-Link tam da bu noktada devreye girmektedir.
Bir bağlantıdan daha fazlası.
Teknoloji, PLC'nizi saha seviyesine kadar kesintisiz iletişim ile geleceğe dönük bir kontrol merkezine dönüştürür. IO-Link bir veri arayüzünden çok daha fazlasıdır: Merkezi olmayan makine teknolojisinin ve uygun maliyetli, standartlaştırılmış sinyal işlemenin anahtarıdır.
1. Modüler, merkezi olmayan, geleceğe hazır: Sistematik makine kontrolü
IO-Link, sensörden kontrol cihazına sinyal iletimini standartlaştırır. Tüm sensörler, sinyal türünden bağımsız olarak IO-Link masterlar aracılığıyla eşit şekilde bağlanır. Bu da şu anlama gelir:
- Analog, dijital, sıcaklık veya basınç fark etmeksizin her sensör aynı bağlantıya sahiptir
- Parametreleme, kontrol sistemi aracılığıyla merkezi olarak gerçekleştirilir
- Modüler makine konseptlerinin uygulanması çok daha kolaydır
- Arızalı cihazlar derinlemesine teknik bilgi gerektirmeden kolayca değiştirilebilir
Bu, maksimum şeffaflık ve minimum çaba ile esnek, ölçeklenebilir makine mimarileri yaratır.
2. Daha az kablo. Daha düşük maliyetler. Daha fazla kontrol.
IO-Link'i verimli bir kablolama sistemi olarak kullanın: IP67 sınıfı IO-Link ana modülleri ile sinyaller, kontrol kabini veya özel kablolama olmadan doğrudan sahada alınabilir.
- Standartlaştırılmış M12 kablolar pahalı tek kabloların yerini alır.
- Kablolama %70'e varan oranda azaltılmıştır.
- Teşhis ve durum verileri doğrudan masterda mevcuttur.
- Gerçek zamanlı hata tespiti - artık uzun kesinti süreleri yok.
Sonuç: Daha kısa montaj süreleri, daha az malzeme kullanımı ve hatalara karşı daha az duyarlılık.
Bir bakışta IO-Link avantajları
Daha hızlı devreye alma - daha az çaba
Tak ve Çalıştır teknolojisi sayesinde cihazlar otomatik olarak algılanır ve parametrelendirilir. Merkezi yapılandırma çabayı azaltır ve sistemin daha hızlı başlatılmasını sağlar.
Daha fazla operasyonel verimlilik
Sürekli iletişim, aşınma, sinyal kalitesi veya çevresel etkiler hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar - duruma dayalı bakım ve maksimum sistem kullanılabilirliği için idealdir.
Modülerleştirme kolaylaştı
Doğrudan sahada bulunan merkezi olmayan IO-Link masterlar, merkezi üniteye kablolama ihtiyacını ortadan kaldırır. Modüller kolayca eklenebilir, taşınabilir veya değiştirilebilir - makineniz ihtiyaçlarınızla birlikte büyür.
Standardizasyon ve maliyet verimliliği
IO-Link, sensörlerin türü veya üreticisinden bağımsız olarak tüm sinyaller için tek tip bir yapı sunar. Bu, varyant çeşitliliğini azaltır, depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar ve bakımı basitleştirir.
Geleneksel noktadan noktaya kablolama vs. IO-Link kontrol sistemi
Geleneksel noktadan noktaya kablolama
Geleneksel kontrol kabini boyutu
- Yüzlerce terminal bağlantısı ve kablo güzergahı hataya açıktır.
- Tipik olarak, gelecekte genişletme için kontrol kabinine %25-30 ekstra alan yerleştirilir.
- Gelecekteki genişleme, mevcut kablo hatlarından yararlanmak için kapsamlı bilgi gerektirir.
Ayrık ve analog sinyaller
- Cihazlardan gelen ON/OFF ve analog sinyaller gürültü parazitine karşı hassastır.
- Dijitalden analoğa dönüşümler, sinyal ve doğruluğu toplamadan son işlemeye kadar bozar.
Geleneksel sensörler
- Bir sensörün akış ve sıcaklık gibi birden fazla değeri varsa, her değer o çıkış için kendi kablosunu gerektirir.
- Bağlantı, genellikle yüzlerce kablo sonlandırması ile ev tipi kablolar veya doğrudan bağlantı gerektirir.
IO-Link kontrol sistemi
IO-Link kullanan daha küçük kontrol kabini
- I/O sahada monte edilir, böylece kabin boyutu küçülür.
- Kontrol maliyetinde tahmini %35 azalma.
- Devreye alma süresinde tahmini %60 azalma.
100 dijital iletişim
- IO-Link master ve PLC arasındaki Ethernet iletişimi, çift yönlü bir dijital veri otoyolu sağlar.
- Uzun kablo geçişlerinde bile EMC paraziti veya sinyal kaybı olmaz.
- Saf dijital iletişim, veri iletimini ve dönüştürme hatalarını azaltır.
IO-Link'in gücünün kilidini açın
- Çoğu yeni sensör teknolojisi, sensörün maliyetini artırmadan IO-Link iletişimi sunmaktadır.
- Endüstri standardı 3 telli kablo seti, akış hızı, sıcaklık, geçmiş ve diğer teşhisler gibi birden fazla proses değerini tek bir kablo üzerinden taşır.
- Otomatik cihaz değişimi, yapılandırma parametrelerini bir sensörden diğerine saniyeler içinde aktarır ve sensör arızası durumunda kesinti süresini en aza indirir.