• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link - ana sayfa
  2. Teknoloji

IO-Link teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin

Küresel standart: IO-Link

IO-Link kurulmadan önce, sensörler ve aktüatörler öncelikle ikili ve analog sinyaller kullanıyordu. Bunlar sadece sınırlı teşhis verileri iletir. Küresel IO-Link standardı ile artık daha fazla ve daha hassas değerler iletilmekte ve zengin teşhis verileri sağlanmaktadır. Aynı zamanda sensör bağlantılarının karmaşıklığı azalır, sistem tasarımı basitleşir, kablolama kolaylaşır ve entegrasyon seçenekleri çeşitlenir.

IO-Link teknolojisi PLC'li otomasyon sistemlerine ve ayrıca IIoT teknolojilerine entegre edilebilir. Genel olarak IO-Link, sensörden sensöre değişen üç tür veri sunar: döngüsel, döngüsüz ve olayla ilgili veriler.

IO-Link cihaz iletişimi

Ek IO-Link avantajları

ifm, IO-Link cihazlarımızın çoğunda standart olarak ek bilgi ve işlevler sunar

Döngüsel verilerde

  • Tek sensör - birden fazla proses değeri
  • Standartlaştırılmış süreç veri yapıları
  • Cihaz durumu
  • Genişletilmiş ve kontrol edilebilir fonksiyona sahip sensör teknolojisi

Döngüsüz verilerde

  • Tanımlama: Uygulama, işlev ve konum için etiketler, ürün URI'si ("Tanımlama Bağlantısı" IEC 61406'ya göre)
  • Çalışma saati sayacı, anahtarlama döngüsü sayacı ve dahili sıcaklık gibi sensöre özgü veriler
Calendar

Olay verileri

  • Teşhis verilerine genel bakış
  • Teşhis verisi depolama

PLC'de kullanım


Döngüsel veri
Bir PLC'de döngüsel veri kullanmak çok kolaydır. Bir adres aralığı ve boyutu tanımlanır. Bunlar IO-Link arayüz açıklamasında açıklanmıştır ve web sitemizde her ifm sensörü için mevcuttur. Doğru şekilde tanımlanan veriler programda kullanılmaya hazırdır.

ifm'de veri yapılarını standartlaştırıyor ve IO-Link cihazlarını sistemlerinize hızlı ve kolay bir şekilde entegre etmenize yardımcı oluyoruz. Eşlemeye bağlı olarak, bazı cihazlar için işlem verilerinin hesaplanması veya adres aralığının ayarlanması gerekebilir (bit kaydırma, bayt takası, faktör).

Döngüsüz veri
Döngüsüz iletişim belirli parametrelere erişim sağlar ve cihaz parametrelerinin yapılandırılmasını ve ayarlanmasını mümkün kılar

  • moneo blue veya moneo configure gibi yazılımlar aracılığıyla
  • PLC'deki fonksiyon blokları aracılığıyla
  • Profinet için: Parametrelerin GSDML'ye entegrasyonu mümkündür (PLC Aracı)

IIoT'de kullanım

IIoT iletişimi için çeşitli iletişim yöntemleri mevcuttur. Master REST API, MQTT veya OPC UA aracılığıyla iletişim kurabilir. Bilgiler JSON formatında mevcuttur. Döngüsel, döngüsüz ve olay verileri okunabilir ve yazılabilir. ifm, verileri makine tarafından okunabilir IODD kullanarak okunabilir bilgilere dönüştüren ve aşağı akış sistemlerinin kullanımına sunan basit çözümler sunar.

IODD dosyası ve IODD arayüz açıklaması

"IO Cihaz Tanımı" (IODD) kimlik, parametreler, işlem verileri, tanılama verileri ve iletişim özellikleri gibi cihazdan elde edilebilen bilgiler hakkında ayrıntılar içerir. IODD genellikle bir .zip dosyası olarak indirilir ve bir .xml dosyası ve ürün fotoğrafları içerir.

Konfigürasyon yazılımımız moneo configure free gibi bazı mühendislik yazılımları ve bazı otomasyon sistemleri doğrudan bir IODD dosyası kullanabilir. Ancak çoğu durumda, yalnızca mevcut verilerin konumunu bilmeniz gerektiğinden IODD'yi kullanmak gerekli değildir. ifm, erişebileceğiniz bilgileri anlamanıza yardımcı olmak için IO-Link arayüz açıklamasını (PDF dosyası) insan tarafından okunabilir bir formatta yayınlar.

  • Tüm üreticilerin tüm IODD'leri IODDfinder'da bulunabilir.
  • IODD ve IO-Link arayüz açıklaması PDF formatında web sitemizde her IO-Link cihazı için indirme alanında bulunabilir.

SD5500 için IO-Link arayüz açıklamasından alıntı (sadece giriş verileri)

IO-Link portları

Bir IO-Link master genellikle IO-Link cihazlarını birbirine bağlamak için birden fazla IO-Link portu sağlar. A ve B portları arasında bir ayrım yapılır. Bu, üreticiler arasında standartlaştırılmış ve IO-Link spesifikasyonunda açıklanmıştır.

  • IO-Link topluluğu , spesifikasyona uygunluğu test edilmiş ve onaylanmış cihazların bir listesini sağlar.

IO-Link döngü süreleri

Veri hızı ve yanıt süresi gereksinimlerine bağlı olarak, IO-Link üç iletişim türü arasında ayrım yapar: COM1, COM2 ve COM3.
Bu iletim tipleri, IO-Link master ve cihaz arasındaki noktadan noktaya bağlantının baud hızını tanımlar ve farklı uygulamalara optimum adaptasyonu sağlar:

  • COM1 - 4,8 kbaud
    Düşük veri hacimli basit sensörler için. Özellikle uzun kablolar veya elektromanyetik olarak kirli ortamlar için uygundur.
  • COM2 - 38,4 kbaud
    Dengeli bir hız ve kararlılık oranına sahip birçok endüstriyel uygulama için kanıtlanmış standart.
  • COM3 - 230,4 kbaud
    Yüksek veri hacimlerine ve kısa çevrim sürelerine sahip yüksek performanslı sensörler ve aktüatörler için - hızlı ölçüm veya kontrol süreçleri için idealdir.

Master ve cihaz arasında bağlantı kurulduğunda uygun iletişim türü otomatik olarak seçilir. Bu, her zaman güvenilir, uygulamaya özel iletişim sağlar.