Filtrarea permanentă și mai eficientă a apei
New Logic Research se bazează pe vibrații și pe soluțiile ifm pentru tehnologia sa VSEP
Filtrarea este cel mai simplu mod de a separa solidele dintr-un lichid. Practic, tot ce aveți nevoie este un filtru – de obicei o membrană în sectorul industrial – și presiune pentru a presa amestecul pe suprafața membranei. Mărimea porilor membranei determină care dintre solidele din lichid sunt reținute de membrană. Problema: În timp, aceste substanțe solide se murdăresc și astupă porii, împiedicând astfel trecerea lichidului. Atunci este momentul să înlocuiți membrana.
Vibrațiile previn murdărirea membranei
Fondatorii New Logic Research și-au dat seama, de asemenea, că acest lucru este, uneori, o acțiune destul de costisitoare. Prin intermediul tehnicii de procesare îmbunătățită prin vibrație și forfecare (VSEP), aceștia propun o tehnică de filtrare care, potrivit companiei, crește semnificativ durata de funcționare a membranei și permite, de asemenea, rate de filtrare de până la zece ori mai mari.
Chip Johnson, directorul operațional al New Logic Research, explică: „După cum sugerează și numele, folosim vibrații, care sunt aplicate în mod special pe membrană, în timpul procesului de filtrare. Acest lucru ajută la păstrarea suprafeței membranei mai curate și asigură cicluri între curățarea sau înlocuirea unei membrane mult mai lungi decât cele ale tehnicilor de filtrare concurente. În același timp, obținem un randament extrem de ridicat, cu un consum mai mic de energie.”
Toate valorile relevante ale sistemului dintr-o singură privire
Pentru a se asigura că procesul de filtrare se desfășoară cât mai eficient posibil, New Logic Research se bazează în prezent pe numeroși senzori ifm care monitorizează permanent vibrațiile, debitul, presiunea, temperatura și conductivitatea apei, ca indicatori ai calității filtrării. „La început, am furnizat clienților noștri sisteme de filtrare fără o tehnologie exhaustivă de senzori, care erau apoi responsabili pentru funcționarea lor. Cu toate acestea, în scurt timp ne-am dat seama că sistemul nostru poate atinge eficacitatea și longevitatea dorite și preconizate numai dacă este manipulat corect, iar manipularea corectă este legată în mod intrinsec de un know-how specific pe care nu ne putem aștepta întotdeauna ca clienții să îl aibă. De aceea am decis să oferim filtrarea ca serviciu”, declară Chip Johnson.
Automatizarea generează eficiență maximă
De când a fost schimbată abordarea corporativă, valorile relevante sunt acum monitorizate de senzori – ceea ce oferă o serie de beneficii atât pentru clienți, cât și pentru New Logic Research: „Datorită automatizării la scară completă și monitorizării continue a sistemului de filtrare, suntem întotdeauna capabili să obținem o imagine clară a stării unui sistem, atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri. Astfel, evităm ca membranele costisitoare să fie solicitate în mod excesiv. În cele mai multe cazuri, putem efectua verificările periodice ale sistemului de la distanță – economisind atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri timp și bani, întrucât experții noștri trebuie să fie prezenți la fața locului doar în caz de urgență”, afirmă Johnson.
Magistralele IO-Link primesc datele de la senzori într-o manieră descentralizată și le transmit sub formă de pachet. Acest lucru reduce traseele cablurilor, economisește timp și elimină sursele de eroare.
Un senzor de încredere face o impresie de lungă durată
Faptul că New Logic Research se bazează în principal pe ifm pentru monitorizarea și controlul sistemelor sale de filtrare are legătură cu prima experiență a lui Johnson cu un senzor de presiune de la specialistul în automatizare: „Nu-mi amintesc exact când am intrat pentru prima dată în contact cu ifm”, spune Johnson. „Ceea ce îmi amintesc însă foarte clar este că primul senzor de presiune pe care l-am cumpărat de la ifm era pur și simplu indestructibil. A funcționat, a funcționat și a tot funcționat – nu aș fi surprins dacă încă funcționează într-un sistem undeva. Nivelul acesta de fiabilitate, acest raport excelent preț-performanță, ne-a convins rapid pe toți cei de la New Logic Research. Și pentru că ifm oferă o gamă largă de senzori pe care îi putem folosi practic, compania rămâne prima noastră alegere în aceste cazuri.”
Infrastructura IO-Link accelerează cablarea
Pe lângă tehnologia senzorilor, New Logic Research se bazează, de asemenea, pe portofoliul IO-Link al ifm.
Managerul de inginerie Matt Ayers descrie avantajele sistemului: „Datorită magistralelor IO-Link și cablajului standard M12, am reușit să accelerăm considerabil cablarea sistemelor noastre de filtrare. În loc să trebuiască să etichetăm sute de metri de cabluri, să le tragem prin sistem până la controlerul central și să ne asigurăm că toate sunt conectate corect, acum putem conecta senzorii la magistrale într-un mod descentralizat. Și datorită conexiunii standard M12, acest lucru se realizează fără erori și fără a fi nevoie să ne gândim în mod constant la ceea ce facem. Dacă în trecut ne trebuiau câteva săptămâni, acum poate fi implementat în doar câteva zile. Acest lucru oferă o marjă de timp semnificativă, în special în faza de presiune ridicată cu puțin timp înainte de livrarea către clienții noștri.”
Separarea lucrurilor prețioase de cele valoroase
Printre clienții care se bazează pe sistemele de filtrare ale New Logic Research se numără, de exemplu, operatorii minieri și producătorii de catalizatori pentru piața auto. „Motivele pentru care clienții noștri apelează la sistemele noastre sunt aceleași, indiferent de industria din care provin. Aceștia doresc să separe apa de solidele valoroase cât mai eficient posibil, pentru a le utiliza fie pentru prima dată, fie în mod repetat. Alți clienți folosesc sistemele noastre pentru a-și trata apa de proces industrial înainte de a o reintroduce în ciclul obișnuit. Cu cât clienții noștri își ating mai eficient obiectivele, cu atât mai atractivă devine metoda noastră de filtrare. Și cu atât mai multă apă de calitate satisfăcătoare este reintrodusă în ciclul global. Astfel, în multe cazuri, separăm ceea ce este prețios de ceea ce este valoros. Pentru că apa este pe cale să devină noul petrol; iar singurul lucru care poate fi făcut atât astăzi, cât și în viitor, este să conservăm cât mai mult posibil din această resursă din ce în ce mai rară. Iar prin soluțiile noastre, dorim să contribuim la acest lucru.”
Concluzie
Cu ajutorul senzorilor de încredere ifm, New Logic Research poate oferi clienților săi un serviciu complet, care constă în filtrarea eficientă și monitorizarea stării de funcționare. Iar IO-Link duce eficiența la următorul nivel, făcând posibilă automatizarea. Datorită cablării rapide și garantate fără erori.