Filtrere vann permanent og mer effektivt
New Logic Research er avhengig av vibrasjon og ifm for sin VSEP-teknologi
Filtrering er den enkleste måten å skille faste stoffer fra en væske. I utgangspunktet er alt du trenger et filter – vanligvis en membran i industrisektoren – og trykk for å presse blandingen på membranoverflaten. Størrelsen på porene i membranen bestemmer hvilke faste stoffer i væsken som holdes tilbake av membranen. Problemet: Over tid forurenser disse faste stoffene og tetter porene, og hindrer dermed væske i å passere. Da er det på høy tid å skifte membranen.
Vibrasjon hindrer membranbegroing
Grunnleggerne av New Logic Research innså også at dette noen ganger er et ganske dyrt foretak. Med VSEP (Vibratory Shear Enhanced Processing) tilbyr de en filtreringsteknikk som, ifølge selskapet, øker levetiden til membranen betydelig og også tillater opptil ti ganger høyere filtreringshastigheter.
Chip Johnson, COO i New Logic Research, forklarer: "Som navnet antyder, bruker vi vibrasjon, som brukes spesifikt på membranen, under filtreringsprosessen. Dette bidrar til å holde membranoverflaten renere og sikrer at syklusene mellom rengjøring eller utskifting av en membran er betydelig lengre enn for konkurrerende filtreringsteknikker. Samtidig oppnår vi et ekstremt høyt gjennomstrømningsnivå med mindre strømforbruk."
Alle relevante verdier av systemet på et øyeblikk
For å sikre at filtreringsprosessen kjører så effektivt som mulig, er New Logic Research i dag avhengig av mange ifm-sensorer for permanent å overvåke parametre for vibrasjon, strømningshastighet, trykk, temperatur og ledningsevne til vannet som indikatorer på filtreringskvaliteten. "I begynnelsen leverte vi filtreringssystemer uten omfattende sensorteknologi til kundene våre, som da var ansvarlige for driften. Vi innså imidlertid snart at systemet vårt bare kan oppnå ønsket og forventet effektivitet og lang levetid hvis det håndteres riktig, og at riktig håndtering er iboende knyttet til spesifikk kunnskap som vi ikke alltid kan forvente at kundene skal ha. Derfor bestemte vi oss for å tilby filtrering som en tjeneste, sier Chip Johnson.
Automatisering gir maksimal effektivitet
Siden endringen av bedriftstilnærmingen overvåkes relevante verdier nå av sensorer – noe som gir en rekke fordeler for både kunder og New Logic Research: "Takket være fullskala automatisering og kontinuerlig overvåking av filtreringssystemet, er vi alltid i stand til å få et klart bilde av et systems tilstand for oss selv og kundene våre. Slik forhindrer vi at de dyre membranene blir overdrevent stresset. I de fleste tilfeller kan vi utføre de vanlige systemkontrollene eksternt – det sparer oss og kundene våre mye tid og penger, og ekspertene våre trenger bare å være på stedet i nødstilfeller," sier Johnson.
IO-Link-masterne mottar dataene fra sensorene på en desentralisert måte og videresender dem som en samlet pakke. Dette reduserer kabelruter, sparer tid og eliminerer feilkilder.
Pålitelig sensor som gjør et varig inntrykk
Det faktum at New Logic Research hovedsakelig er avhengig av ifm for å overvåke og kontrollere filtreringssystemene, har å gjøre med Johnsons første erfaring med en trykksensor fra automasjonsspesialisten: "Jeg husker ikke nøyaktig når jeg først kom i kontakt med ifm," sier Johnson. "Det jeg imidlertid husker veldig tydelig er at den første trykksensoren jeg kjøpte fra ifm, rett og slett var uforgjengelig. Den gikk og gikk og gikk – jeg ville ikke bli overrasket om den fortsatt er opptatt på jobb i et eller annet system et sted. Dette pålitelighetsnivået, dette utmerkede forholdet mellom pris og ytelse, overbeviste raskt alle hos New Logic Research. Og fordi ifm tilbyr et bredt spekter av sensorer som vi faktisk kan bruke, er selskapet vårt førstevalg i disse tilfellene."
IO-Link-infrastruktur øker hastigheten på kabling
I tillegg til sensorteknologien er New Logic Research også avhengig av ifms IO-Link-portefølje.
Teknisk leder Matt Ayers beskriver fordelene med systemet: "Takket være IO-Link-masterne og standard M12-kabler har vi kunnet øke hastigheten på ledningene til filtreringssystemene våre betraktelig. I stedet for å måtte merke hundrevis av meter med kabler, dra dem gjennom systemet til den sentrale kontrolleren og sørge for at de alle er koblet riktig, kan vi nå koble sensorene til masterne på en desentralisert måte. Og takket være standard M12-tilkoblingen, oppnås dette uten feil og uten at du hele tiden trenger å tenke på hva du gjør. Det som tok oss noen uker tidligere, kan nå implementeres på bare noen få dager. Dette gir en betydelig tidsbuffer, spesielt i høytrykksfasen kort tid før levering til kundene våre."
Å skille det dyrebare fra det verdifulle
Kunder som er avhengige av New Logic Researchs filtreringssystemer inkluderer for eksempel gruveoperatører og produsenter av katalysatorer for bilmarkedet. "Årsakene til at kundene våre henvender seg til våre systemer er de samme, uansett hvilken bransje de kommer fra. De ønsker å skille vann fra verdifulle faste stoffer så effektivt som mulig for å kunne bruke dem enten for første gang eller igjen. Andre kunder bruker systemene våre til å behandle sitt industrielle prosessvann før de returnerer det til den vanlige syklusen. Jo mer effektivt kundene våre oppnår målene sine, desto mer attraktiv blir filtreringsmetoden vår. Og jo mer vann av tilstrekkelig kvalitet returneres til den globale syklusen. Så i mange tilfeller skiller vi det dyrebare fra det verdifulle. Vann er ansett til å bli den nye oljen; og det eneste som kan gjøres i dag og i fremtiden er å spare så mye av denne stadig sjeldnere ressursen som mulig. Og vi ønsker å bidra til dette med løsningene våre."
Avslutning
Ved hjelp av ifms pålitelige sensorer kan New Logic Research tilby kundene sine en helhetlig tjeneste som består av effektiv filtrering og tilstandsovervåking. Og IO-Link tar effektivitet til neste nivå ved å aktivere automatisering. Takket være rask, garantert feilfri kabling.