You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Sistema di monitoraggio della velocità con IO-Link

Sensori di velocità compatti con amplificatore di controllo integrato e IO-Link di tipologie diverse per differenti applicazioni

  • Diverse tipologie per applicazioni differenti
  • Modi impostabili, ad es. modo singolo, a due punti o finestra
  • Molte funzioni supplementari grazie a IO-Link
  • Montaggio schermato e non schermato
  • Come dispositivo a connettore con tensione di alimentazione da 24 V DC

Monitoraggio della velocità
L'amplificatore di controllo è già integrato nel corpo di questi sensori di velocità. Ciò consente un monitoraggio conveniente e facilmente realizzabile di movimenti rotatori e lineari in merito ad accelerazione o decelerazione rispetto al valore nominale. Il valore limite di velocità per il quale si attiva l'uscita viene impostato tramite IO-Link.

Applicazioni
I sensori di velocità compatti vengono utilizzati per diverse applicazioni, in particolare nei sistemi di movimentazione, ad esempio per il monitoraggio di nastri trasportatori o elevatori a tazze. Qui vengono normalmente utilizzati per il monitoraggio di decelerazione rispetto al valore nominale, blocco o arresto. Le diverse tipologie e l'ampio campo di velocità ne consentono l'integrazione in quasi tutte le applicazioni.

Funzioni tramite IO-Link
I sensori di velocità eseguono il monitoraggio completo della velocità. Tramite IO-Link vengono trasmessi valori supplementari come ad es. la velocità di rotazione attuale o il punto di commutazione. I parametri quali il tempo di ritardo all'avviamento possono essere impostati in modo remoto utilizzando IO-Link. IO-Link consente inoltre l'attivazione del "modo finestra". Due punti di commutazione impostabili indipendentemente l'uno dall'altro rappresentano un ulteriore vantaggio. Anche la funzione teach viene utilizzata in modo remoto tramite IO-Link. Grazie all'opzionale compensazione dello sfondo è possibile modificare la distanza di commutazione con una funzione teach in modo da sopprimere gli elementi di disturbo nello sfondo. Per una maggior trasparenza nell'impianto è possibile eseguire una connessione a SMARTOBSERVER di ifm. Naturalmente il sensore compatibile con IO-Link potrà essere utilizzato anche nel tradizionale modo SIO.

Funzionamento
Il sensore induttivo integrato viene attivato al passaggio di camme o da altri target in metallo. A partire dall'intervallo delle attivazioni, l'amplificatore di controllo determina la durata ossia la frequenza (valore reale velocità) e la confronta con il punto di commutazione impostato (valore nominale). L'uscita è attivata durante il tempo di ritardo all'avviamento e nel caso in cui il valore della velocità sia più grande di quello del punto di commutazione impostato. Un LED segnala la decelerazione rispetto al valore della velocità nominale nonché la disattivazione dell'uscita.