• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Pentair – O imagine precisă a sănătății pompei

Inginerie mecanică
Industry 4.0
Digitalizare Rețea
Soluții și aplicații
Drinking water pumping station with several pumps and pipes

Pentair din Winterswijk, Țările de Jos, produce pompe de peste 118 ani. Compania a crescut de la o afacere de familie la un lider global în domeniul soluțiilor pentru apă. Pompele și sistemele de pompare sunt proiectate, produse și testate în întregime în cadrul companiei. Răspunzând eficient la nevoile clienților și la noutățile de pe piață, compania are deja multe inovații asociate numelui său.

Sub marca Pentair Fairbanks Nijhuis, compania globală produce soluții de pompare inteligente și durabile pentru alimentarea cu apă la nivel municipal și industrial. „Pompele sunt utilizate, de exemplu, în alimentarea cu apă potabilă, tratarea apei, stingerea incendiilor, distribuția regională a apei de încălzire și în industria onshore și offshore”, declară Jeroen Munnik, șeful Centrului de service Pentair din Zevenbergen.

Împreună cu centrele de service din Beverwijk și Tynaarlo - asigură clienților tot sprijinul de care au nevoie atunci când au de-a face cu pompele: de la inspecții, întreținere preventivă și corectivă, achiziționare și înlocuire a pompelor, până la asistență imediată în cazul unor nevoi acute de întreținere. În caz de urgență, experții sunt disponibili non-stop.

Monitorizarea stării completează service-ul la fața locului

În ultimii trei ani, Pentair nu s-a mai bazat doar pe service-ul manual al specialiștilor de la fața locului pentru asistența clienților. „Cu soluția noastră de monitorizare a stării Pentair CMD19, oferim clienților noștri și posibilitățile moderne de întreținere eficientă orientată pe cerere, bazată pe evaluarea comportamentului vibrațiilor sistemului. Poate fi vorba de o pompă și un rotor sau de un ventilator industrial”, declară Jeroen Munnik.

Pentair CMD19 a fost dezvoltat împreună cu furnizorul de soluții de automatizare ifm. „La începutul colaborării noastre, am analizat piața și am identificat ifm ca fiind furnizorul care ne-a convins complet în ceea ce privește portofoliul, suportul tehnic și asistența.”

Și astfel, pachetul complet de monitorizare a stării include senzori, sisteme electronice de diagnosticare și software pentru monitorizarea vibrațiilor, precum și senzori suplimentari de temperatură. „Faptul că am reușit să ne extindem considerabil expertiza în analiza vibrațiilor în ultimii trei ani se datorează, pe de o parte, sprijinului oferit de ifm, dar și prezentării detaliate a datelor în software-ul ifm. Odată configurat, sistemul de semnalizare oferă o vizualizare transparentă a stării actuale de sănătate a sistemului monitorizat. Mai bine de atât nu se poate”, declară Jeroen Munnik.

Faptul că am reușit să ne extindem considerabil expertiza în analiza vibrațiilor în ultimii trei ani se datorează, pe de o parte, sprijinului oferit de ifm, dar și prezentării detaliate a valorilor în software-ul ifm.

Jeroen Munnik Șef al Centrului de service Pentair din Zevenbergen

Despre Pentair

Pentair produce soluții de pompare pentru alimentarea cu apă municipală și industrială de mai bine de 118 ani.

Faptul că am reușit să ne extindem considerabil expertiza în analiza vibrațiilor în ultimii trei ani se datorează, pe de o parte, sprijinului oferit de ifm, dar și prezentării detaliate a valorilor în software-ul ifm.

Jeroen Munnik Șef al Centrului de service Pentair din Zevenbergen

Despre Pentair

Pentair produce soluții de pompare pentru alimentarea cu apă municipală și industrială de mai bine de 118 ani.

Jeroen Munnik in front of a display where the vibration analysis is visualised

Jeroen Munnik este, de asemenea, convins de prezentarea clară a valorilor vibrațiilor în software-ul ifm: „Mai bine de atât nu se poate”, declară Munnik.

Detectarea timpurie a cerințelor de întreținere economisește bani

Clienții sunt, de asemenea, convinși de monitorizarea automată a stării cu ajutorul senzorilor. „Îmi amintesc un incident produs la un client care a instalat varianta cu modem a soluției noastre, CMD19-M. Prin intermediul modemului, noi primim direct datele reale ale sistemului clientului. Într-o zi am primit o alarmă și am descoperit corpuri străine în rotorul pompei. L-am informat pe managerul de întreținere, iar acesta a fost uimit, întrucât el însuși nu observase nicio schimbare. După întreținere și confirmarea constatărilor, a fost încântat că am salvat compania de la o reparație mai costisitoare, cu posibila înlocuire a pieselor pompei.”

Acest client a economisit aproximativ 40.000 de euro, deoarece monitorizarea stării a ajutat la prevenirea deteriorării etanșărilor mecanice. Datorită expertizei dobândite în analiza vibrațiilor, echipa lui Jeroen Munnik poate, de asemenea, să prevadă tiparele de erori care apar în scurt timp și să ia măsurile de întreținere necesare. „Dacă depistăm corpuri străine în rotoare, putem evalua dacă blocajul se va soluționa de la sine sau dacă pompa trebuie oprită și reparată.”

Investiția în viitor se amortizează rapid

Datorită tuturor acestor beneficii, Munnik consideră că viitorul monitorizării pompelor este reprezentat de monitorizarea condițiilor. „Fie că este operată la fața locului de către client, fie că acționăm de la distanță ca furnizor de servicii, soluția este avantajoasă pentru ambele părți. Clientul și echipa noastră de service pot acționa la timp, înainte de a se produce daune semnificative la o pompă. În același timp, personalul de întreținere poate fi trimis acolo unde există o nevoie reală. Alarma timpurie și înlocuirea pieselor de uzură în funcție de stare conduc, în cele din urmă, la costuri operaționale reduse. În plus, comportamentul vibrațiilor ne ajută să determinăm gradul de uzură și să evaluăm dacă o componentă trebuie înlocuită la momentul programat sau dacă este încă funcțională. Concluzia este că monitorizarea stării este o investiție în viitor, care se amortizează foarte repede.

Interior view of the Pentair CMD19’s control cabinet

Sunt o mulțime de soluții ifm în aceasta: soluția de monitorizare a stării CMD19 dezvoltată de Pentair

Concluzie

Cu ajutorul portofoliului de soluții ifm pentru monitorizarea condițiilor, Pentair a dezvoltat o soluție pentru clienții săi care maximizează eficiența efortului de întreținere pentru ambele părți. Datorită expertizei dobândite în analiza vibrațiilor, echipa olandeză a Pentair își poate sprijini clienții cu evaluări precise ale defecțiunilor și recomandări de intervenție pentru reducerea costului total de proprietate.

Descărcați acum raportul de aplicație
Care este succesul dvs. cu ifm?

Ați implementat o aplicație interesantă cu hardware sau software de la ifm? Cum contribuie senzorii noștri la optimizarea fluxurilor de proces? Povestiți-ne despre asta! Ne-ar face plăcere să prezentăm know-how-ul unui public larg - gratuit, desigur.