"A fábrica em Verrone produz transmissões manuais e automáticas para todos os veículos médios do grupo FCA."
Giuseppe Mottola, WCM Plant Support FCA Italy S.p.A., apresenta a fábrica da FCA em Verrone e remete para as numerosas distinções, incluindo a certificação de ouro na área de "Manufatura de Classe Mundial", um dos principais galardões internacionais.
A fábrica também recebeu a renomada distinção internacional “Lean & Green Management Award” de duas empresas de consultoria alemãs que, todos os anos, avaliam um grupo de empresas de acordo com a chamada "Lean Production", ou seja, em função da produção enxuta que assegura um gerenciamento eficiente da energia, dos recursos ambientais, das instalações e da logística.
ifm é parceira da fábrica da FCA na área da manutenção em função da condição (manutenção baseada no estado / manutenção preditiva).
A cooperação foi realizada com a meta de melhorar a qualidade do processo de fabricação e baixar os custos para a instalação.
Durante a manutenção em função do tempo, que antes se praticava na fábrica, era necessário parar as máquinas para que os técnicos de manutenção pudessem efetuar uma análise da vibração.
As vantagens da manutenção baseada no estado/manutenção preditiva são a prevenção de paradas, a otimização do tempo e a redução das falhas, o que possibilita baixar os custos a favor da eficiência da instalação.
A manutenção baseada no estado/manutenção preditiva permite a troca dos componentes na máquina, antes de ocorrer uma falha. Com a mesma confiabilidade é possível reduzir os custos para uma manutenção preventiva e aproveitar toda a vida útil dos componentes, explica Riccardo Marino, gerente de engenharia de manutenção FCA Italy S.p.A.:
"No passado empregamos a manutenção baseada em tempo, durante a qual as máquinas eram paradas para que nossos técnicos de manutenção pudessem efetuar uma análise da vibração. A manutenção em função do estado em tempo real nos permite otimizar o tempo e reduzir as falhas e custos sem parar as máquinas."
Na respetiva linha de produção, os dispositivos ifm monitoram o fluxo, a temperatura e a pressão do fluido refrigerante, além da vibração em todos os eixos relevantes das máquinas.
Claudio Gallo, gerente de manutenção profissional FCA Itay S.p.A., explica: "Todos esses dados, que são comparados adequadamente com a ajuda dos técnicos ifm e por nós monitorados permanentemente, permitem aos técnicos de manutenção uma intervenção precoce, antes de ocorrerem falhas e serem fabricados produtos defeituosos."
Por conseguinte, a vantagem consiste não só em detectar precocemente os eventuais danos, como também em manter um alto padrão de qualidade na produção. Optou-se por essa linha, tendo em conta a importância estratégica deste processo de processamento para a qualidade do produto final.
O software LINERECORDER SMARTOBSERVER ifm para o armazenamento dos dados, a manutenção preditiva e o monitoramento da energia controla e comunica o comportamento das respetivas máquinas conectadas. As eventuais mensagens de pré-aviso e alarme são transmitidas via e-mail, tornando a intervenção planejável.
Graças ao machine learning é possível detectar o estado da máquina e tomar medidas se necessário, antes de ocorrerem erros.
Eduardo Vassallo, especialista de engenharia de manutenção FCA Itay S.p.A., explica: "A máquina "fala conosco"; graças aos sinais de alarme em caso de excedimento dos limites ajustados, recebemos notificações e podemos intervir."
A cooperação entre os construtores da FCA e da empresa ifm acompanhou todas as fases do projeto, desde o desenvolvimento até a instalação e a colocação em funcionamento.
DiegoCeriotti,especialista de manutenção profissional FCA Italy S.p.A., diz: ”Implementamos o mesmo sistema ifm também na área de manutenção autônoma e iremos igualmente usá-lo para o monitoramento e gerenciamento remoto de sistemas técnicos, como p. ex. sistemas de filtragem centrais."
A manutenção em função do estado é um dos elementos básicos da Smart Factory, um conceito atual de grande importância projetado para fortalecer a cooperação entre FCA e ifm.
Leonardo Rossi,engenheiro de fábrica FCA Italy S.p.A., acrescenta: "Estou convencido de que a Indústria 4.0 e o desenvolvimento da "Manufatura de Classe Mundial" estão intimamente ligados; no futuro, pretendemos continuar a desenvolver estes temas em cooperação com ifm, a fim de dominar os novos desafios que a nossa empresa enfrenta."