Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel um zehn Mal einen Gutschein für eine Teilnahme an einer ifm-Präsenzschulung im Jahr 2020 (ausgenommen sind CODESYS-Schulungen).
Veranstalter des Gewinnspiels ist ausschließlich die
ifm electronic GmbH
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Hotline 0800 / 16 16 16 4
E-Mail info@ifm.com
Das Gewinnspiel wird unter eigener Verantwortung durchgeführt und ist kein Bestandteil etwaiger sozialer Netzwerke, über die das Gewinnspiel gegebenenfalls angepriesen oder verlinkt wurde.
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohn- oder Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Die Teilnahme ist möglich im Zeitraum vom
09.10.2019 0:00 Uhr bis 15.01.2020 24:00 Uhr
Teilnahmeberechtigte können am Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie sich für das E-Learning „Grundlagen der Sensorik“ anmelden und dem Empfang von Mailings sowie der einmaligen telefonischen Ansprache durch unsere Vertriebsabteilung einwilligen. Durch die Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken wird das Gewinnspiel refinanziert.
Nach Ablauf des Teilnahmezeitraums werden die Gewinner aus allen Teilnehmenden durch Los nach dem Zufallsprinzip ermittelt.
Die Gewinner werden über die bei der Anmeldung für das E-Learning hinterlegte Email-Adresse über den Gewinn informiert und um die Bekanntgabe eines ausgewählten Präsenz-Workshops (ausgenommen sind CODESYS-Schulungen) gebeten.
Erfolgt innerhalb von 7 Tagen keine Rückmeldung, verfällt der Gewinn.
Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden.
Unter folgenden Voraussetzungen ist die Teilnahme nicht gestattet:
Eine nach diesen Regelungen unzulässige Teilnahme führt zum Ausschluss des Teilnehmenden.
Wird die Rechtswidrigkeit der Teilnahme erst festgestellt, nachdem der Teilnehmende für einen Gewinn ausgelost wurde, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.
Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben wie beispielsweise höhere Gewalt, Ausfall der Veranstaltung oder ähnliches, akzeptiert der/die jeweilige Gewinner/in einen angemessenen Ersatzgewinn.
Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, zu ändern oder anzupassen. Die Teilnehmenden werden hierüber an geeigneter Stelle informiert.
Außer im Falle grober Fahrlässigkeit und Vorsatzes haften wir nicht für Schäden, Verluste oder Beeinträchtigungen, die daraus resultieren, dass die Möglichkeit des Teilnehmenden zur Teilnahme an dieser Aktion eingeschränkt oder unterbunden wird. Ebenso haften wir nur im Falle grober Fahrlässigkeit und Vorsatzes für Schäden, Verluste oder Beeinträchtigungen, die auf der Teilnahme an dieser Aktion, Entgegenahme oder Verwendung des Gewinns beruhen. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder vertragswesentlicher Pflichten und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sofern der Teilnehmende Unternehmer ist, wird als Gerichtsstand der Sitz der ifm electronic GmbH vereinbart.
Sollten vorgenannte Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Lücke aufweisen, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Unwirksame oder lückenhafte Bestimmungen werden mit einem wirksamen Inhalt aufrechterhalten, der dem unwirksamen Inhalt seinem Sinn nach am nächsten kommt.
Wir verwenden Ihre eingegebenen Daten wie zuvor beschrieben zur Durchführung des Gewinnspiels. Im Rahmen dieses Verarbeitungsvorgangs werden Ihre Daten 12 Monate nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich zudem als Gegenleistung mit dem Erhalt von Mailings und der einmaligen telefonischen Kontaktaufnahme durch unsere Vertriebsabteilung einverstanden. Hierbei informieren wir Sie über unser Unternehmen und unser Leistungsangebot. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Ihre erteilte Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit dem Klick auf „Abmelden“ am Ende des Newsletters oder per Email an uns widerrufen. Sie erhalten dann keine weiteren Nachrichten von uns.
Alle weiteren Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier.