İki ifm ürünü IF Tasarım Ödülü'nü aldı!
ifm'nin LI51XX serisi seviye sensörü ve çok kapaklı hedef diski, bu yıl ünlü iF Tasarım Ödülü'nü aldı.
iF Tasarım Ödülü, 1953 yılından bu yana iş ve günlük yaşamda tasarım ve uygunluk konularında en önemli kalite ödüllerinden biri olmuştur. ifm bu yıl, LI51XX ve çok kapaklı hedef disk ürünleri ile iki ödül aldı. iF Tasarım Ödülü, dünyanın en eski bağımsız tasarım kuruluşu olan, Hannover'deki iF International Forum Design GmbH tarafından yılda bir kez veriliyor. iF etiketi, üstün tasarım başarılarının bir sembolü olarak uluslararası alanda kabul görüyor. Ödül, tüm disiplinlerden tasarım başarılarını onurlandırıyor: ürün, paketleme, iletişim ve servis tasarımı, mimari ve iç tasarımın yanında profesyonel konsept.
LI51XX seviye sensörleri
Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Stratejisinden Martin Schmidt, LI projesini bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu açıklıyor: “Burada ilk fikirden seri üretime kadar her şeyle yakından ilgilenmek ve fikirlerimi hayata geçirebilmek benim için gerçekten çok özeldi. Her karar verme sürecinde çözüm yaklaşımlarımızı prototiplerin çeşitli versiyonları yardımıyla değerlendirdik ve konu bazında en iyi çözümle ilerledik. Nihai sonuç, ortaya çıkan gerçekten harika bir takım performansı. Birlikte; ekonomik verimlilik, fizibilite, kullanılabilirlik ve bağlama uygun ve resmi tasarım arasında en iyi uzlaşmayı bulmayı başardık." Bu özellikler üründe de kendini gösteriyor: LI, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde üretim yapılmasına yardımcı oluyor. Verimli, çünkü örneğin tankların boşalmasını veya taşmasını önlüyor. Tesisin arıza sürelerini ve bakımın artmasını önlediği için sürdürülebilir; deyim yerindeyse kendi kendinin bakımını yapıyor ve bu nedenle gerçek zamanlı bakım amacıyla kullanılabiliyor.
Çeyrek tur aktüatörlerde konum bildirimi – çok kapaklı hedef disk
Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Stratejisi'nden Anna Küpker'in ürün hakkında söyledikleri: "Çok kapaklı hedef disk, ürün tasarımı departmanı çalışanı olarak eşlik edebildiğim ilk projelerden biriydi. Geliştirme sırasında, zaten çok iyi geliştirilmiş ve tasarlanmış bir ürünü karmaşık uygulamalar için fonksiyonellikle genişlettik. Ürün tasarımı perspektifinden bakıldığında, ekip özellikle esnek gösterge sistemine odaklandı." Tasarımla ilgili olarak, ekip için kurulumu kullanıcı için mümkün olduğunca kolay hale getirmek ve aynı zamanda tesisteki değişen koşullara tepki verebilmek için çalışma sırasında ayarlamaya izin vermek özellikle önemliydi: Küpker: "Bu amaçla, müşterilerle birlikte çalıştık ve hedefe yönelik kullanıcı anketleri aracılığıyla gerçek ihtiyaçlarını tasarıma dahil edebildik". Bu şekilde elde edilen bilgi, kurulum sırasında göreve uygun ve kendini tanımlayan kullanıcı rehberliği yoluyla uygulandı. Görüntülenecek olası ventil konumları, gösterge elemanlarının bulunduğu ön tanımlı duraklar tarafından otomatik olarak belirleniyor. Göstergelerin ergonomik tasarımı, kullanıcı için optimum kullanılabilirlik sunuyor. Küpker, açıklamalarına devam ediyor: "Bir taraftan gösterge sisteminin patentinin alınmış olmasından ve böylece vana sensörü teknolojisinde yeni bir standart belirleyebilmiş olmaktan, diğer taraftan da disk ile parçaların geri dönüşümü ve çok fonksiyonlu uygulanabilirlik yoluyla sürdürülebilirliğe daha fazla katkıda bulunan bir konsept geliştirmiş olmaktan özellikle memnunum".