Geleceğe Yatırım
Merkezi Konstanz gölü bölgesinde bulunan ifm prover, son 25 yıldır proses endüstrisi için sensörler geliştiriyor ve üretiyor. Şirket bu süre zarfında sürekli bir büyüme yaşadığı için, hem ofis hem de üretim alanının genişletilmesinin yanı sıra şirketin defalarca yeniden konumlandırılması da gerekti. Bugün, en son genişleme projesinin temel atma töreni gerçekleşti.
- 15 Milyon € yatırım yapılan yeni bir bina
- Binanın 2023 sonbaharında tamamlanması planlanıyor
- Büyük bir kısmı geliştirme için kullanılacak 3.600 metrekare taban alanı
- Üretim alanı için ek 1.000 metrekare
- ifm prover, yerel bölgede cazip bi̇r işveren
ifm prover Genel Müdürü Lothar Zimmer'in yeni binanın temel atma töreni vesilesiyle yaptığı açıklama: "İşgücümüzün büyüklüğü son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. Şu anda yaklaşık 730 kişiye istihdam sağlıyoruz". Ve ifm prover'ın Eş Genel Müdürü Hans-Peter Müller de şunları ekledi: "Gelecekte büyümenin devam etmesini beklediğimiz için yeni binaya acilen ihtiyaç duyuyorduk." ifm prover, ifm şirketler grubunun proses sensörleri konusunda uzman şirketidir. Şirketin ürünleri çok farklı endüstrilerde kullanılıyor. Gıda ve içecek endüstrisinin yanı sıra, hizmet verdiği ana pazarlar takım tezgahı imalatı ve iş makinesi üreticileridir.
Yeni bina, mevcut binayı da tasarlayan Ravensburg'daki mlw Architekten mimarları tarafından planlandı. Josef Hebel GmbH & Co. KG inşaat firması, inşaat işlerinin amaçlandığı şekilde ilerlemesini sağlamaktan sorumlu olacak. ifm prover, yaklaşık 3.600 metrekare brüt taban alanına sahip olacak yeni bina için 15 milyon Euro yatırım yapıyor. Önümüzdeki sonbaharda tamamlanması planlanan bu proje sonrasında sensör uzmanı şirket yaklaşık %25 daha fazla alana sahip olmuş olacak. Bunun yarısından fazlası geliştirme için ayrıldı, ancak üretim alanları da genişletiliyor. Hans-Peter Müller'in bu konudaki açıklaması: "Çalışanlarımızın çoğu için bir başka önemli önlem de planlanıyor: Genişletme çalışmalarının ardından kantin çok daha büyük olacak." Tettnang'da bulunan çalışanların yaklaşık yarısı şu anda geliştirme çalışmalarında görevli. Sadece bu alanda yaklaşık 140 yeni istihdam yaratılacak. ifm prover'da, şu an için ağırlıklı olarak geliştirme ve kalite kontrolü alanlarında olmak üzere 25 kişilik istihdam olanağı bulunuyor.
Yeni bina, aynı zamanda yeni laboratuvar çalışma alanlarına da ev sahipliği yapacak. Hans-Peter Müller'in bu konudaki görüşleri: "Bunlar, özellikle ana pazarlarımız olan gıda ve içecek endüstrisi, su ve atık su arıtma ve ilaç endüstrisindeki gelişmeler için önemli: Bu sektörlerdeki ürünlere yönelik gereksinimler son derece yüksek ve bu nedenle uygun laboratuvarlara ve test tesislerine ihtiyacımız var." Temel göstergeler olan basınç, sıcaklık ve akış için akredite kalibrasyon laboratuvarı da proje süresince genişletilecek. Temel atma töreninde konuşan Lothar Zimmer'in açıklamaları: "Yeni binaya yapılan yatırım, özellikle mevcut ortamda cesur bir adım ve Tettnang'daki büyüme stratejimizi açıkça ortaya koyuyor".