You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Indústria 4.0
  2. Pronto para o futuro
Industry 4.0 – The IIoT-ToolKit from ifm

Indústria 4.0: o IIoT ToolKit ifm

Descubra a inigualável "caixa de ferramentas digital" ifm, repleta de soluções práticas para a atualização digital de sua máquina.
Nunca foi tão importante recolher e usar dados relevantes. Somente uma visão ideal nos sistemas permite que você tome as decisões corretas para o seu planejamento de manutenção e monitoramento de produção. Isto lhe dá a segurança para cumprir com as exigências de fabricação do futuro.
Começa com os sensores ifm de capacidade IO-Link e percorre gradualmente todos os níveis do controle de produção e da gestão da empresa.

Pronto para o futuro

Obter informações através de dados

Na "internet industrial das coisas" (IIoT) as instalações e as máquinas entram em contado umas com as outras" Na nuvem, cada máquina pode ser representada por um gêmeo digital em uma fábrica virtual. Mesmo se eles, devido à sistemas de controle próprios, não falarem a mesma língua, nós estabelecemos a conexão com a fábrica virtual. Com o objetivo de obter informações através dos dados. Estes fornecem informações eficientes e úteis sobre a condição das máquinas, sobre a manutenção, sobre potenciais para aumentar a produtividade, sobre possibilidades de economizar energia e muito mais.

Soluções inteligentes

A solução multifuncional ifm: produtos, serviços, softwares

Com o IIoT ToolKit ifm você pode gerar um fluxo de informações contínuo desde o chão da fábrica (infraestrutura das máquinas) até o último andar (infraestrutura da TI). Hardwares e softwares inteligentes são conectados entre si na interface da via Y.

Agora os dados de processos, de máquinas e de diagnóstico fornecidos através do IO-Link podem ser amplamente lidos, avaliados e diagnosticados com as soluções de softwares ifm. Com uma complexidade de integração mínima, também possível durante a operação, existe a possibilidade de, com o IIoT ToolKit, controlar e iniciar atividades e processos subsequentes na fábrica inteligente (smart factory).

Nossa tecnologia para os seus desafios

Soluções de software ifm

A gama de produtos moneo oferece módulos de funcionamento padronizados, que podem ser programados em cascata e utilizados individualmente para a otimização e a garantia de qualidade de cadeias de produção e de processos

Modelos de sucesso para o futuro

 

Soluções de aplicação ifm

Manutenção baseada na condição, beneficiar-se de mais eficiência e qualidade:

Diagnóstico contínuo
Manutenção baseada no estado/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção. Se torna possível programar a reposição de peças.

Reduzir custos

Detecção antecipada
Monitoramento básico; diagnóstico de vibração em rolamentos. Detectar antecipadamente falhas no motor, funcionamento em seco ou cavitação.

Evitar paradas imprevistas

Eficiência máxima
Aquisição de dados e análise. Limpeza adaptada de acordo com a necessidade.

Otimizar processos

Integração simples
Solução de aplicação do sensor desde a avaliação até as ferramentas de análise compatíveis com a rede.

Implementação independentemente da TI própria da empresa

Escalonável
É possível ampliar para outras aplicações e estabelecer uma comunicação com sistemas ERP

Do sensor ao ERP

Melhores práticas "made by ifm"

Como especialista de tecnologia de sensores e com 50 anos de experiência na fabricação industrial, ifm é um parceiro confiável para a introdução e implementação de soluções de digitalização sob medida a caminho da fábrica inteligente (smart factory).
A profunda competência em hardware e software ligada à ideias visionárias garantem um progresso contínuo.

Nossa cooperação com você começa onde é possível gerar imediatamente um valor para você.

  • Otimização dos processos de produção e manutenção,
  • aumento da eficiência e da produtividade,
  • menores custos,
  • vantagens competitivas e oportunidades de crescimento

Torne-se agora um pioneiro IIoT!

 

Nós temos a experiência!

Desde o sensor individual até completas soluções de negócios: as soluções ifm são graduadas, sendo que a digitalização de sua empresa pode ser implementada em etapas, assim como você desejar.Indústria 4.0 é viável: com o parceiro ideal é mais simples do que você pode imaginar.

Componente Kit Aplicação
Kit
Aplicação
Solução
Conectado
Solução
Negócios
Solução

Um simples começo em um futuro promissor e despreocupado

Aproveite a oportunidade de pertencer aos pioneiros da tecnologia digital e beneficie-se com várias vantagens Tudo funciona perfeitamente, paradas ou até falhas completas do sistema pertencem ao passado; você ganha mais espaço para novos projetos.

ifm acompanha você em seu caminho. O sistema de vendas ifm apoia você desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica, o desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e sua implementação correspondente, até os serviços adicionais.
Juntos faremos com que o seu projeto seja bem sucedido.

Sistema de vendas ifm conectado.

Um engenheiro de vendas de sistemas ifm está à sua disposição para fornecer-lhe o know-how completo para a realização e a otimização do monitoramento de sua instalação. Estamos à sua disposição.