• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. moneo: Plataforma IIoT
  2. ABC da IIoT

ABC da IIoT

Descubra o empolgante mundo da Internet das Coisas Industrial (IIoT), que está revolucionando a indústria.

Graças à conexão em rede de dispositivos e à análise de dados em tempo real, a IIoT
melhora os processos de produção, automatiza os fluxos de trabalho e permite a manutenção preditiva.

Aprofunde sua compreensão e seu conhecimento com nossa coleção de termos importantes,
que explicamos para você no "ABC da IIoT".

A

Actuator / Atuador

Um dispositivo que converte energia em movimento mecânico. Na tecnologia de automação, os atuadores são usados para realizar ações físicas, como abrir ou fechar válvulas ou mover máquinas.

Actuator-Sensor Interface (AS-i) / Interface atuador-sensor (AS-i)

Uma tecnologia de rede industrial que simplifica o cabeamento de sensores e atuadores em sistemas de automação. O AS-i permite comunicação econômica e fornecimento de energia aos dispositivos por meio de um barramento simples de dois fios.

Planejamento e programação avançados (APS)

Tecnologias avançadas de planejamento e programação usadas para otimizar os processos de produção e minimizar os gargalos.

Análise Avançada de Vibração (AVA)

Métodos avançados de análise para avaliar a condição de máquinas com base em dados de vibração. O AVA ajuda a reconhecer irregularidades e possíveis problemas em um estágio inicial.

Algorithm / Algoritmo

Um plano preciso passo a passo ou uma sequência de instruções para resolver um problema ou executar uma tarefa. Os algoritmos são fundamentais para o processamento de dados e o aprendizado de máquina.

Anomaly Detection / Detecção de Anomalias

Refere-se à identificação de padrões incomuns ou divergentes nos dados para reconhecer possíveis falhas ou defeitos em sistemas industriais em um estágio inicial.

Artifical Neural Network / Rede Neural Artificial

Modelo de rede de computadores usado para aprendizado de máquina e inspirado em redes neurais biológicas. Ele reconhece padrões complexos nos dados e é usado na IIoT para análises avançadas.

Artificial General Intelligence / Inteligência Artificial Geral

Comparável à inteligência humana, é uma forma de inteligência artificial (IA) capaz de executar uma ampla gama de tarefas. Esses sistemas podem executar uma ampla gama de tarefas em ambientes industriais.

Artificial Intelligence (AI) / Inteligência Artificial (IA)

Descreve o desenvolvimento de computadores e sistemas que podem executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. A IA é usada em várias áreas, como manutenção preditiva e otimização de processos.

Gerenciamento de desempenho de ativos (APM)

Uma estratégia que usa dados e análises para otimizar o desempenho e a vida útil dos sistemas industriais.

Augmented Reality (AR)

Realidade aumentada: tecnologia que sobrepõe informações digitais ao mundo físico e é frequentemente usada na indústria para manutenção, treinamento e assistência remota.

Automation / Automação

Uso de tecnologias para controlar e otimizar processos e fluxos de trabalho sem intervenção humana. Na IIoT, isso significa integrar tecnologias de automação em sistemas industriais para obter maior eficiência e precisão.

B

Big Data

Conjuntos de dados extensos cujo processamento e análise são um desafio para métodos convencionais. Isso envolve a coleta, o armazenamento e a análise abrangentes de dados de várias fontes para obter conclusões e otimizações.

Blockchain

Uma tecnologia de registro descentralizada e distribuída que aumenta a segurança e a transparência em aplicativos IIoT, fornecendo um registro de transações à prova de adulteração.

C

Barramento CAN

Protocolo de comunicação padronizado usado em veículos e outras aplicações industriais. Ele permite a comunicação entre diferentes unidades de controle, sensores e atuadores instalados em um veículo ou máquina.

Computação em nuvem

Disponibiliza potência computacional, memória e aplicativos via Internet. Em vez de usar servidores ou data centers locais, os recursos são hospedados em nuvens remotas e podem ser usados com flexibilidade e escalabilidade, conforme necessário.

Sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado (CMMS)

Sistema computadorizado desenvolvido para gerenciar a manutenção e a assistência técnica de instalações, máquinas e recursos nas empresas.

Condition Monitoring / Monitoramento de condições

Monitoramento contínuo de dispositivos e máquinas para avaliar seu estado operacional. Muitas vezes, usando sensores e análise de dados para prever possíveis falhas.

Corrective Maintenance / Manutenção corretiva

Correção imediata de erros, defeitos ou falhas assim que eles ocorrem. O objetivo é restaurar a função e o desempenho normais de instalações ou máquinas.

Segurança cibernética / Segurança de TI

Trata da proteção de sistemas, redes e dados de computador contra acesso não autorizado, ataques e danos, a fim de garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações digitais.

Sistemas ciberfísicos (CPS)

Sistemas que consistem em dispositivos de computador interconectados e componentes físicos. Eles trabalham juntos para monitorar e controlar os processos físicos.

D

Tela

Representação visual de dados, geralmente na forma de gráficos ou diagramas, que fornecem uma visão geral rápida de determinadas informações. Os painéis de controle são usados em várias áreas, por exemplo, em relatórios de negócios, monitoramento de indicadores-chave de desempenho ou sistemas controladores.

Data Flow / Fluxo de dados

O fluxo de dados em uma rede ou sistema.

Lago de dados

Um local centralizado que permite o armazenamento de grandes quantidades de dados brutos em seu formato original, facilitando a análise e a pesquisa.

Data Management / Gerenciamento de dados

O gerenciamento e a organização de dados em um sistema para otimizar seu acesso e uso.

Mineração de dados

Um processo que permite a identificação e a descrição mais autônoma e eficiente de padrões de dados de grandes conjuntos de dados.

Ciência de dados

Campo interdisciplinar que usa métodos estatísticos, aprendizado de máquina e análise de dados para obter percepções e informações dos dados.

Intervalo de transferência de dados - Intervalo de fluxo de dados (software) / Taxa de fluxo de dados

A velocidade com que os dados são transferidos em uma rede ou sistema.

Armazém de dados

Banco de dados central que coleta e grava dados de várias fontes e os prepara para análises e relatórios.

Decision tree / Árvore de decisão

Representação gráfica de um processo de tomada de decisão estruturado na forma de uma árvore. Ela é usada com frequência em análise de dados e aprendizado de máquina.

Deep Learning / Aprendizagem profunda

Subárea do aprendizado de máquina que se concentra em redes neurais artificiais com várias camadas (redes profundas). Isso permite o processamento de padrões e recursos complexos nos dados.

Digital Transformation / Transformação digital

Mudança abrangente nas organizações em que as tecnologias digitais são integradas a todos os aspectos das operações comerciais para promover a eficiência e a inovação.

Digital Twin / Gêmeo digital

Representação digital de um objeto físico, processo ou sistema. Ele permite o monitoramento, a análise e a simulação em um ambiente virtual.

Protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP)

Um protocolo de rede que fornece automaticamente endereços IP e configurações de rede para computadores em uma rede.

E

Edge Computing / Computação de borda

Processamento de dados no próximo da fonte, geralmente diretamente nos dispositivos ou sensores finais. Em contraste com a transmissão de todos os dados para um data center central, isso permite o processamento rápido dos dados, minimiza os tempos de latência e melhora a eficiência.

Embedded Systems / Sistemas embarcados

Sistemas de computador integrados a máquinas ou dispositivos responsáveis por funções ou tarefas específicas. Amplamente usado para dispositivos de IIoT.

Planejamento de recursos empresariais (ERP)

Solução de software que integra vários processos de negócios em uma empresa. Ele permite o gerenciamento centralizado de recursos, como finanças, pessoal, produção e armazenamento, para melhorar a eficiência e a coordenação.

Ethernet

Um padrão amplamente usado para o cabeamento de redes de computadores. Frequentemente usado em ambientes industriais para dispositivos de rede na IIoT.

F

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Análise de Modos de Falha e Efeitos

Método sistemático para avaliar os possíveis modos de falha de um sistema e seus efeitos. O objetivo é identificar os possíveis riscos e desenvolver medidas para minimizá-los.

Fieldbus

Barramento de comunicação industrial que possibilita a conexão de sensores, atuadores e outros dispositivos em um ambiente de produção. Os sistemas fieldbus facilitam a transmissão de dados e o controle em sistemas de automação distribuídos.

Field Device / Dispositivo de campo

Um dispositivo que registra ou controla dados no ambiente, geralmente em sistemas automatizados.

Firewall

Dispositivo de segurança que monitora e regula o tráfego de dados entre uma rede interna e redes externas. Ele protege contra acesso não autorizado e ameaças à segurança.

Computação em névoa

Expansão da computação em nuvem para processar dados localmente, reduzir os tempos de latência e permitir análises em tempo real.

G

Gateway

Uma interface que conecta diferentes redes e permite a troca de dados entre elas. Ele pode atuar como um intermediário entre os dispositivos locais e a nuvem para transferir e interpretar dados.

Linguagem de marcação de descrição de estação genérica (GDSML)

Linguagem de marcação usada na automação industrial, especialmente no contexto de dispositivos de campo e redes industriais. É usado para descrever as informações do dispositivo de forma padronizada, de modo que os sistemas de controle e automação possam reconhecer e integrar esses dispositivos de forma eficiente.

H

IHM (Interface homem-máquina)

A interface que permite a interação entre o homem e a máquina, geralmente por meio de telas, painéis sensíveis ao toque ou outros dispositivos de entrada/saída.

Protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS)

Variante segura do protocolo HTTP usada para transferir dados na World Wide Web. Ele criptografa a comunicação entre um navegador da Web e um servidor da Web para garantir a segurança das informações transmitidas.

I

Internet das Coisas Industrial (IIoT)

Uma rede de dispositivos conectados, sensores e máquinas em ambientes industriais que permite a coleta de dados, a análise e a automação para aumentar a eficiência e a produtividade.

Industrial Personal Computer (IPC) / PC industrial

Um computador alto desempenho projetado para aplicações industriais e usado em ambientes de produção. Ele pode oferecer suporte a funções como controle, monitoramento e aquisição de dados.

Industry 4.0 / Indústria 4.0

A quarta revolução industrial, marcada pela integração de IoT, IA, big data e outras tecnologias inteligentes aos processos industriais visando aumentar a eficiência, a flexibilidade e a produtividade.

Plataformas de nuvem do setor

Serviços especializados em nuvem adaptados às necessidades de setores específicos. Eles oferecem soluções específicas do setor para apoiar o uso de tecnologias de nuvem em várias empresas industriais.

J

JSON

Formato de dados de fácil leitura que é frequentemente usado para a troca de dados estruturados entre um servidor e um navegador da Web. Ele se baseia em uma notação de texto de objetos e matrizes de dados.

K

Indicador-chave de desempenho (KPI)

Indicador mensurável que avalia o sucesso ou o desempenho de um processo, organização ou sistema.

G

Latency / Latência

O atraso de tempo entre o acionamento de uma ação e a resposta, que é crucial na IIoT para garantir uma operação em tempo real ou quase em tempo real.

Linear Regression / Regressão Linear

Método estatístico usado para modelar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. É frequentemente usado para previsões e análises de tendências.

Evolução de longo prazo (LTE)

Tecnologia de comunicação sem fio e o padrão de redes móveis 4G. Ele permite taxas de transferência de dados rápidas e conectividade sem fio aprimorada.

M

Machine Learning / Aprendizado de máquina

Forma de inteligência artificial que utiliza algoritmos para aprender com os dados e fazer previsões ou tomar decisões.

Máquina a máquina (M2M)

Comunicação direta entre dispositivos sem interação humana. Isso permite a troca de dados e informações entre máquinas em rede.

Sistema de execução da manufatura (MES)

Sistema auxiliado por computador usado no setor de manufatura para monitorar, controlar e otimizar os processos de produção.

Gerenciamento de materiais

Gerenciamento do fluxo de materiais e dos níveis de estoque em uma empresa para garantir a utilização eficiente dos recursos.

Mean Time Between Failure (MTBF) / Tempo médio de operação entre falhas

Tempo médio de operação de um sistema ou dispositivo entre duas falhas consecutivas.

Mean Time To Failure (MTTF) / Tempo médio de operação até a falha

Tempo médio de operação de um sistema ou dispositivo até sua falha.

Mean Time To Recovery (MTTR) / Tempo médio de recuperação

Tempo médio necessário para restaurar um sistema após uma falha e retorná-lo à operação normal.

Mean Time To Repair (MTTR) / Tempo médio de reparo

Tempo médio necessário para reparar um sistema ou dispositivo após uma falha.

Mean Time To Resolve (MTTR) / Tempo médio de resolução de problemas

Tempo médio necessário para resolver completamente um problema depois que ele foi reconhecido.

Mean Time To Respond (MTTR) / Tempo médio de resposta

Tempo médio necessário para responder a um problema ou falha depois que ele foi detectado.

Transporte de Telemetria por Fila de Mensagens (MQTT)

Um protocolo de mensagens eficiente usado para comunicação em aplicativos de IoT e IIoT, ideal para localizações remotas com baixa largura de banda.

Modbus

Protocolo de comunicação usado na automação industrial para permitir a comunicação entre dispositivos eletrônicos.

N

Navigation Node / Nó de navegação

Um ponto a ponto ou nó em uma rede que direciona dados e contribui para o controle de fluxos de dados ou serve como um nó sob o qual outros sistemas, dados ou elementos semelhantes são reunidos ou agrupados.

Comunicação de campo próximo (NFC)

Tecnologia de comunicação sem fio que utiliza distâncias curtas. Ele permite a troca de dados entre dispositivos simplesmente aproximando-os ou tocando-os.

O

On-Premises

Refere-se a um modelo de licenciamento e uso de software baseado em servidor no qual o usuário aluga ou compra o software e o opera de forma independente em seu próprio data center ou hardware.

Arquitetura unificada de comunicações de plataforma aberta (OPC UA)

É um padrão para comunicação de dados segura e eficiente na Internet das Coisas Industrial (IIoT).

Tecnologia operacional (TO)

Tecnologias de hardware e software para controle, monitoramento e automação de processos físicos em ambientes industriais. Diferentemente da tecnologia da informação (TI), o foco da TO está no controle direto de processos reais.

Overall Equipment Effectiveness (OEE) / Eficiência Global do Equipamento

Índice que mede a eficiência das instalações de produção. Ele leva em conta fatores como disponibilidade, desempenho e qualidade.

P

Predictive Analytics / Análise preditiva

Uso de dados, algoritmos estatísticos e aprendizado de máquina para prever eventos ou tendências futuras e tomar decisões informadas com base neles.

Predictive Maintenance / Manutenção preditiva

Uso de análises de dados e aprendizado de máquina para prever falhas de dispositivos ou requisitos de manutenção antes que eles ocorram. Isso reduz o tempo de inatividade e aumenta a eficiência.

Preventive Maintenance / Manutenção preventiva

Medidas de manutenção preventiva realizadas regularmente para evitar possíveis problemas que possam levar a falhas ou a uma operação ineficiente.

Process Data / Dados do processo

Dados exibidos ou processados em um sistema para realizar determinadas tarefas ou operações.

Production Planning and Control (PPC) / Planejamento e controle da produção (PCP)

Processo que inclui planejamento de recursos, planejamento e controle da produção em uma empresa para garantir o bom funcionamento dos processos de produção.

Profibus

Padrão industrial amplamente utilizado para comunicação entre dispositivos de automação na tecnologia de automação industrial. Ele permite a conexão em rede de sensores, atuadores e controladores em um sistema fieldbus.

Programmable Logic Controller (PLC) / Controlador lógico programável (CLP)

Computador industrial especializado usado na tecnologia de automação para controlar máquinas e processos. Os CLPs são configurados por meio de programação para que realizem tarefas específicas.

Prova de conceito (PoC)

Demonstração prática que serve para provar a viabilidade ou a eficácia de uma ideia, conceito ou tecnologia antes de ser implementada em uma escala maior.

Protocolo

Padrões que definem como os dados são transferidos entre dispositivos e sistemas na IIoT, como MQTT, CoAP (Protocolo de Aplicação Restrita, do inglês Constrained Application Protocol) e outros.

Q

Qualidade de serviço (QoS)

Parâmetros e mecanismos que garantem um certo nível de desempenho na transmissão de dados, o que é crucial para a operação confiável da IIoT.

Quantum Computing / Computação quântica

Princípios da mecânica quântica para desenvolver computadores que possam realizar cálculos complexos em alta velocidade. Essa tecnologia tem o potencial de resolver determinados problemas mais rapidamente do que os computadores convencionais.

r

Identificação por radiofrequência (RFID)

Tecnologia que usa campos eletromagnéticos para identificar e rastrear automaticamente etiquetas fixadas em objetos. Isso facilita o gerenciamento de estoques e o rastreamento de ativos.

Remote Monitoring / Monitoramento remoto

Monitoramento e análise contínuos de dispositivos ou processos distantes usando sensores e tecnologias de conectividade.

Retrofit

É a atualização ou o aprimoramento de sistemas, instalações ou dispositivos existentes para lhes conferir novas funções ou melhor desempenho sem alterar a estrutura básica.

Robotics / Robótica

Projeto, desenvolvimento e aplicação de robôs. Robótica são dispositivos mecânicos configuráveis, capazes de realizar tarefas de forma autônoma ou semiautônoma.

Root cause analysis / Análise de causa raiz

Processo sistemático para identificar as causas básicas de problemas ou erros. O objetivo não é apenas tratar os sintomas, mas eliminar as causas reais.

Roteador

Os roteadores são dispositivos de rede que podem encaminhar pacotes de rede entre várias redes de computadores. Eles são usados com mais frequência para conexão à Internet, para a interligação segura de vários locais ou para a ligação direta de vários segmentos de rede local.

S

Secure Sockets Layer (SSL)

Camada de Soquetes Seguros é um protocolo de criptografia usado na segurança da informação para garantir a transmissão segura de dados pela Internet. Geralmente é usado para proteger informações confidenciais durante transações online.

Sensor

Dispositivo eletrônico ou mecânico que mede propriedades físicas ou condições ambientais e as converte em sinais ou dados elétricos. Os sensores são usados em várias aplicações, desde a automação industrial até os dispositivos de consumo.

Shop Floor / Chão de fábrica

Local físico em uma empresa de manufatura onde ocorrem a produção e a manufatura propriamente ditas. Aqui ocorre a atividade de colaboradores, máquinas e instalações de produção.

Shop Floor Integration (SFI)

Conecta o nível de produção com o nível de gerenciamento e, assim, garante que todos os processos de negócios digitalizados na cadeia de valor e de suprimentos estejam perfeitamente interligados e sejam efetivamente controlados.

Seis Sigma

Metodologia de gerenciamento de qualidade que visa reduzir a taxa de erros nos processos e melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Ela se baseia em métodos estatísticos e ajuda a aumentar a eficiência.

Fábrica inteligente

Uma fábrica inteligente integra tecnologias avançadas, como a Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial e automação, para tornar a produção mais eficiente, flexível e conectada em rede.

Rede elétrica inteligente

Rede de energia elétrica inteligente que usa tecnologias avançadas para otimizar o consumo de energia, integrar fontes de energia renováveis e melhorar a estabilidade da rede.

Manufatura inteligente

A manufatura inteligente usa tecnologias digitais para otimizar os processos de produção. Isso inclui a integração de análise de dados, automação e sistemas em rede para uma produção mais eficiente.

Software as a Service (SaaS)

O Software as a Service (Software como Serviço) é um modelo de licença no qual os aplicativos são operados por um provedor terceirizado e são acessíveis via Internet, de modo que não são necessárias instalações no local.

IA avançada

Também chamada de Inteligência Artificial Geral, é uma forma altamente desenvolvida de inteligência artificial que tem a capacidade de realizar todas as tarefas intelectuais que um ser humano pode realizar. Esse tipo de inteligência artificial ainda não existe.

Aprendizagem supervisionada

Forma de aprendizado de máquina em que um modelo é treinado usando dados de treinamento rotulados para reconhecer padrões e classificar ou prever dados futuros.

Controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA)

Uma arquitetura de sistema de controle usada em processos industriais para monitorar e controlar instalações, coletar dados em tempo real e gerenciar processos.

Supply Chain / Cadeia de suprimentos

Todo o processo de fabricação, transporte e entrega de produtos ou serviços, desde o fabricante até o consumidor final.

Visibilidade da cadeia de suprimentos (SCV)

Utilização da IIoT para rastrear e monitorar toda a cadeia de suprimentos para obter visibilidade em tempo real do movimento de mercadorias e materiais.

System Interfaces / Interfaces do sistema

As interfaces que permitem que diferentes sistemas ou componentes se comuniquem entre si.

T

Telemetry / Telemetria

Medição automatizada e transmissão (geralmente sem fio) de vários dados de sensores de fontes remotas.

Tenant

Tenant refere-se a um locatário (cliente) em uma nuvem.

Time series data / Dados de séries temporais

Dados registrados em ordem cronológica. Trata-se de uma sequência de valores ou eventos em que um valor específico é atribuído a cada ponto no tempo.

Top Floor (último andar)

Níveis superiores de uma empresa que se ocupam de decisões estratégicas, liderança e governança corporativa. Seu contraponto é o shop floor/chão de fábrica, que representa o nível operacional da produção.

Manutenção Produtiva Total (TPM)

Estratégia no setor de manufatura que visa a maximizar a eficácia geral do equipamento. Isso é obtido por meio de manutenção preventiva, assistência técnica e melhoria contínua para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a produtividade.

Training data / Dados de treinamento

Dados apresentados a um modelo de aprendizado de máquina para treiná-lo. Esses dados contêm informações rotuladas que ajudam o modelo a reconhecer padrões e fazer previsões.

Protocolo de Controle de Transmissão (TCP)

Protocolo na pilha de protocolos da Internet que é responsável pela transferência confiável de dados entre computadores em uma rede. Ele garante que os dados cheguem na ordem correta e sejam retransmitidos quando necessário.

S

Aprendizagem não supervisionada

Categoria no aprendizado de máquina em que um modelo é treinado com dados não rotulados. O modelo tenta identificar padrões e estruturas nos dados de forma independente, sem variáveis-alvo predefinidas.

V

Virtual Machine (VM) / Máquina virtual

Uma simulação baseada em software de um ambiente físico de hardware que possibilita a execução de vários sistemas operacionais em um único computador.

Virtual Private Network (VPN) / Rede privada virtual

Conexão segura pela Internet, permitindo que os usuários acessem com segurança uma rede privada como se estivessem no local. As VPNs são frequentemente usadas para acesso remoto seguro às redes da empresa.

Virtual Reality (VR) / Realidade virtual

Ambiente gerado por computador, simulado por dispositivos especiais. Os usuários podem mergulhar nesse mundo artificial e ter experiências imersivas ao interagir com o ambiente.

Virtualization / Virtualização

Criação de versões virtuais de recursos, como hardware de computador, sistemas operacionais, dispositivos de armazenamento ou redes. Isso permite a utilização e o gerenciamento eficientes dos recursos, bem como a disponibilização de ambientes virtuais.

w

Gerenciamento de armazém

Organização e controle eficientes dos níveis de estoque em um armazém ou centro de distribuição. Isso inclui processos como rastreamento de estoque, separação de pedidos e otimização do local de armazenamento.

IA estreita

Inteligência artificial que se limita a uma tarefa específica ou a uma área limitada, em oposição à IA avançada, que busca uma inteligência mais abrangente.

Y

Path Y / Via Y

A via Y garante a disponibilidade completa de todos os valores do sensor e do atuador na produção industrial. Ela combina a tecnologia de automação com a tecnologia da informação, desde sensores até o SAP, para resolver problemas relevantes relacionados à disponibilidade da máquina, à qualidade do processo e ao consumo de energia