• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. moneo: Plataforma IIoT
  2. Identificar perdas de produção
  3. Garantindo a qualidade do processo

Garanta a qualidade do processo por meio de monitoramento inteligente

Perdas de qualidade, como defeitos de produtos e aumento de rejeições, são coisas do passado. Com o moneo, a plataforma IIoT para monitoramento inteligente de processos, é possível detectar desvios em seus processos de fabricação em um estágio inicial e corrigi-los em tempo real.

O moneo registra os dados do seu processo, visualiza as tendências com clareza e avisa de forma confiável em caso de irregularidades. Isso permite que você mantenha o controle e garanta uma qualidade consistentemente alta.

Garantia da qualidade do processo em tempo real

Detecção de desvios do processo

Monitore os desvios em tempo real e evite rejeições, retrabalho e recalls de produtos.

Garantia da segurança
do produto

Monitoramento de componentes críticos com sensores inteligentes e software de visualização.

Satisfação dos requisitos do cliente

Garanta os mais altos padrões de qualidade para superar as expectativas dos clientes.

Registro de dados facilitado –
Economize tempo e minimize erros

O registro manual de dados depende de colaboradores, os quais estão sujeitos a erros devido à fadiga, desatenção ou mal-entendidos. O registro automático de dados ocorre em tempo real, sem intervenção humana, e libera seus colaboradores para se ocuparem de atividades de maior valor agregado.

Manual Automaticamente
Os dados de processo são registrados manualmente e armazenados offline para avaliação e análise de tendências regulares. Os dados de processo digitais são transmitidos continuamente para o moneo e podem ser acessados a qualquer momento.
Frequência de registro Periodicamente determinado pelo usuário, autoridade, etc. Contínuo em tempo real
Tempo de trabalho necessário Intensivo: registro manual, armazenamento, análise, etc. Fácil: alivia a equipe para atividades que agregam valor
Precisão dos dados Erros potenciais ao ler valores de processo Valores digitais, sem perda de precisão
Continuidade dos dados Aumento do risco de anomalias perdidas fora do tempo de registro Contínuo, sem risco de ignorar os desvios do processo

Registro de dados na automação de processos

A medição de nível e sua avaliação precisa são cruciais para a automação eficiente do processo. O que acontece se um recipiente de líquido transbordar ou ficar vazio? A ifm oferece a tecnologia ideal para a solução de aplicações de nível. Com uma combinação de sensores de alta qualidade, cabeamento de rede e software IIoT de uma única fonte, você encontrará a solução perfeita para suas necessidades.

Um exemplo: O sensor de nível por radar LW2120 mede os níveis de líquidos e substâncias pastosas com precisão milimétrica até 10 metros, sem áreas cegas, mesmo se houver vapor ou condensado no tanque.

Transforme seus dados em informações 

Com a nossa plataforma moneo IIoT, você pode parametrizar facilmente seus sensores e mestres e coletar perfeitamente dados de máquinas e sensores. Esses dados podem ser visualizados, analisados e monitorados em painéis de controle. O moneo informa sobre desvios no processo e alerta em tempo hábil.

Isso permite aumentar a qualidade do seu processo, por exemplo, implementando a medição contínua do nível de enchimento com análise abrangente de dados e garantindo a reposição pontual do estoque de produtos.

moneo – Visualização de processos facilitada

Gerar conhecimento a partir de informações e fazer previsões

Desbloqueie todo o potencial de seus dados conosco e obtenha importantes insights. O moneo transforma dados de sensores em informações valiosas, fornece insights relevantes e automatiza ações de sistemas conectados.

Exemplo: Ativos retornáveis

Graças ao gerenciamento transparente de recipientes reutilizáveis, o moneo Track & Trace permite que você otimize o gerenciamento de seu estoque. Você economiza tempo, reduz o risco de tempo de inatividade e pode diminuir os níveis mínimos de estoque de acordo com o gerenciamento enxuto. Graças à redistribuição dinâmica com base nas localizações dos transportadores de carga, você evita gargalos e aumenta a eficiência dos seus processos.

Ir para o Use case ➜ Mais informações sobre o moneo Track & Trace ➜


Histórias de sucesso

Descubra como a ifm tem ajudado seus clientes a melhorar a qualidade do processo.