- moneo: Plataforma IIoT
- Identificar perdas de produção
- Aumentar a disponibilidade das máquinas
Evitar tempo de inatividade não planejado
Paradas não planejadas, como paradas repentinas da fábrica, e interrupções planejadas, como tempos de configuração da máquina ou mudanças de processo, podem ter um impacto significativo na produtividade. Com a combinação de sensores, tecnologia de rede e tecnologia de manutenção em tempo real da moneo, você pode aumentar a disponibilidade de suas máquinas.
Ao mesmo tempo, você garante um processo de produção tranquilo e minimiza as perdas de material. Isso mantém sua produção eficiente e confiável – em todos os momentos.
Disponibilidade da máquina na prática – Use cases inspiradores
Aumente a disponibilidade da máquina
Previsibilidade
Seus recursos operacionais estão disponíveis conforme planejado.
Estabilidade do processo
Seus tempos de ciclo nunca são afetados por máquinas danificadas.
Automonitoramento
Seus sistemas de produção reconhecem e relatam automaticamente os defeitos de qualidade.
Proteja seus sistemas da área crítica
Quer esteja modernizando os sistemas existentes ou configurando uma nova instalação de produção, a ifm acompanhará você em sua jornada rumo ao futuro digital. Com o moneo e nossas soluções plug-and-work, que consistem em software e hardware perfeitamente harmonizados, você pode levar sua produção para o próximo nível.
Monitore a condição da sua máquina em todas as dimensões
Com as soluções da ifm, como o sensor Condition Monitoring VVB3 e o moneo, você pode ficar de olho nas condições de suas máquinas o tempo todo. O VVB3 registra continuamente as vibrações em três eixos e a temperatura da superfície em componentes não rotativos. O sensor usa esses dados para determinar valores vitais importantes da máquina, que podem ser monitorados no moneo e exibidos como alarmes diretamente na produção por meio de sinalizadores luminosos, por exemplo.
Bomba centrífuga
Transforme seus dados em informações
Com a nossa plataforma moneo IIoT, você pode parametrizar facilmente seus sensores e mestres e coletar perfeitamente dados de máquinas e sensores. Esses dados podem ser visualizados, analisados e monitorados em painéis de controle. O moneo informa sobre desvios no processo e alerta em tempo hábil. Isso permite melhorar a disponibilidade da máquina, garantir a qualidade do processo e otimizar o consumo de energia.
Prever estados de erro frequentes
Painel de controle Manutenção em tempo real (RTM) no moneo
O RTM protege contra falhas devidas a danos nos rolamentos.
Gerar conhecimento a partir de informações e fazer previsões
Use seus dados de forma direcionada para planejar melhor as medidas de manutenção, substituir as peças da máquina em tempo hábil e reconhecer e evitar falhas e defeitos em um estágio inicial.
Como as condições ambientais e a utilização da máquina podem variar, o monitoramento deve ser baseado nos dados históricos de cada instalação – a impressão digital de cada máquina. Nosso moneo Industrial AI Assistant torna isso possível.
A impressão digital de cada máquina
Cada instalação industrial tem uma assinatura exclusiva – sua própria "impressão digital":
- regras de monitoramento gerais frequentemente não são aplicáveis
- as regras de monitoramento devem ser personalizáveis, simples, precisas e flexíveis
Como as condições ambientais e a utilização podem variar, o monitoramento deve ser baseado nos dados históricos da respectiva instalação.
Histórias de sucesso
Descubra como a ifm tem ajudado seus clientes a melhorar a disponibilidade de máquinas.