• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. moneo: Plataforma IIoT
  2. Identificar perdas de produção
  3. Otimização do consumo de energia

Otimização do consumo de energia

A ifm desenvolve soluções personalizadas de monitoramento de energia para você – adaptadas às suas necessidades. Isso não apenas vai ajudar a impulsionar a digitalização da sua empresa, mas também a descobrir novos potenciais para economizar energia e reduzir significativamente os custos.

Medição do consumo de energia e do desperdício no nível da máquina

Menor gasto anual de energia

Aumente sua eficiência energética e economize até 50% ao ano – um terço disso sem altos investimentos.

Rastreamento dos custos totais

Tenha total transparência dos custos por produto e descubra imediatamente o potencial de otimização de processos direcionados.

Controle do consumo ao longo do tempo

Visualize o desperdício de energia, como vazamentos de ar comprimido, e otimize seu consumo rastreando no nível da máquina ou da zona.


Possíveis áreas para economia de energia

Há potencial para economizar energia em todas as empresas, desde medidas simples, como o uso de fontes de luz com eficiência energética, até investimentos maiores, como a renovação de sistemas. Essas áreas oferecem um potencial de economia particularmente alto na indústria:

Monitoramento de vazamentos do compressor à máquina

O ar comprimido é usado em quase todos os setores. Desde a forja até a sala limpa, vazamentos podem ocorrer em qualquer rede de ar comprimido.

O monitoramento é fácil com a ifm: Com apenas um cabo e um sensor, você monitora todos os dados relevantes do processo, tais como a medição da vazão e da pressão, o monitoramento da temperatura e a quantidade total. Aproveite as inúmeras vantagens dos sensores SD com IO-Link.

Transforme seus dados em informações

Com a nossa plataforma moneo IIoT, você pode parametrizar facilmente seus sensores e mestres e coletar perfeitamente dados de máquinas e sensores. Esses dados podem ser visualizados, analisados e monitorados em painéis de controle. O moneo informa sobre desvios no processo e alerta em tempo hábil.

Aumente a disponibilidade da máquina, garanta a qualidade do processo e otimize o consumo de energia. 

Gerar conhecimento a partir de informações e fazer previsões

O monitoramento confiável dos parâmetros variáveis do processo, como temperatura, vazão e vibração, é um dos maiores desafios.

Com o cálculo inteligente das faixas de expectativa dinâmica e o ajuste automático dos limites, as anomalias em sistemas e processos críticos podem ser reconhecidas em um estágio inicial e a confiabilidade da produção pode ser aumentada substancialmente. Isso é possível graças ao moneo Industrial AI Assistant da ifm.

A impressão digital de cada máquina

Cada instalação industrial tem uma assinatura exclusiva – sua própria "impressão digital":

  • regras de monitoramento gerais frequentemente não são aplicáveis
  • as regras de monitoramento devem ser personalizáveis, simples, precisas e flexíveis

Como as condições ambientais e a utilização podem variar, o monitoramento deve ser baseado nos dados históricos da respectiva instalação.

Saiba mais sobre o moneo Industrial AI Assistant ➜


Histórias de sucesso

Descubra como a ifm tem ajudado seus clientes a otimizar o consumo de energia.