RABATTAKTION – Teilnahmebedingungen
Schulung „IO-Link in der Praxis – Vom Sensor bis in die Steuerung (Siemens TIA)“
1. Teilnahmeberechtigung
Wer an der kostenpflichtigen digitalen Kundenschulung „IO-Link in der Praxis – Vom Sensor bis in die Steuerung (Siemens TIA)“ teilnimmt, ist grundsätzlich berechtigt, einen Rabatt bis zur Höhe der Kosten der digitalen Kundenschulung in Höhe von 250 € bei einem Kauf von Artikeln der Bestellnummern AC600x, ALxxxx, ZZ1060, ZZ1100, ZZ112, ZZ1350 einzulösen.
2. Laufzeit / Gültigkeit
Die Rabattaktion ist gültig vom 21.11.2023 bis zum 31.12.2024. Der Rabatt kann drei Monate ab Teilnahme an der digitalen Kundenschulung „IO-Link in der Praxis – Vom Sensor bis in die Steuerung (Siemens TIA)“ eingelöst werden. Die Rabattaktion ist befristet bis zum 31.12.2024. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Einlösen des Rabattes ausgeschlossen.
3. Einlöseverfahren
Um den Rabatt einzulösen, ist die Bestellung der rabattfähigen Produkte an folgende E-Mail-Adresse zu senden:
Es werden ausschließlich Bestellungen entgegengenommen und rabattiert, die unter Angabe des Schulungsdatums, des Kunden und der teilnehmenden Person an die genannte E-Mail-Adresse gesendet werden. Der Mindestbestellwert beträgt 250 EUR. Die Rabattaktion steht einmal pro Kunde zur Verfügung. Kunde ist, auf dessen Rechnung die Schulung und die Produkte bestellt werden. Der Rabatt kann nicht übertragen werden.
4. Rabatthöhe
Die Höhe des Rabatts beträgt 250 EUR. Der Rabatt kann nur bei einer Bestellung auf rabattfähige Produkte geltend gemacht werden. Eine Barauszahlung oder nachträgliche Verrechnung mit einer früheren Bestellung ist ausgeschlossen.
5. Rabattfähige Produkte
Der Rabatt kann nur auf rabattfähige Produkte verwendet werden. Rabattfähige Produkte sind ausschließlich Artikel der Bestellnummer AC600x, ALxxxx, ZZ1060, ZZ1100, ZZ112 und ZZ1350.
6. Kombinierbarkeit
Diese Rabattaktion ist nicht mit anderen Rabattaktionen oder Gutscheinen kombinierbar.
7. Haftungsausschluss
Die Haftung der ifm electronic gmbh und ihrer verbundenen Unternehmen im Rahmen der Rabattaktion ist ausgeschlossen.
8. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
9. Datenschutz
Durch die Teilnahme an der Rabattaktion willigt der Teilnehmer ein, dass der Veranstalter die erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet und somit das Vorliegen der Voraussetzungen überprüft. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, die Einwilligung zu widerrufen und somit von der Teilnahme zurückzutreten. Die Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung bleiben unberührt. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers Dritten nicht zugänglich gemacht werden.