- IO-Link - 메인 페이지
- 시스템 개요
- PLC 및 IIoT용 IO-Link
PLCs & IIoT를 위한 IO-Link
디지털 전환은 더 이상 미래의 화두가 아니라, 이미 경쟁력과 효율성을 결정하는 요소입니다. 브라운필드 환경이든 그린필드 환경이든 무관합니다: Y-경로는 기계 네트워크와 IT 네트워크를 분리하고, 각각의 통신 방식을 통해 정보를 제공합니다.
Y-경로
PLC는 다양한 필드버스 시스템을 통해 데이터를 수신하여 기계와 시스템을 컨트롤하고 조절하는 반면, IT 계층은 REST API, MQTT 또는 OPC UA와 같은 통신 방법을 통해 추가적이고 다양한 정보를 필요로 합니다.
IO-Link와 기계가 읽을 수 있는 데이터를 활용하면, IIoT 플랫폼인 moneo와 같은 코드 없는 (No-Code) 솔루션을 통해 구현 과정에서 상당한 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 두 네트워크가 물리적으로 분리되어 있기 때문에 OT와 IT는 서로 영향을 미치지 않습니다. 이는 사이버 보안과 관련하여 시스템을 디자인하는 데에도 도움이 됩니다.
Y-경로는 두 개의 개별 데이터 경로를 하나의 시스템에 결합한 혁신적인 통신 개념입니다:
- 경로 1은 일반적인 필드버스 시스템을 사용하여 PLC 기반의 전통적인 기계 컨트롤 시스템과의 통신을 처리합니다: 가용성 및 컨트롤 관련 정보에 중점을 둡니다.
- 경로 2는 데이터 저장, 데이터 분석, 데이터 시각화 등 디지털 시스템으로 데이터를 병렬로 안전하게 전송할 수 있게 해줍니다.
특별 기능: 기존 PLC 로직은 완전히 그대로 유지됩니다. 동시에 두 번째 데이터 경로는 생산 프로세스를 방해하지 않으면서 데이터 기반 서비스를 위한 안전한 기반을 구축합니다.
이러한 장점을 통해 신속하고 안전하며 위험 부담 없이 미래를 대비할 수 있습니다:
- IIoT에서 센서 및 디바이스 데이터에 대한 실시간 액세스 -
생산 진행 중에도 가능 - 물리적으로 분리된 네트워크
로 OT와 IT의 레벨과 책임 분리 - 디지털 부가가치 창출을 위한 최적의 기반으로서 PLC 또는 버스 시스템에 부담을 주지 않으면서 예지보전, 에너지 효율성 또는 OEE 분석이 가능합니다.
이를 통해 신속하고 안전하며 위험 부담 없이 미래에 적합한 시스템을 구축할 수 있습니다.