• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Convertitori e display IO-Link
  2. Velocità per IO-Link

Controllori di velocità IO-Link

Schema di collegamento convertitore di velocità IO-Link

Monitoraggio e analisi della velocità con il DP2122

Se le camme di commutazione sono montate a un albero, un sensore può rilevarle e quindi emettere un segnale a onda quadra con la frequenza con cui vengono rilevate le camme. Da questo segnale è possibile determinare la velocità. Questa operazione può essere eseguita su dfasiversi dispositivi, ad esempio su un PLC, con i nostri display per il monitoraggio dei segnali pulsati, i controllori di velocità, il DP2122, o i nostri controllori di velocità compatti.

Tra le opzioni indicate, si dovrebbe optare per il DP2122 se sono importanti i seguenti punti:

  • Libera scelta del sensore, ottico, induttivo, capacitivo, ecc.
  • Riduzione del cablaggio grazie all’analisi direttamente sul campo
  • Indicazione locale della velocità rilevata

Questo convertitore può essere utilizzato con o senza IO-Link.

Esempio di applicazione con convertitore di velocità IO-Link

Senza IO-Link, i cappucci arancioni sul dispositivo possono essere utilizzati come quattro pulsanti per la parametrizzazione. In questo modo si possono definire le condizioni di commutazione per le due uscite digitali, che forniscono semplicemente l'informazione se la velocità rientra nell'intervallo desiderato. La velocità determinata viene inoltre visualizzata sul display.

Con IO-Link, i dati di processo contengono i valori rilevati di velocità/frequenza e i risultati positivi o negativi dell’analisi della velocità tramite le condizioni di commutazione definite.