- IO-Link
- Configuração do dispositivo
- configurar o moneo
Configure dispositivos IO-Link com o moneo configure
O moneo configure é a solução gratuita da ifm para parametrizar produtos IO-Link. Parte da crescente plataforma de software IIoT da ifm, conhecida como moneo, o moneo configure é instalado no seu PC Windows e fornece uma ferramenta centralizada para detectar, parametrizar, visualizar e diagnosticar dispositivos IO-Link, independentemente do fabricante.
A interface de usuário intuitiva simplifica a configuração do dispositivo e reduz o tempo de comissionamento da máquina. O moneo blue conecta sem fio dispositivos IO-Link em plataformas IOS ou Android via Bluetooth.
Configurar dispositivos IO-Link
- Localize todos os dispositivos IO-Link conectados à rede
- Configurar endereços IP dos mestres IO-Link da ifm
- Leia e grave parâmetros em todos os sensores e dispositivos IO-Link
- Alterações de parâmetros online e offline de sensores e dispositivos IO-Link
- Suporte para sensores e dispositivos IO-Link deterceiros com arquivos IODD
Visualização
- Geração automática de painéis sem qualquer configuração por parte do usuário
- Visualize rapidamente valores em tempo real de sensores e dispositivos IO-Link
- Ver histórico de tendências de curto prazo
Gestão da IODD
- Veja os catálogos locais e online da IODD
- Instalar atualizações
- Importar arquivos IODD
Gerenciamento de registros de dados de parâmetros
Fácil configuração e substituição de dispositivos IO-Link com apenas uma ferramenta
Ferramenta para todos os dispositivos IO-Link
Configuração de dispositivos independente do fabricante, online/offline, com gerenciamento IODD integrado
Visão geral de todos os dispositivos IO-Link na rede
Varredura de uma rede IO-Link complexa com mestres e dispositivos
Cockpit dinâmico
Visualização paralela dos valores e parâmetros do processo
Conectando dispositivos ao moneo configure com adaptador USB
O moneo configure conecta dispositivos via USB e Ethernet. Leia mais abaixo ou obtenha mais informações sobre configuração e suporte IO-Link.
Conecte-se com a interface USB IO-Link AL1060
Vantagens
- Alimentação do sensor via USB (cabo incluído no ZZ1060)
- Facilmente portátil
Desvantagens
- Apenas um dispositivo pode ser conectado por vez.
Vantagens
- Conexão com vários mestres e dispositivos ao mesmo tempo
- Acesse dispositivos sem alterar/desconectar a fiação dos controles existentes
Desvantagens
- Alimentação separada de 24 VCC necessária para o mestre IO-Link
- Crie sua conta my ifm e faça login
- Faça o download da versão de avaliação (arquivo EXE) gratuitamente
Após instalar o moneo e fazer login, uma seleção de tipos de ativação aparece automaticamente.
Selecione “ativação da licença gratuita do moneo configure” aqui.
Selecione “Free moneo configure SA” entre as licenças disponíveis.
Após selecionar a licença e clicar em “Avançar”, o processo de ativação é iniciado.
Agora você está pronto para configurar seus mestres e dispositivos IO-Link.