• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 디바이스 설정
  3. moneo configure

moneo configure로 IO-Link 디바이스 설정

moneo configure는 IO-Link 제품을 파라메터화하기 위한 ifm의 무료 솔루션입니다. ifm의 확장 중인 IIoT 소프트웨어 플랫폼인 moneo의 일부로, moneo configure는 Windows PC에 설치되며 제조업체에 무관하게 IO-Link 디바이스를 감지, 파라메터화, 시각화 및 진단할 수 있는 중앙화된 도구를 제공합니다.

직관적인 사용자 인터페이스는 디바이스 설정을 간소화하고 기계 시운전 시간을 줄여줍니다. moneo blue는 블루투스를 통해 iOS 또는 Android 플랫폼에서 IO-Link 디바이스를 무선으로 연결합니다.

소프트웨어 기능

IO-Link 디바이스 설정

  • 네트워크에 연결된 모든 IO-Link 디바이스 위치 검색
  • ifm IO-Link 마스터의 IP 어드레스 설정
  • 모든 IO-Link 센서 및 디바이스에 대한 파라메터 읽기 및 쓰기
  • IO-Link 센서 및 디바이스의 온라인 및 오프라인 파라메터 세팅
  • 타사 IO-Link 센서 및 IODD 파일이 있는 장치 지원

시각화

  • 사용자 설정 없이 자동 대시보드 생성
  • IO-Link 센서 및 디바이스의 실시간 값을 빠르게 확인
  • 단기 동향 기록 보기

IODD 관리

  • 현장 및 온라인 IODD 카탈로그 보기
  • 설치 업데이트
  • IODD 파일 들여오기

왜 moneo configure 입니까?

파라메터 데이터 기록 관리

하나의 도구로 IO-Link 디바이스를 간편하게 셋업 및 교체

모든 IO-Link 디바이스용 도구

제조업체에 무관한 디바이스 셋업, 온라인 / 오프라인, 통합 IODD 관리

네트워크에 있는 모든 IO-Link 디바이스 개요

마스터와 디바이스가 있는 복잡한 IO-Link 네트워크 스캔

동적인 Cockpit

프로세스 값 및 파라메터의 병렬 가시화

USB 어댑터를 통하여 moneo configure에 디바이스 연결

moneo configure은 USB와 이더넷을 통해 디바이스를 연결합니다. 상세정보는 아래에서 확인하거나, IO-Link 설정 및 지원 정보를 확인하십시오.

USB IO-Link 인터페이스 AL1060으로 연결

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

장점

  • USB를 통한 센서 전원 공급 ( ZZ1060에 포함된 케이블)
  • 간편한 휴대성

단점:

  • 한 번에 하나의 디바이스만 연결 가능


IO-Link 마스터 / 이더넷으로 연결

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

장점

  • 한 번에 여러 마스터 및 디바이스에 연결
  • 기존 컨트롤 배선을 변경/분리하지 않고도 디바이스 액세스

단점:

  • IO-Link 마스터에 별도의 24 V DC 전원 필요

무료로 moneo configure free 다운로드

  1. 나의 ifm 어카운트를 생성하고 로그인
  2. 테스트 버전 (EXE 파일) 무료 다운로드

moneo를 설치하고 로그인하면, 활성화 타입 선택이 자동으로 표시됨

여기에서 "moneo configure free 활성화"를 선택합니다.

Screenshot of moneo configure license activation with radio button highlighted

사용 가능한 라이센스 중에서 "Free moneo configure SA"를 선택합니다.

Screenshot of moneo license activation with dropdown showing which license to choose

라이센스를 선택하고 '다음'을 클릭하면 활성화 프로세스가 시작됩니다.

Screenshot of moneo configuration license activation showing final screen

이제 IO-Link 마스터와 디바이스를 셋업할 준비가 되었습니다!