- Conversores e displays IO-Link
- Rotação para o IO-Link
Monitor de velocidade IO-Link
Monitoramento e avaliação da velocidade de rotação com o DP2122
Se os cames de comutação estiverem conectados a um eixo, um sensor poderá detectá-los e emitir um sinal de onda quadrada com a frequência em que os cames de comutação são detectados. A velocidade pode então ser determinada a partir desse sinal. Isso pode ser feito em diferentes dispositivos, por exemplo, em um CLP, por meio de nossos displays para monitoramento de sinais pulsados, monitores de velocidade, pelo DP2122 ou nossos monitores de velocidade compactos.
Em comparação com as opções mencionadas acima, opte pelo DP2122 se você valoriza os seguintes aspectos:
- Livre escolha de sensor, óptico, indutivo, capacitivo, …
- Avaliação diretamente no campo – reduz o esforço de fiação
- Exibição local da velocidade determinada
Esse conversor pode ser operado com ou sem IO-Link.
Sem o IO-Link, as tampas alaranjadas do dispositivo podem ser usadas como quatro botões de parametrização. Isso pode ser usado para definir condições de comutação para as duas saídas digitais, que simplesmente fornecem informações sobre se as velocidades estão dentro da faixa desejada. Também é possível visualizar a velocidade determinada no display.
Em operação com o IO-Link, você recebe a velocidade/frequência determinada e os resultados bons/ruins da avaliação de velocidade por meio das condições de comutação definidas nos dados do processo.