• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Gestion de la Supply Chain
  2. Logiciels pour SAP
  3. Nouvelle version 25.0
  4. Intégration de l'atelier

Points forts du module Shop Floor Integration (SFI)

Une brique orange avec une clé à fourche et un tournevis, surmontée d’une brique grise plus petite et d’un terminal mobile avec une roue dentée, pour symboliser l’intégration du niveau de production dans les processus commerciaux.

Transparent, fiable, respectueux du personnel : Enfin le Track & Trace dans l’intralogistique

La nouvelle version comprend de nombreuses nouvelles fonctions d’automatisation pour vos process SAP. Ainsi, l’e-Kanban, l’entrée et la sortie automatisées des marchandises ainsi que les retours d’information de la production sont désormais possibles.

La nouvelle application d’initialisation Track & Trace pour PC portable et PC est utilisable de manière mobile et fixe. Il est ainsi possible d’affecter manuellement et très rapidement des données SAP Business à des tags*. Dans les process statiques, les tags peuvent même être initialisés automatiquement. Grâce à l’interface API pour les systèmes tiers, les affectations de tag peuvent également être reprises facilement à partir de plateformes telles que moneo ou Localino. Une journalisation automatique et donc sans faille de toutes les activités en fait bien entendu également partie.

Un autre élément essentiel du nouveau Track & Trace réside dans la visualisation de la position des objets. Il est ainsi possible de déterminer et d’afficher à tout moment le lieu de stockage exact ou la position de transport actuelle des matériaux, des conteneurs, des outillages ou des ordres de fabrication.

*tag = identification

Télécharger et installer la version 25.0

La solution track & trace adaptée à votre infrastructure

Que vous travailliez avec des codes QR, des codes à barres, RFID ou même avec des systèmes RTLS, nous vous fournissons la solution adaptée - car la solution Shop Floor Integration d’ifm fonctionne indépendamment de la technologie.

Shop Floor Integration avec Localino

Cette solution haut de gamme basée sur le RTLS offre des possibilités révolutionnaires dans le suivi des matériaux, des outillages et d’autres produits compatibles avec "tag". Les tags RTLS modernes rendent possible la localisation via des antennes. Ainsi, le système n’est pas lié à des voies de transport fixes et peut même être utilisé à l’extérieur.

Shop Floor Integration avec moneo

moneo est basé sur des unités de lecture fixes pour la saisie de tags optiques ou électroniques (RFID). Ces tags sont souvent peu coûteux et donc adaptés aux produits de masse et également aux processus à usage unique. La plateforme moneo permet d’intégrer facilement les différents types de tags dans le système SFI Track & Trace. Cette technologie est bien utilisable lorsque les voies de transport sont clairement définies.

La solution hybride est très tendance

Pour pouvoir réaliser la localisation dans toute l’usine tout en gardant un œil sur les coûts et en les maîtrisant, ifm propose également une solution Track & Trace hybride.

Les systèmes sont alors combinés : Les tags RTLS sont par exemple installées sur des chariots élévateurs, qui peuvent ensuite être localisés sans restriction sur l’espace libre. Les palettes et les conteneurs, en revanche, sont marqués à l’aide d’un tag RFID bon marché. Ces tags pourraient alors être lues par un capteur fixé à la fourche du chariot élévateur. Grâce à cette petite solution de contournement, vous savez toujours exactement où se trouve votre chariot élévateur et, par conséquent, où se trouve la palette ou le conteneur transporté.

Dans SFI Track & Trace, les signaux RTLS et RFID sont traités comme des données combinées et sont également sauvegardés. Cela permet également d’avoir une analyse ex post des voies et des temps de transport, des temps d’attente et des stations intermédiaires.

Localino E-Paper-Tags - Des petites merveilles d’information !

Des aides flexibles dans l’intralogistique peuvent être ce que l’on appelle des e-Paper tags. Il s’agit de petits afficheurs qui servent à la fois de tag localisable et d’affichage dynamique de textes et d’icônes.

Les e-papers constituent donc une solution deux en un et offrent des avantages lorsque, par exemple, le résultat d’un contrôle qualité doit être transmis à un conteneur qui est physiquement stocké à un autre endroit.

SFI est en mesure de transmettre des informations SAP à ces tags e-paper ou de recevoir de leur part des informations de localisation sur l’objet.

Author Image

SFI Track & Trace permet de supprimer de nombreuses écritures SAP manuelles dans les process intralogistiques et de créer un grand niveau de transparence. Des recherches fastidieuses font partie du passé.

Nikolaj Schmitz Chef de produit SFI
Représentation graphique de l’architecture du système

Plus de productivité, moins de pertes dues aux frictions

Les process aident à créer de la transparence et donnent à toutes les personnes concernées l’assurance de faire ce qu’il faut et d’agir dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités. C’est pourquoi les process doivent être documentés, vécus et contrôlés.

Pourtant, de nombreux process dépendent aujourd’hui de la capacité des personnes à saisir les bonnes données au bon moment. Pour réduire ce facteur d’erreur, il est possible d’automatiser de nombreuses saisies de données dans les process intralogistiques grâce à la fonction Track & Trace.

Les process e-Kanban, entrée de marchandises, sortie de marchandises et confirmation de production sont brièvement décrits ci-dessous :

Process e-Kanban

Le graphique montre le cycle du process e-Kanban en quelques points.

Processus d’entrée de marchandises

Le graphique montre le cycle du processus d’entrée de marchandises en quelques points.

Processus de sortie des marchandises

Le graphique montre le cycle du processus de sortie de marchandises en quelques points.

Processus de confirmation de la production

Le graphique montre le processus de la confirmation de production en quelques points.