• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di vibrazioni
  2. Sensore di vibrazioni con IO-Link
  3. Vantaggi con IO-Link

I vantaggi della diagnostica delle vibrazioni con IO-Link

Aumentare l’affidabilità dell'impianto, ridurre i costi di manutenzione.

La tecnologia IO-Link semplifica la messa in servizio del sensore di vibrazioni e l'integrazione in piattaforme di gestione esistenti o in sistemi IT di livello superiore. I dati del processo, dei parametri e di diagnostica vengono trasmessi in modo digitale ad un master IO-Link, senza perdite di conversione, tramite cavi standard non schermati e, da lì, distribuiti a sistemi di livello superiore. Questo è un modo semplice per aumentare l’affidabilità dell'impianto, ridurre i costi di manutenzione e assistenza e garantire una migliore qualità della macchina e del processo a lungo termine.

I vantaggi di IO-Link in sintesi:

  • Semplice integrazione in sistemi Industrial Ethernet senza quadro elettrico, né cablaggio complesso
  • Trasmissione senza interferenze dei dati di processo, eventi e diagnostica
  • Possibilità di accesso da remoto ai parametri del sensore tramite la struttura IT

Rilevamento completo della frequenza per il riconoscimento tempestivo dei danni

Il VVB registra simultaneamente i parametri v-RMS, a-RMS, a-Peak, Crest e temperatura, tutti importanti indicatori di possibili problemi della macchina. Il parametro della velocità di vibrazione, v-RMS, è standardizzato dalla norma ISO 10816 ed è la misura dell'energia che agisce sulla macchina.

I danni ai cuscinetti, i processi di sfregamento, l'attrito o la cavitazione generano vibrazioni ad alta frequenza e a bassissima energia, soprattutto nella fase iniziale del danno. Questi non rientrano nella gamma di frequenza descritta in ISO e influenzano il v-RMS solo in uno stadio avanzato. L'accelerazione delle vibrazioni espressa come valore di picco (a-Peak) o valore effettivo (a-RMS) è vantaggiosa, poiché questi valori cambiano in fretta a causa di danni rendendoli così visibili.

Analisi dettagliata delle anomalie grazie ai dati grezzi disponibili

I valori caratteristici da soli non bastano? È necessario effettuare un'analisi dei danni più approfondita?
In questo caso, il sensore registra i dati grezzi delle vibrazioni come un oggetto binario di grandi dimensioni (BLOB) sull'uscita di commutazione, su richiesta o a seguito dell’attivazione da parte di un evento. Questi dati possono anche essere visualizzati comodamente tramite IO-Link. L'intervallo di registrazione BLOB è di 4 secondi. La trasmissione a sistemi superiori si svolge per diversi minuti dopo la registrazione interna (a seconda di COM2 o COM3).

Contatore delle ore di funzionamento della macchina

Vuoi registrare esattamente il tempo di funzionamento della tua macchina?
Con il VVB è possibile in pochissimo tempo! Grazie al parametro di vibrazione v-RMS, può infatti monitorare il tempo effettivo di lavoro della macchina. Per questo è necessario impostare, individualmente nel sensore, soltanto un valore di soglia. Non appena il v-RMS supera questa soglia, il tempo del superamento viene accumulato. Inoltre, un contatore registra il numero di volte che il valore di soglia viene superato. Così, ad esempio, ogni ciclo di funzionamento della macchina può essere indirettamente rilevato dal sensore. Se necessario, entrambi i valori possono essere trasmessi dal sensore in qualsiasi momento e inviati al sistema di controllo o a un sistema IT di livello superiore.