• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Polyma – Mobil hibrit güç üretimi

Endüstriyel haberleşme
PLC (Programlanabilir Akıllı Kontrol Cihazı)
Uygulama raporu

Enerji tedariğinde yüksek düzeyde esneklik sunan hibrit güç birimi

Merkezi Almanya'nın Kassel kentinde bulunan Polyma Energiesysteme, özel güç jeneratörlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Endüstriyel acil durum çözümlerinden, eğlence sektöründe festivallerde veya film setlerinde kullanılan mobil enerji kaynaklarına kadar özel güç üniteleri çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılır. Polyma, otomasyon teknolojilerinin lider tedarikçisi ifm ile güvenilir bir işbirliği kurarak maksimum esneklik ve kullanım kolaylığı sunmaktadır. Polyma’nın hibrit güç birimlerinin merkezinde, yenilikçi bir bileşim yer alır: konvansiyonel bir motor-jeneratör ünitesi ve güçlü bir batarya.

Polyma'da Geliştirme Mühendisi olan Daniel Andler, yaptıkları işbirliğini şöyle açıklıyor: “Bu birleşim cihazlarımızı son derece esnek hale getiriyor ve günümüzün enerji tedarik gereksinimlerine mükemmel şekilde uyum sağlamamızı sağlıyor. Motor; dizel, gaz veya LPG ile çalışabiliyor ve bu sayede farklı çalışma koşullarına son derece uyumlu. Güçlü bir jeneratör, mekanik enerjiyi elektriğe dönüştürüyor ve bu enerji, gerektiğinde modern bir lityum demir fosfat bataryasında geçici olarak depolanabiliyor. Bu batarya teknolojisi, yalnızca yüksek enerji yoğunluğu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda olağanüstü bir hizmet ömrü ve üstün güvenlik sunuyor.”

Gelişmiş batarya yönetimi

Polyma'da batarya yönetimi, gelişmiş kontrol sistemleriyle etkin bir şekilde sağlanmaktadır. “Lityum demir fosfat bataryaların entegrasyonu, geleneksel kurşun bataryalara kıyasla daha karmaşıktır; izleme ve kontrol için gelişmiş bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulur” diye açıklıyor Andler.

İşte tam bu noktada ifm’nin uzmanlığı devreye giriyor. Programlanabilir mantık denetleyicisi (PLC), tüm sistemin akıllı operasyonel yönetimini üstlenerek farklı bileşenlerin kusursuz uyum içinde çalışmasını sağlıyor.

Güçlü bir batarya ile geleneksel motor-jeneratör biriminin birleşimi, cihazlarımızı son derecede esnek hale getirerek günümüz enerji ihtiyaçlarına mükemmel karşılık veriyor.

Daniel Andler Polyma'da Geliştirme Mühendisi

Polyma hakkında

Polyma Energiesysteme GmbH, 1948'den beri mobil ve sabit güç jeneratörlerinin üretimi ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmış, Kassel merkezli orta ölçekli bir aile şirketidir.

Güçlü bir batarya ile geleneksel motor-jeneratör biriminin birleşimi, cihazlarımızı son derecede esnek hale getirerek günümüz enerji ihtiyaçlarına mükemmel karşılık veriyor.

Daniel Andler Polyma'da Geliştirme Mühendisi

Polyma hakkında

Polyma Energiesysteme GmbH, 1948'den beri mobil ve sabit güç jeneratörlerinin üretimi ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmış, Kassel merkezli orta ölçekli bir aile şirketidir.

Güçlü PLC

Dayanıklı ve taşınabilir ifm CR710S kontrol cihazı, biri TÜV sertifikalı güvenlik kontrol cihazı olmak üzere iki bağımsız çalışan PLC içerir. Büyük bir çalışma belleğiyle desteklenen güçlü üç çekirdekli kontrol cihazı, karmaşık kontrol işlevlerini başarıyla gerçekleştirir. Gerektiğinde uygulama yazılımı ayrılabilir ve programın genel işleyişinden bağımsız olarak güvenli program bölümünün sorunsuz çalışması sağlanabilir. Çeşitli giriş ve çıkışlar, teşhis fonksiyonlu dijital, frekans veya analog girişler ile direnç ölçümüne uygun girişler şeklinde yapılandırılabilir. Analog girişler, hem akım hem de gerilim ölçümünü destekleyerek esnek kullanım imkanı sunar. Çıkışlar, teşhis özelliklerine sahip dijital veya PWM çıkışları şeklinde yapılandırılabilir.

Ayrıca tüm giriş ve çıkışlar güvenli kanallar olarak yapılandırılabilir, böylece güvenlikle ilgili sensörler ve aktüatörler doğrudan bağlanabilir ve verileri uygulama yazılımında işleyebilir. Cihazda ayrıca iki adet Ethernet portu ve dört adet CAN arayüzü bulunur. CAN arayüzleri, tüm temel veri yolu protokollerini (CANopen, CANopen Safety ve J1939) destekleyerek şeffaf ve önceden işlenmiş veri alışverişine olanak tanır. CODESYS programlama ile kontrol fonksiyonları, uygulamaya zahmetsizce entegre edilebilir.

Polyma açık programlama arayüzünü kullanarak, kullanıcı dostu ve yüksek verimlilik için tasarlanmış yazılım çözümlerini geliştirmiştir.

Mobil güç üretimi sağlayan motor-jeneratör ünitesi.

Mobil uygulamalarda sağlam ve güvenilir

Mobil uygulamalarda, teknolojinin sağlamlığı ve güvenilirliği büyük önem taşır. Polyma, cihaz gövde ve teknolojilerinin zorlu koşullarda dahi güvenilir şekilde çalışmasını sağlamayı en önemli önceliklerinden biri olarak görür. Daniel Andler, "Cihazların genellikle hareket halinde kullanıldığı göz önüne alındığında, titreşime ve sarsıntıya karşı dayanıklı olmaları gerekir" diye vurguluyor.

İşte mobil ifm kontrol cihazları de tam olarak bu amaç gözetilerek tasarlanmıştır. Üniteler, kapsamlı durum denetimi yeteneklerine sahip olmaları için, kaçak tespiti gibi işlevleri destekleyen kapasitif sensörler de dahil olmak üzere ifm sensörleriyle donatılmıştır. Bu sensör ünitenin altındaki toplama tepsisinde bulunur. Eğer bir hat arızalıysa ve sıvı sızıyorsa, sıvı tepside toplanır ve sensör tarafından algılanır. Daha sonra kontrol cihazına bir alarm sinyali gönderilir. Bu, sıvıların fark edilmeden çevreye sızmasını etkili bir şekilde önler.

Güçlü görselleştirme ve işletim

Polyma'nın ifm ile işbirliği içinde geliştirdiği özel otomasyon çözümü, hem kuruluşa hem de kuruluşun müşterilerine en yüksek düzeyde esneklik sunar. Gelişmiş batarya teknolojisi, düşük yük koşullarında motorun kapatılmasını mümkün kılarak hem motorun hizmet ömrünü uzatır hem de kayda değer ölçülerde yakıt tasarrufu sağlar. Kullanıcı, serbestçe programlanabilen CR1204 dokunmatik ekran aracılığıyla sistem üzerinde tam kontrole sahiptir. Mevcut durumu izleyebilir, ayarları yapılandırabilir ve fonksiyonları etkinleştirip devre dışı bırakabilir.

Ekran, hem kabin içinde hem de araç dışında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sahip olduğu IP65/IP67 yüksek koruma sınıfı, neme ve çevresel etkilere karşı en iyi seviyede koruma sağlar. Şiddetli darbelere, sürekli titreşime ve aşırı ortam sıcaklıklarına karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Yüksek çözünürlüklü RGB LED panel, parlak ortamlarda dahi mükemmel okunabilirlik sağlar. Ekran, kapasitif dokunmatik yüzeye sahip olup operasyonel görevler için serbestçe programlanabilen düğmeler içerir.

Entegre güçlü 64-bit PLC, görselleştirme ve operasyon görevlerini yüksek güvenirlikte yerine getirir ve CODESYS ile serbestçe programlanabilir. Cihazın arka tarafında yer alan örn. CAN, analog video, USB 2.0 ve Ethernet gibi çeşitli arayüzler maksimum bağlanabilirlik sağlar. Polyma hibrit güç birimleri, ifm’nin otomasyon teknolojisi desteğiyle şantiye alanları, film setleri gibi ortamlarda veya acil durumlarda kolay işletilebilen, güvenilir ve verimli bir voltaj beslemesi sunar.

ifm ile güçlü ve etkili işbirliği

Polyma, ifm ile yaptığı ilk görüşmelerden itibaren ifm’ye güven duydu ve süreç, uzun vadeli bir ortaklığa dönüştü. Daniel Andler, "ifm'nin telefon destek hattı yoluyla sunduğu uzmanlığı göz ardı edemeyiz," diyerek takdirini dile getiriyor. Özellikle ifm'nin orta ölçekli bir şirketi desteklemek için gösterdiği çabayı takdir ediyor. "ifm gerçekten ‘size’, ya da bu durumda Polyma’ya yakın. Başından beri bizimle çok ilgilendiler. ifm çalışanlarının her türlü sorunu yetkin bir şekilde çözmek için zaman ayırmaları beni etkiledi."

 

ifm gerçekten ‘size’, ya da bu durumda Polyma’ya yakın. Başından beri bizimle çok ilgilendiler. ifm çalışanlarının her türlü sorunu yetkin bir şekilde çözmek için zaman ayırmaları beni etkiledi.

Daniel Andler Polyma'da Geliştirme Mühendisi
Geniş dokunmatik ekran, yan kontrol düğmeleri ve yön tuşları ile donatılmıştır

Merkezi ifm CR1204 dokunmatik ekranı, tüm çalışma parametrelerini görselleştirmek ve çeşitli fonksiyonları yapılandırmak için kullanılır.

Sonuç

Bu yenilikçi çözüm, özelleştirilmiş teknoloji ve şirketler arasındaki güçlü iş birliğinin, yalnızca günümüz ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda enerji tüketimini optimize ederek ve emisyonları azaltarak çevre korumasına katkı sağlayan üstün ürünler ortaya çıkarabileceğinin en iyi örneğidir. Polyma ve ifm, sektörde yeni standartlar belirleyerek, teknolojik ilerlemenin sürdürülebilirlikle uyum içinde gelişebileceğini kanıtlıyor.

Uygulama raporunu indirin (PDF)
ifm ile yakaladığınız başarılar neler?

ifm'nin donanım veya yazılımlarıyla ilginç bir uygulama gerçekleştirdiniz mi? Sensörlerimiz, proses işlemlerinizi optimize etmenizde nasıl yardımcı oldu? Bize anlatın! Çözümünüzü ve bilgi birikiminizi geniş bir kitle ile ücretsiz olarak paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Bu konular da ilginizi çekebilir: