• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 기술 지원
  2. 캘리브레이션 서비스
  3. 캘리브레이션, 조정, 검증 또는 표준화?

캘리브레이션, 조정, 검증 또는 표준화?

"캘리브레이션"은 실제로 무엇을 의미합니까?

캘리브레이션은 테스트 중인 디바이스 (DUT)라고 하는 측정 기기와 기준 표준이라고 하는 기준 디바이스 사이의 편차를 추적 가능한 방식으로 결정하고 문서화하는 작업입니다.

이 비교 결과는 여러 측정 지점에서 측정된 편차를 보여주며 절대적 또는 상대적인 형태로 제공될 수 있습니다. 측정 기기의 정기적인 캘리브레이션은 측정 데이터의 정밀도와 재현성을 보장합니다. 기준 측정은 기준 디바이스를 사용하여 수행됩니다.

추적성은 측정 기기의 측정 결과와 특정 상위 국가 표준과 관련된 연속적인 비교 측정 체인을 의미합니다.

도량형 추적성

결과 계층은 인증을 기반으로 하는 데 즉, 캘리브레이션 기관은 기술적 역량을 평가하여 공식적으로 인정받았습니다. PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)는 가장 높은 수준의 국가 계측기관으로서, 캘리브레이션에 사용되는 모든 물리적 및 법적으로 요구되는 수량에 대해 표준 계측기와 같이 가장 높은 정확도의 기준 표준을 제공합니다.

"조정"은 무엇을 의미합니까?

캘리브레이션과 달리 조정은 편차가 오차범위 내에서 유지되도록 가능한 많이 감소된 측정 편차에 맞춰 측정 장비를 세팅하는 행위입니다. 따라서 조정을 위하여 측정 기기에 대한 개입이 필요하며, 이는 일반적으로 디바이스에 영구적인 변화를 초래합니다.

"검증"이란 무엇입니까?

검증은 측정 기기가 특정 요구사항을 충족한다는 객관적인 증거를 제공하는 것입니다.

캘리브레이션과 달리, 측정 불확실성은 표시되지 않고 통과 또는 실패 문구만 표시됩니다. 검증은 테스트 신호를 통해 센서, 트랜스듀서 또는 I/O 모듈과 같은 2차 측정을 다룰 수 있습니다.

"검정"이란 무엇을 의미합니까?

검정은 공공의 이익에 부합하고 가격 책정에 사용되는 식품 소매점의 저울과 같은 계측기에 대해 법률로 규정된 검사를 의미합니다. 측정기기 검정은 특정 기관에 의해 수행되므로 엄격한 규정이 적용됩니다.

측정 및 테스트 기술 비교

캘리브레이션 조정 검증 검정
정확도를 가진 인증서
Yes, 데이터시트 사양과의 편차를 문서화함

Yes, 공인 인증기관에서 발급됨
측정 불확실성 문서화
Yes, 추적 가능성에 대한 정보가 포함됨

No, 문서가 없음

No, 기능에 대한 정성적 진술만 가능

Yes, 법적으로 규정된 허용오차 범위 내에서
표준에 따른 추적성
Yes, 국내 또는 국제 표준에 따름

후속 캘리브레이션을 통해 가능

참조 디바이스를 추적할 수 있는 경우, 가능

Yes, 국가로 부터 인증받음
전형적인 측정 기기 센서, 저울, 압력/온도 측정 디바이스 센서, 실험실 장비, 생산 기계 테스트 장치, 센서 저울, 주유 펌프, 청구 목적으로 사용되는 측정 기기 (가스/용수/전기)
전형적인 어플리케이션 산업 환경, 실험실
(제약, 식품, 자동차)에서의 품질 보증
생산 및 개발 과정에서의 측정 정확도 최상화 생산 또는 입고 부서에서 신속한 확인 거래 및 청구에 사용되는 측정 기술 (예: 저울, 주유 펌프)
요구되는 표준 ISO 9001, IFS, GMP, HACCP, ISO/TS 16949, ISO 50001 등. 필수는 아니지만 사양 준수를 위해 필요한 경우가 많음 해당 표준에 따라 다름
(예: ISO 10012)
법적 검증을 받아야 하는 측정 기기에 대한 법률 규정
감사 준수
Yes, 캘리브레이션 인증서는 증빙 자료로 사용됨

No, 후속 캘리브레이션을 통해서만 가능

일부 표준 요구사항에 따라 다름

Yes, 인증 마크 또는 공식 인증서는 인정되는 증빙 자료임
실행 서비스 공급자 공인 및 비공인 캘리브레이션 실험실 제조업체, 유지보수 서비스 제공업체, 서비스 기술자 내부 품질 보증 또는 외부 인증기관 측정 사무소 또는 공인 인증 기관
장점 측정 편차의 객관적인 평가, 추적성, 품질 보증의 근거 측정 정확도 최적화 적은 노력으로 신속한 확인 법적으로 인정되며, 청구 관련 측정에 필요함
특징 편차만 표시 - 디바이스에 간섭하지 않음 각 조정 후에는 재캘리브레이션이 필요함 확인만 가능, 디바이스에 간섭 없음 특정 사용 사례의 경우, 법률에 의해 요구됨
비용 (대략) –
(필요한 정확도 및 캘리브레이션 표준에 따라 다름)

(조정 타입 및 복잡성에 따라 다름)
–
(낮음에서 중간, 테스트 노력에 따라 다름)

(법정 검사 수수료)