• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 기술 지원
  2. 캘리브레이션 서비스
  3. ifm에서 제공하는 캘리브레이션은 무엇입니까?

ifm에서 제공하는 캘리브레이션은 무엇입니까?

ifm의 캘리브레이션 연구소는 ISO, A2LA 및 DAkkS 캘리브레이션을 제공합니다. 새로 구입한 센서는 주문 시, 바로 캘리브레이션이 가능합니다. 단순히 카트에 해당 주문코드를 추가하기만 하면 됩니다 – 압력, 온도, 유량 또는 분석 센서를 참조하십시오. ifm은 이미 사용 중인 센서에 대한 재캘리브레이션 또한 제공합니다.

ISO 캘리브레이션

ISO 캘리브레이션은 DIN EN ISO 9001:2015에 따라 인증된 품질 보증 시스템을 갖춘 연구소에서만 수행 가능합니다.

이 방법만이 고품질 캘리브레이션을 제공할 수 있습니다.

캘리브레이션에 사용되는 측정 장비는 독일 PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 또는 기타 국가 표준의 국가 표준에 따라 정기적으로 재보정되고 추적됩니다.

ISO 캘리브레이션 인증서에는 어떤 내용이 문서화되어 있습니까?

  • 식별 정보 (물체, 제조업체, 타입 및 일련번호, 고객, 캘리브레이션 인증서 번호, 날짜, 서명)
  • 사용된 캘리브레이션 표준에 대한 명확한 설명
  • 주변 조건에 대한 설명
  • 측정 장비 및 캘리브레이션 절차에 대한 설명
  • 측정 포인트, 단위 및 불확실성 지정에 의한 모든 측정 결과
  • 캘리브레이션 결과에 대한 참고사항

A2LA 캘리브레이션

독일의 DakkS와 마찬가지로 미국 실험실 인증 협회 A2LA (American Association for Laboratory Accreditation)는 미국의 캘리브레이션 실험실 인증을 위한 국가 기관입니다.

A2LA 인증 실험실에서 수행되는 캘리브레이션은 NIST (국가표준기술연구소)와 같은 국가 또는 국제 표준에 추적 가능하며, ISO/IEC 17025의 요구사항 및 A2LA R105 제1.2조의 특정 요구사항에 따라 수행됩니다. 따라서, A2LA 공인 실험실에서 수행된 캘리브레이션은 국제적으로 인정받는 측정 결과를 제공합니다.

DAkkS 캘리브레이션

DAkkS 캘리브레이션은 측정 결과를 국제적으로 비교할 수 있도록 하고, 제품 책임 위험을 감소시킵니다 - 이는 현재와 미래의 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 중요한 전제 조건입니다.

DAkkS는 Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 입니다. DAkkS 캘리브레이션 인증서는 PTB (Physikalisch - Technische Bundesanstalt) 또는 다른 국가 표준에 따라 추적 가능합니다. 캘리브레이션은 공인된 연구소에서만 수행합니다.

또한 DAkkS 방법은 인증 기관에 의해 정기적으로 테스트됩니다. 이 테스트는 검증된 방법을 사용하여 캘리브레이션 절차를 준수하도록 보장하므로 국제적으로 인정됩니다.

재캘리브레이션

시간이 지남에 따라 거의 모든 센서에 스트레스가 가해집니다. 정기적 재캘리브레이션 없이는 이러한 영향을 인식하거나 보상할 수 없습니다. 따라서 지속적인 품질 보증이 더 이상 가능하지 않습니다.

이러한 잘못된 측정을 방지하려면 일정한 간격으로 센서를 점검하여 측정할 수량의 지정된 허용오차가 충족되는지 확인해야 합니다.

OIML (International Organization of Legal Metrology)에서는 다음 파라메터를 기반으로 캘리브레이션 간격을 지정할 것을 권장합니다:

기기의 속성 작동 조건 (마모 및 드리프트 동향)
기기 제조업체의 권장사항 유사한 기기 사용 경험 (개별 또는 그룹 캘리브레이션)
이전 캘리브레이션 경험 고객, 당국 및 표준 요구사항

장비 부족으로 인한 손상의 정도
환경 영향 (온도, 습기, 진동)
사용 수명 측정 불확실성
녹색 = 캘리브레이션 간격의 초기 선택, 청색 = 캘리브레이션 간격을 검토하는 방법

12개월마다 재캘리브레이션을 수행하는 것이 좋습니다. 위중한 컨트롤 포인트 (CCP: critical control points)가 발생하면 캘리브레이션 간격을 단축해야 가능합니다.

재캘리브레이션은 디바이스가 개조없이 (판매 시 상태) 깨끗한 상태로 반품된 경우에만 가능합니다. 또한, 재캘리브레이션을 위해 반품된 디바이스는 반드시 오염 제거 확인서를 작성하여 첨부해야 합니다.

인증서 비교

공장 인증서 ISO 캘리브레이션 DAkkS/A2LA 캘리브레이션
정확도를 가진 인증서
표준에 따른 추적성
Yes, 국내/국제 표준에 따름
적합성 선언
제공자에 따라 다름

Yes, 인증을 통해 문서화됨
조건 설명 캘리브레이션 표준, 주변 조건 상세정보: 표준, 주변 조건, 디바이스 마킹 ISO와 유사하며, 추가로 ISO/IEC 17025 또는 A2LA에 따라 문서화됨
결과 평가
불충분한 평가

Yes - 표준화된 기준에 기반함

Yes - 국제 표준에 따른 불확실성 계산 포함
국가별 유효성 국가적으로 유효
(제한됨)
국가적으로 공인
(예: ISO 9001)
국제적으로 공인
(예: FDA, ISO/IEC, 국제 인증서)
캘리브레이션 옵션 구매 시 바로
자동으로 제공됨
구매 시 또는 이후 서비스 형태로 현장 제공
(선택사항)
구매 시 또는 공인 캘리브레이션 기관을 통해 현장 제공
(선택사항)
특징 빠르게 사용할 수 있지만 추적이 불가능 상세한 문서로 추적 가능한 캘리브레이션 국제적으로 인정받는 최고 수준의 표준
노력 낮음 중간 높음
(엄격한 문서화 및 테스트 표준 적용)
배송 시간 즉시 사용 가능
(예: 웹사이트에서 다운로드)
최대 10일 (영업일 기준) 최대 15일 (영업일 기준)
비용 (대략)
(일반 구매 시, 무료로 제공됨)

(디바이스 및 표준 범위에 따라 다름)

(비용이 가장 높지만, 최고의 품질과 법적 확실성 보장됨)

정기적으로 감사를 받는 업체는 특히 ISO 또는 DAkkS를 준수하여 인증된 캘리브레이션을 통해 혜택을 얻을 수 있습니다. 간단한 어플리케이션의 경우, 공장 인증서로 충분합니다. 어플리케이션 분야와 표준 요구사항에 따라 선택하는 것이 중요합니다.