You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Savoir / FAQ

FAQ sur IO-Link

Plus d'informations sur IO-Link

Que signifie IODD ?

IO-Link Device Description, la description électronique des caractéristiques de l'appareil : Le fichier IODD fournit des informations pour l'intégration dans le système, par ex. données d'identification, process et de diagnostic.

Ou se trouve l'IODD ?

Sur le site web d'ifm l'IODD est disponible pour chaque produit IO-Link sous "Documents & téléchargements" → Téléchargements IODD".
Un lien web de recherche de fichier IODD indépendant des fabricants est disponible sur le site web de la communauté IO-Link : www.io-link.com ou directement sur : https://ioddfinder.io-link.com/#/

Où l'IODD est-elle rangée ?

L'IODD est intégré dans le logiciel de paramétrage LR DEVICE pour la configuration des ports à condition que les masters IO-Link soient vendus par ifm,ou dans un autre outil logiciel de configuration d'appareils IO-Link.

Qu'est-ce qu'une "valeur mesurée" ?

C'est une valeur numérique transmise par le capteur au système principal.

IO-Link transmet-il des valeurs mesurées ?

Si un capteur génère une valeur mesurée ou détermine une valeur process, celle-ci peut être transmise numériquement au système de contrôle-commande via IO-Link.

Quelle est la différence entre la valeur mesurée IO-Link et un signal 4 - 20 mA ?

Il n'y a pas de pertes par conversion, mise à l'échelle ou transmission.
Toutes les valeurs mesurées sont transmises de manière numérique. De ce fait, la transmission et la conversion de signaux analogiques sujets à des erreurs sont éliminées. Les valeurs mesurées transmises numériquement peuvent directement être visualisées au poste de commande.
Lien :  https://www.ifm.com/fr/fr/shared/technologien/io-link/vorteile/io-link-vorteile

Comment la rupture d'un fil peut-elle être détectée avec IO-Link ?

Le maître IO-Link contrôle tous les appareils IO-Link pendant un cycle de communication. Si un appareil ne répond pas, la rupture d'un fil est détectée et signalée immédiatement et indépendamment de la valeur mesurée

Comment IO-Link peut-il simplifier l’utilisation des différentes E/S ?

Lorsqu'IO-Link est utilisé l'utilisateur reçoit des données d'entrée et de sorties via le port sur lequel est raccordé un device IO-Link (capteur/actionneur). La distinction classique du port comme entrée/sortie n'est plus utile.
En mode standard sans IO-Link chaque port d'un master IO-Link peut toujours être configuré comme entrée ou sortie TOR.

Que sont les données bidirectionnelles ?

Des données qui vont dans les deux directions ; du et vers le master IO-Link.

Quelle est la différence entre un port A et un port B ?

Un port A est utilisé pour des appareils avec une seule tension d'alimentation, un port B pour des appareils avec une seconde tension d'alimentation séparée galvaniquement, par ex. pour des actionneurs.

Qu'est-ce qu'un maître IO-Link ?

Le maître IO-Link permet  de connecter un ou plusieurs appareils IO-Link sur des systèmes de bus supérieurs.
Cliquez ici pour une sélection des maîtres IO-Link d'ifm : https://www.ifm.com/fr/fr/category/055/055_010

Quelles fonctions un Memory Plug peut-il effectuer ?

Dans des installations sans IO-Link le Memory Plug permet la transmission de paramètres à des appareils de remplacement. Pour ce faire, il lit et sauvegarde les données d'un capteur IO-Link raccordé. Les paramètres sauvegardés peuvent être copiés aux capteurs de type identique ayant un réglage usine.
Cliquez ici pour le Memory Plug IO-Link : https://www.ifm.com/fr/fr/product/E30398

Que doit-on configurer sur le maitre IO-Link avant son utilisation?

Chaque port du maître doit être configuré par l'utilisateur selon les besoins de son application : mode du port maître (DI, DO, IO-Link), longueur de données process et longueur de données de paramètrage du device. Il est recommandé d'activer l'identification des appareils pour des remplacements futurs compatibles.
Le logiciel LR DEVICE facilite cette tâche en scannant le réseau. Il détecte la présence de maîtres IO-Link ainsi que  les appareils raccordés.
Cliquez ici pour le LR DEVICE :
https://www.ifm.com/fr/fr/product/QA0011
https://www.ifm.com/fr/fr/product/QA0012

Comment un maître IO-Link sait-il quand il doit télécharger les paramètres d'un device IO-Link vers l'aval ou vers l'amont ( upload/download)?

Pour qu’un port télécharge vers l'aval ou vers l'amont, cela dépend du paramétrage d'un device IO-Link et de la configuration du port du maître. Le paramétrage du device  IO-Link et la configuration du maître sont effectués par un outil d'ingénierie, par ex. le LR Device.
Cliquez ici pour le LR DEVICE :
https://www.ifm.com/fr/fr/product/QA0011
https://www.ifm.com/fr/fr/product/QA0012

Comment intégrer les données process dans un système de contrôle-commande ?

Le document suivant décrit l'intégration des données process à l'aide de l'exemple des capteurs de pression et de débit d'ifm.

 

Intégration de capteurs IO-Link dans un système de contrôle-commande.