• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Technologie

En savoir plus sur la technologie IO-Link en détail

La norme mondiale : IO-Link

Avant l’avènement d’IO-Link, les capteurs et actionneurs utilisaient principalement des signaux binaires et analogiques. Ceux-ci ne transmettent que des données diagnostiques limitées. Grâce à la norme mondiale IO-Link, des valeurs de plus en plus précises sont désormais transmises et une multitude de données de diagnostic sont fournies. Dans le même temps, la complexité des connexions des capteurs est réduite, la conception du système est simplifiée, le câblage est rationalisé et les options d’intégration sont plus variées.

La technologie IO-Link peut être intégrée dans des systèmes d’automatisation avec des API, mais aussi dans des technologies IIoT. En général, IO-Link propose trois types de données, qui varient d’un capteur à l’autre : données cycliques, acycliques et liées à des événements.

Communication avec les appareils IO-Link

Avantages supplémentaires d’IO-Link

ifm propose des informations et des fonctions supplémentaires en standard dans bon nombre de nos appareils IO-Link

Dans les données cycliques

  • Un capteur – plusieurs valeurs de processus
  • Structures de données process normalisées
  • État de l’appareil
  • Technologie de capteurs avec fonction étendue et contrôlable

Dans les données acycliques

  • Identification : Balises pour l’application, la fonction et l’emplacement, URI du produit (« lien d’identification » selon la norme CEI 61406)
  • Données spécifiques au capteur telles que le compteur d’heures de fonctionnement, le compteur de cycles de commutation et la température interne
Calendar

Données événementielles

  • Aperçu des données de diagnostic
  • Stockage des données de diagnostic

Utilisation dans un PLC


Données cycliques
Il est très facile d’utiliser des données cycliques dans un PLC. Une plage d’adresses et une taille sont définies. Ces informations sont décrites dans la description de l’interface IO-Link et sont disponibles pour chaque capteur ifm sur notre site Web. Une fois correctement définies, les données sont disponibles pour être utilisées dans le programme.

Chez ifm, nous standardisons les structures de données et vous aidons à intégrer rapidement et facilement les appareils IO-Link dans vos systèmes. Selon leur structure, les données process de certains appareils peuvent devoir être calculées ou la plage d’adresses ajustée (décalage de bits, permutation d’octets, facteur).

Données acycliques
La communication acyclique permet d’accéder à des paramètres spécifiques et permet la configuration et le réglage des paramètres de l’appareil

  • via des logiciels tels que moneo blue ou moneo configure
  • via des blocs fonctionnels dans le PLC
  • pour Profinet : L’intégration des paramètres dans GSDML est possible via moneo configure.

Utilisation dans l’IIoT

Diverses méthodes de communication sont disponibles pour la communication IIoT. Le maître peut communiquer via REST API, MQTT ou OPC-UA. Les informations sont disponibles au format JSON. Les données cycliques, acycliques et événementielles peuvent être lues et écrites. ifm propose des solutions simples qui convertissent les données en informations lisibles à l’aide de l’IODD lisible par machine et les mettent à la disposition des systèmes en aval.

Fichier IODD et description de l’interface IODD

La « description du périphérique IO » (IODD) contient des détails sur les informations disponibles à partir du périphérique, telles que l’identité, les paramètres, les données process, les données de diagnostic et les propriétés de communication. L’IODD est généralement téléchargé sous forme de fichier .zip et contient un fichier .xml ainsi que des photos du produit.

Certains logiciels d’ingénierie, tels que notre logiciel de configuration moneo configure free, et certains systèmes d’automatisation peuvent utiliser directement un fichier IODD. Dans la plupart des cas, cependant, l’utilisation de l’IODD n’est pas nécessaire, car il suffit de connaître l’emplacement des données disponibles. ifm publie la description de l’interface IO-Link (fichier PDF) dans un format lisible par l’utilisateur afin de vous aider à comprendre les informations auxquelles vous avez accès.

  • Tous les IODD de tous les fabricants sont répertoriés dans IODDfinder
  • La description de l’interface IODD et IO-Link au format PDF est disponible sur notre site Web dans la zone de téléchargement de chaque appareil IO-Link.

Extrait de la description de l’interface IO-Link pour SD5500 (données d’entrée uniquement)

Ports IO-Link

Un maître IO-Link fournit généralement plusieurs ports IO-Link pour connecter des appareils IO-Link. On distingue les ports A et B. Cette norme est standardisée pour tous les fabricants et décrite dans la spécification IO-Link.

  • La communauté IO-Link fournit une liste des appareils qui ont été testés et approuvés pour leur conformité à la spécification.

Temps de cycle IO-Link

En fonction du débit de données et des exigences en matière de temps de réponse, IO-Link distingue trois types de communication : COM1, COM2 et COM3.
Ces types de transmission définissent la vitesse de transmission de la connexion point à point entre le maître IO-Link et l’appareil et permettent une adaptation optimale à différentes applications :

  • COM1 – 4,8 kbauds
    Pour les capteurs simples avec de faibles volumes de données. Particulièrement adapté aux câbles longs ou aux environnements soumis à des perturbations électromagnétiques.
  • COM2 – 38,4 kbauds
    La norme éprouvée pour de nombreuses applications industrielles, offrant un rapport équilibré entre vitesse et stabilité.
  • COM3 – 230,4 kbauds
    Pour les capteurs et actionneurs haute performance avec des volumes de données élevés et des temps de cycle courts – idéal pour les processus de mesure ou de contrôle rapides.

Le type de communication approprié est automatiquement sélectionné lorsque la connexion est établie entre le maître et l’appareil. Cela garantit une communication fiable et spécifique à l’application à tout moment.