You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. IO-Link
  3. Información / preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre IO-Link

Más información sobre IO-Link

¿Qué significa IODD?

IO-Link Device Description, la descripción electrónica de las características de los equipos: los archivos IODD almacenan información de diverso tipo para la integración en el sistema, p. ej. datos de identificación, proceso y diagnóstico.

¿Dónde se encuentran los IODD?

En la página web de ifm, cada producto IO-Link dispone de sus IODD en el apartado "Documentos y descargas → IODD Downloads".
También existe el buscador IODDfinder, aplicable para todos los fabricantes, y que se encuentra en la web de la comunidad IO-Link: www.io-link.com o directamente en: https://ioddfinder.io-link.com/#/

¿Dónde están almacenados los IODD?

Los IODD están almacenados en el software de parametrización LR DEVICE o en otro software para equipos IO-Link, así como en herramientas de configuración de puertos de ifm, siempre y cuando los equipos se adquieran a través de ifm.

¿Qué es un "valor de medición"?

Es un valor digital que el sensor envía al sistema principal.

¿Transmite IO-Link valores de medición?

Cuando un sensor genera un valor de medición o registra un valor del proceso, estos pueden ser transmitidos digitalmente al sistema de control a través de IO-Link.

¿En qué se diferencia el valor de medición IO-Link de una señal de 4 - 20 mA?

No se producen pérdidas por conversión, escalado o transmisión.
La transmisión de valores de medición se lleva a cabo en su totalidad digitalmente. Se reemplaza así la transmisión y conversión de señales analógicas, procesos que suelen ser propensos a errores. Los valores de medición transmitidos digitalmente pueden ser visualizados directamente en la sala de control.
Enlace:  https://www.ifm.com/es/es/shared/technologien/io-link/vorteile/io-link-vorteile

¿Cómo se detecta la rotura de cable con IO-Link?

El maestro IO-Link envía consultas a todos los equipos IO-Link durante un ciclo de comunicación. Si uno de los equipos no contesta, la rotura de cable es detectada e indicada de inmediato, independientemente del valor de medición.

¿Cómo puede IO-Link reducir las diferentes E/S?

Al utilizar IO-Link, el usuario recibe datos de entrada y salida a través del puerto de un equipo sensor-actuador. Se elimina así la diferenciación clásica del puerto como entrada/salida.
Con el funcionamiento estándar sin IO-Link, cada puerto de un equipo con soporte IO-Link se puede seguir configurando como entrada o salida.

¿Qué son datos bidireccionales?

Datos que van en ambas direcciones, desde y hacia el maestro IO-Link.

¿Cuál es la diferencia entre un puerto A y un puerto B?

El puerto A es para equipos con una fuente de alimentación, el puerto B es para equipos con una segunda fuente de alimentación con separación galvánica, como p.ej. los actuadores.

¿Qué es un maestro IO-Link?

El maestro IO-Link establece la conexión entre uno o varios equipos IO-Link y la pasarela en sistemas de bus de campo superiores.
Más información sobre la gama de maestros IO-Link de ifm: https://www.ifm.com/es/es/category/055/055_010

¿Qué funciones puede llevar a cabo el Memory Plug?

En instalaciones donde todavía no se ha implementado IO-Link, el Memory Plug ofrece la posibilidad de transmitir parámetros a equipos de sustitución. Para ello, este dispositivo lee y guarda los datos de un sensor IO-Link conectado. Los parámetros guardados se pueden copiar en sensores del mismo tipo que tengan la configuración de fábrica.
Más información sobre el Memory Plug IO-Link: https://www.ifm.com/es/es/product/E30398

¿Qué es necesario hacer antes de utilizar un maestro IO-Link?

Cada puerto del maestro debe ser configurado por el usuario en función de los requisitos de su aplicación: tipo de funcionamiento del puerto del maestro (DI, DO, IO-Link), ancho de datos del proceso y longitud de datos. Se recomienda activar la identificación de equipos para futuros sucesores compatibles.
El software LR DEVICE facilita esta tarea al buscar maestros IO-Link existentes y equipos conectados en la red.
Más información sobre el LR DEVICE:
https://www.ifm.com/es/es/product/QA0011
https://www.ifm.com/es/es/product/QA0012

¿Cómo sabe un maestro IO-Link cuándo tiene que descargar o subir parámetros desde el equipo IO-Link?

La descarga o subida automática del puerto depende por un lado de la parametrización previa del equipo IO-Link y, por otro, de la configuración del puerto del maestro. La parametrización del equipo IO-Link y la configuración del maestro se lleva a cabo a través de una herramienta de configuración como el LR DEVICE.
Más información sobre el LR DEVICE:
https://www.ifm.com/es/es/product/QA0011
https://www.ifm.com/es/es/product/QA0012

¿Cómo se pueden reproducir los datos del proceso de sensores en el sistema de control?

El siguiente documento describe la integración de datos del proceso con el ejemplo de sensores de caudal y presión de ifm.

Integración de sensores IO-Link a un sistema de control