GASER - Anotlama ticaretinde dijitalleşme desteği
Dijitalleştirilmiş yüzey perdahlama
GASER ve ifm anotlama prosesini birlikte nasıl optimize ediyor?
GASER Group, metallerin yüzey işlemesinde uzmanlaşmıştır. Şirket, özellikle otomotiv ve havacılık pazarının artan izlenebilirlik ve proses izleme taleplerini karşılamak adına otomasyon uzmanı ifm ile işbirliği içinde bir dijitalleşme stratejisi yürütmektedir.
İster vidalar, ister mobilya çerçeveleri, fren diskleri veya uçak motoru bileşenleri olsun: özel dayanıklılık veya estetik özellikler arz eden metal bileşenler galvanik yüzey işlemesine tabi tutulur. Yaygın işlemler arasında anotlama, nikel kaplama, galvanizleme, ısıl işlem ve sprey boyama yer almaktadır. Hedef, korozyon korumayı, direnci ve işlenmiş parçaların görünümünü en üst düzeye çıkarmaktır.
Heterojen teknoloji
GASER Genel Müdürü Enrico Galliani, "Dijitalleşme, proseslerimizin izlenebilirliğini ve takibini sağlamak için çok önemli" diye belirtiyor. "Şirketimizin uzun bir geçmişi var, ancak son 15 yılda tekrar önemli ölçüde büyüdü. Bu da teknolojimizin son derece heterojen olduğu anlamına geliyor. Bu sistematik dijitalleşme ile tüm grup genelinde dijital seviyeyi standart hale getirmeyi umuyoruz; bu sayede müşterilerimize kalite sertifikalarımız hakkında tutarlı bilgiler sunabileceğiz."
Her sistem için ayrı çözüm
GASER, bu dijitalleşme stratejisini uygulamak için otomasyon uzmanı olan ifm’yi seçti. "İşbirliği bizi çeşitli nedenlerden dolayı etkiledi. Öncelikle, ifm'deki uzmanlar kendi endüstriyel gerçekliğimizi net şekilde anlayarak ihtiyaçlarımıza mükemmel bir şekilde uyum sağladılar. Sektörümüz kesinlikle özelleşmiş bir sektör olarak kabul edilebileceğinden, bu yaklaşım önemliydi" diyor Galliani. "İkinci olarak, ifm yüksek seviyede esneklik sergiledi. Gereksinimlerimizin tamamı için genel bir çözüm sunmak yerine, her bir sistemi ve her bir tesisi birlikte hedefleyebildik ve istediğimiz güncelleme için ısmarlama çözümler geliştirebildik."
Resim 1: Dönüşüm ve yüzey birikintilerine örnekler. Bitmemiş halden estetik ve teknik bir esere: GASER çok sayıda kaplama seçeneği sunuyor.
Resim 2: GASER gelecekte de personelinin deneyimine güvenmeye devam edecektir. Dijitalleşmenin onlara çalışmalarında yardımcı olması hedefleniyor.
Becerilerden veriye dayalı karar almaya
Ancak İnovasyon Müdürü Graziella Galati'nin ifade ettiği gibi, GASER için mesele sadece müşteriler için proses şeffaflığından ibaret değildi: "Kuşkusuz ki, şirketin bulunduğu noktayı objektif bir şekilde gösteren ve karar alma süreçlerine temel teşkil eden sağlam bir veri tabanı oluşturarak grubun büyümesini yansıtmak istiyoruz. Ancak dijitalleşme prosesi personelimize günlük işlerinde de yardımcı oluyor. Personelimizin beceri ve deneyimi GASER için büyük önem taşıyor."
Hedefe doğru adım adım
Projenin karmaşıklığından kaynaklanan ilk zorluklara rağmen Galati sonuçtan memnun: "ifm ile kurduğumuz işbirliğimiz şirket olarak büyümemize, kabiliyetlerimizi artırmamıza ve böylece genel konumumuzu güçlendirip sağlamlaştırmamıza imkan tanıdı. Sonuçlar bunu kanıtlıyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."
GASER Group, ifm ile birlikte diğer hedeflere ulaşma konusunda da aynı iyimserliği taşıyor:
Kalite ve izlenebilirlik için sensör verileri
Otomasyon ve Dijitalleştirme Müdürü Antonio Rendina'nın açıkladığı gibi, projeler öncelikle sıcaklık, pH değeri ve akım sensörlerini içeriyor: "Bu parametreler bir müdahalenin başarılı olup olmadığını anlamak açısından büyük önem taşımakta. Bu sayede prosesi izleyebiliyor ve kalite güvencesi için her türlü anormalliği tespit edebiliyoruz."
Eski ve yeni sensörler bir arada
GASER, dijitalleşme yolunda karşılaştığı iki zorluğun üstesinden gelmek durumunda kaldı: daha eski sistemlerin de dijitalleşmeye uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Rendina, "ifm ile birlikte, IO-Link teknolojisine sahip akıllı sensörleri eski üretim hatlarına entegre etmeyi başardık" diyor. ifm'nin sensörlerinin çoğu, PLC ile iletişimden ödün vermeden BT seviyesine sorunsuz, basit veri aktarımı sağlayan IO-Link teknolojisinesahip olsa da, GASER'in sistemlerinin dijitalleştirilmesinin bir parçası olarak eski analog sensörlerin de dijital veri toplamaya dahil edilmesi gerekiyordu. ifm, analog sinyalleri dijital bilgiye dönüştüren dönüştürücüler aracılığıyla bu zorluğun üstesinden gelebilecek bir çözüme sahip.
IT tabanlı proses optimizasyonu
İkinci zorluk ise elde edilen verilerin üretimde çalışan personelin kullanımına sunulması oldu. ifm'nin IIoT platformu olan moneo'nun kullanılması kararı alındı. moneo, müşterilerinin proses dizilerini kolayca gözden geçirmesine ve optimize etmesine imkân tanıyan, kullanıcı dostu ve çok güçlü bir ifm yazılımıdır. moneo, dolum seviyelerinin, sıcaklık eğilimlerinin ve sistemlerin bakım gereksinimlerinin takip edilmesini sağlıyor. Yenileme yapılamaması veya sistem arızalarından ötürü ortaya çıkan beklenmedik arıza süreleri ve süreç sapmalarından kaynaklanan kalite kayıpları önlenebilir.
Resim 1: VVB titreşim sensörü fırın fanlarının durumunu izliyor. IO-Link teknolojisi sayesinde, ölçülen değerleri doğrudan IT seviyesine iletir.
Resim 2: Ana proses verilerini içeren moneo panosu atölyede oldukça görünür bir konumda. Müdahale gerektiğinde tepki zamanı çok daha kısadır.
Resim 3: Sıcaklık probu, değerlendirme ünitesi ve kablolar, anotlama işleminin zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklıdır.
Daha kolay kontroller, daha hızlı yanıt
GASER yazılımı, ilgili proses verilerini sistem monitörlerinde sunulabilen, okunması kolay panolarda bir araya getirmek için kullanır.
GASER'de tesis teknisyeni olan Matteo Margiotta, "Yeni yazılımın kullanıma sunulması sayesinde, havuzların sıcaklığını kontrol etmek gibi işler artık benim için çok daha kolay" diyor.
Üretim hattından yönetim seviyesine
Üretimin yanında yönetim de şeffaflıktan istifade ediyor. moneo sayesinde, sorumlular tüm sistemleri ve tesisleri merkezi olarak izleyebiliyor. Sensör verileri GASER Core ERP sistemine entegre edilerek, üretim ve şirket verileri birleştirilerek stratejik analizler için kullanılabilir.
Antonio Rendina, "ifm, tüm bu fikirleri geliştirmemize yardımcı olma konusunda son derece destekleyici oldu" diyor. "Eğitim ve beceri geliştirmenin yanı sıra, yeni yaklaşımlar keşfetmek ve engelleri birlikte aşmak için neredeyse her gün müzakereler yapılıyor. Dolayısıyla 'size yakın' oldukları iddiası benim gözümde isabetli bir iddiadır."