You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT 플랫폼
  2. Use cases

moneo RTM을 사용한 최종 테스트 스테이션에서 마모 부품의 유지보수 최적화

ifm prover gmbh에서 상태-기반 유지보수를 위한 유지보수 전략의 변경

제품 품질은 ifm에 있어 상당히 중요한 성공 요인입니다. 품질 보증의 일환으로 ifm prover는 다양한 워크스테이션에서 압력 센서의 최종 테스트를 수행합니다. 다양한 타입의 생산 장비가 사용됩니다. 이 장비 중 일부는 M12 커넥터를 통해 생산 장비와 테스트되는 압력 센서 간에 전기적 접점이 형성됩니다. 센서 연결 시, 마찰이 지속적이면 이 커넥터의 소켓이 마모됩니다. 따라서 생산장비가 정기적으로 교체되어야 합니다.

초기 상황:

생산장비로 사용되는 M12 커넥터의 경우 소켓이 정해진 주기로, 즉 예를 들어 너무 일찍 또는 너무 늦은 시기에 교체되었습니다. 실제 생산량은 고려되지 않았습니다. 생산 장비에 오류가 발생하여 예기치 않은 프로세스 중단사태로 인한 비용 증가로 이어졌습니다. 더 이상 분석이 실시되지 않았습니다.

프로젝트의 목적:

시간-기반 유지보수 전략에서 부품수 카운팅을 기반으로 마모 부품을 수요 지향적인 교체 방식으로의 전환입니다. 이를 위하여, 리프팅 및 클로징 작업은 위치 센서를 사용하여 감지되어야 합니다. 제한값에 도달하면, 해당 정보 (알람)가 생성되어 생산 장비가 적시에 교체될 수 있습니다.

구현:

기존 고성능 IT 인프라로 인하여 moneo가 윈도 인스톨러로 ifm prover gmbh의 중앙 서버에 설치되고 moneo RTM 모듈이 활성화됩니다.

ifm의 광범위한 자동화 포트폴리오의 VSE101 진단 전자장치가 적합한 부품으로 선택되었습니다.
위치 센서와 유도형 센서를 사용하여 응력을 검출하였습니다. 주기는 위치 센서에 의하여 판독됩니다. 너클 조인트 프레스에 있는 유도형 센서는 레버 위치를 감지하고 다른 센서는 보호 커버의 위치를 감지합니다. 두 센서가 제공하는 프로세스 값을 통하여 워크스테이션에서 생산된 압축공기 센서의 양에 대한 결론을 도출해 낼 수 있습니다.

결과:

moneo RTM으로 생산량 모니터링의 장점

시간-기반에서 수량-기반 정비로 유지보수 전략 변경이 성공적으로 구현되었습니다. 이를 통하여 전체 프로세스가 최적화되었습니다. 생산장비가 마모와 파열로 인하여 필요한 경우에만 교체됩니다. 이 테스트는 모든 기능을 갖춘 생산장비로 수행되었으므로 유지보수 및 제품품질에 대한 리소스 사용에 긍정적인 영향을 미칩니다. 결과적으로 불량품이 방지되고, 리소스가 더 잘 사용되며 비용이 절감됩니다.

결론:

moneo RTM의 이러한 기능과 서비스는 생산량 모니터링에서 부가가치를 제공합니다:

  • 데이터 모델링을 사용하여 센서값을 프로세스 관련 정보로 변환 – 계산된 값
  • 개별 대시보드 기능을 통하여 프로세스의 모든 센서를 세부적으로 가시화
  • 센서 값을 캡쳐하여 필터 상태에 대한 상세정보
  • 내장된 알람 관리를 통하여 프로세스 파라메터 변경에 대한 신속한 대응
  • 히스토리 데이터의 타겟 분석 및 리소스 사용 감소를 통한 필요-기반 필터 교체
  • 초과 또는 미달된 한계값의 식별

VSE를 사용한 시스템 셋업

  1. 진동센서를 위한 VSE 진단 전자시스템
  2. 유도형 센서
  3. 카운터 재설정을 위한 키 작동식 누름 버튼

대시보드

moneo RTM 대시보드는 연결된 모든 센서의 프로세스를 시각화합니다. 대시보드는 사용자에게 이 설비에 대한 모든 관련 프로세스 값 개요를 제공합니다.

  1. 현재 카운트 (절연 테스트)
  2. 경고 및 알람 값의 신호등 디스플레이 (절연 테스트)
  3. 경고 및 알람 값의 신호등 디스플레이 (누수 테스트)
  4. 현재 카운트 (누수 테스트)

태스크 및 티켓: 임계값 관리

이 어플리케이션에서는 moneo RTM을 사용하는 모든 프로세스 값에 대한 임계값이 개별적으로 정의됩니다. 그들이 도달하면 적절한 시간에 일정을 예약할 수 있도록 유지보수 담당자에게 자동으로 이메일이 전송됩니다.

경고 임계값을 정의할 수도 있습니다. 이 임계값에 도달하면, 교체의 필요성에 대한 정보가 이메일로 담당직원에게 다시 자동으로 전송됩니다. 늦어도 이때 부품을 교체해야 합니다.

  1. 상위 경고 임계값
  2. 상위 알람 임계값

티켓 처리 규칙 관리

티켓 처리 규칙 wizard를 사용하여 경고 및 알람 규칙이 쉽게 정의될 수 있습니다. 이 어플리케이션의 경우, 경고 임계값에 도달하면 유지보수 부서의 이메일 수신자 그룹에 알림이 전송됩니다.

알람 임계값에 도달하면 추가 규칙을 통하여 생산 책임자에게 알립니다.

  1. 임계값 (5) 및 데이터 소스 (6) 정의
  2. 적용되는 규칙 정의
  3. 경고 또는 알람 긴급도 정의
  4. 이메일 수신자 정의
  5. 관련된 임계값의 정의
  6. 해당 데이터 소스 정의

moneo 내에서 생성된 이메일에 티켓 정보가 이미 포함되어 있습니다.

  • 해당 데이터 소스
  • 초과되었거나 미달된 값
  • 티켓 우선순위
  • 타임스탬프