You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT 플랫폼
  2. Use cases

moneo RTM을 사용한 마모 부품의 수량 기반 유지 관리

LOGO를 보유한 엠보싱 작업의 카운팅! 미니 컨트롤러

작업장에서 압력 센서가 조립되는 동안 압력 센서용 부품은 자동 엠보싱 기계로 양각됩니다. 엠보싱 스탬프는 특히 마모되기 쉽습니다. 마모 수준은 주로 가공된 공작물의 수에 따라 다릅니다.

초기 상황:

moneo RTM이 도입되기 전에 마모 부품의 유지보수 및 교체는 정해진 4주 간격으로 이루어졌습니다. 어떤 경우에는 관련 부품을 너무 늦게 교체하여 엠보싱 기계의 고장으로 이어졌습니다. 이로 인해 추가 비용이 발생했습니다. 다른 경우에는 엠보싱 스탬프를 더 오래 사용할 수 있었는데 너무 일찍 교체하였습니다.

프로젝트의 목적:

새로운 유지보수 전략을 구현하는 것이 목표였습니다. 고정된 4주마다의 유지보수 주기 대신 엠보싱 스탬프를 상태에 따라 교체하는 것입니다. 위치 센서와 미니 컨트롤러를 사용하여 엠보싱 작업 횟수를 감지하고 계산했습니다. 교체 후 입력을 통해 카운터를 재설정할 수 있어야 했습니다.

또한 moneo RTM의 도움으로 현재 상태가 시각화되었으며, 정의된 카운터 값에 도달하면 유지보수 부서에 자동 이메일 알림 (경고 / 알람)으로 엠보싱 스탬프의 교체 필요성을 알려 줍니다.

구현:

moneo는 ifm prover gmbh의 기존 IT 인프라의 중앙 서버에 설치되어 있으며 moneo RTM과 같은 필수 소프트웨어 모듈이 활성화됩니다.

엠보싱 작업을 감지하기 위하여 위치 센서 (IQ2002)가 설치되었습니다. 기계의 서랍이 닫히면 댐핑됩니다.

감지된 엠보싱 작업은 Siemens LOGO에 카운팅됩니다! 미니 컨트롤러. LOGO! 컨트롤러에는 두 가지 기능이 있습니다. 첫 번째 기능은 해당 입력 (I1)에서 positive 에지가 감지될 때 카운트를 점진적으로 증가시킵니다. 두 번째 기능은 다른 입력 (I2)을 세팅하여 카운터를 0으로 재설정하는 것입니다.

사용된 범용 데이터 인터페이스 LR-Agent는 Siemens LOGO를 연결합니다! moneo RTM 소프트웨어를 보유한 미니 컨트롤러로 현재 카운터 값을 중앙 집중식으로 기록하고 가시화할 수 있습니다. 프로세스 값은 컨트롤러에서 주기적으로 읽혀지고 ifm IoT 코어를 통해 moneo RTM으로 전송됩니다. 그런 다음 카운터 값이 초과되면 사용자가 임계값 및 티켓 처리 규칙을 설정하여 유지보수 담당자에게 자동으로 알릴 수 있습니다.

결과:

새로운 유지보수 전략으로 전환함으로써 모든 목표가 달성되었습니다.

결론:

moneo RTM은 프로세스를 최적화하고 다운타임을 방지하며 리소스를 절약하는 데 도움을 주었습니다.

시스템 구조

  1. 위치 센서 (IQ2002)
  2. 카운터 재설정을 위한 키 작동식 스위치
  3. Siemens LOGO! (6ED1052-1CC08-0BA1)

대시보드

어플리케이션은 대시보드에서 사전 정의된 기기 디스플레이를 통하여 시각화됩니다. 이러한 표현은 모든 moneo 사용자와 공유할 수 있습니다. 사용자는 또한 드래그앤드롭을 사용하여 자신만의 대시보드를 쉽게 생성할 수 있습니다. 여기에서 현재 카운터 값이 막대형 차트로 표시됩니다. 신호등 디스플레이에 현재 상태가 표시됩니다. 프로세스 값의 디스플레이 포멧은 임계값 범위에서 개별적으로 조정 가능합니다.

  1. 현재 카운터 값이 막대형 차트로 표시됩니다
  2. 경고 및 알람 값의 신호등 디스플레이

태스크 및 티켓: 임계값 관리

경고 및 알람 임계값은 다음 제한값을 통해 세팅됩니다:

  • 카운터 값 < 4,800 = ok
  • 카운터 값 > 4,800 = 경고
  • 카운터 값 > 5,000 = 알람

티켓 처리 규칙 관리

티켓 처리 규칙 wizard를 사용하면 경고 및 알람이 발생할 때 실행할 작업을 쉽게 정의할 수 있습니다. 이 경우, 경고 임계값이 트리거될 때 임박한 교체에 관한 정보를 유지보수 팀에 알리도록 하였습니다. 경고와 알람 사이의 정의된 기간 동안 엠보싱 스탬프가 교체되지 않고 카운터 값이 재설정되지 않은 경우, 알람 임계값에 도달되는 즉시 생산 담당자에게 추가 이메일 알림이 전송됩니다.

  1. 임계값 (5) 및 데이터 소스 (6) 정의
  2. 적용되는 규칙 정의
  3. 경고 또는 알람 긴급도 정의
  4. 이메일 수신자 정의
  5. 관련된 임계값의 정의
  6. 해당 데이터 소스 정의

moneo 내에서 생성된 이메일에 티켓 정보가 이미 포함되어 있습니다.

  • 해당 데이터 소스
  • 초과되었거나 미달된 값
  • 티켓 우선순위
  • 타임스탬프