【プレスリリース】食品産業向けの革新的なインライン電磁流量計
2024/05/21
精度の高いIO-Link対応のインライン電磁流量計”SM Foodmag”を2024年5月に発売します。
SM Foodmagは、食品製造ラインが抱える課題の一つである液体やクリーム状媒体の正確な流量測定を実現する革新的なセンサです。クランプオン式で発生していた泡の誤検知や配管材質による不安定な読取りなどの問題を解消します。また、IO-Linkを使用してデジタルデータを伝送することで、生産プロセスの透明性が向上し、高い信頼性を実現します。このセンサは流量、積算流量、流れの方向、媒体の有無を検出すると同時に、導電率と温度も計測し制御システムに送信します。これにより、食品産業におけるDX化の促進が期待できます。さらに、ifmの標準M12ケーブルを使用することで、防水性を確保しながら素早く正確にデータインフラに接続できます。本体には視認性の高いディスプレイとLEDが一体型となっており、遠隔操作と現場作業の両方が進化し生産効率の向上に繋がります。
2024年5月発売、食品産業向けの革新的なインライン電磁流量計:SM Foodmag