• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Calibrazione precisa dei sensori per la massima qualità del prodotto

Industria agroalimentare
Industria alimentare
Monitoring and maintenance
Qualità del prodotto Monitoraggio da remoto
Case Study

Valori di misura affidabili per processi produttivi stabili e trasparenti, con la massima sicurezza

Garanzia di qualità

Tracciabilità

Salvaguardare fiducia e immagine

Risultati

  • Valori di misura affidabili a lungo termine
  • Confronto documentato tra valore di riferimento e valore rilevato per la massima trasparenza
  • Tutela del consumatore
  • Sicurezza dei lotti e prevenzione dei richiami di prodotto
  • Gestione della qualità conforme agli audit

La sfida

Nel caseificio, valori di misura precisi e affidabili sono essenziali per la qualità del prodotto. Un esempio chiave è la pastorizzazione. In questo processo, il latte viene riscaldato a 72–75 °C per 15–30 secondi al fine di eliminare i microrganismi nocivi. Valori rilevati con precisione dai sensori sono fondamentali per garantire sia la sicurezza alimentare sia una qualità del prodotto costantemente alta.

  • I sensori di temperatura garantiscono un riscaldamento preciso ed evitano il surriscaldamento o la denaturazione del prodotto.
  • I flussimetri controllano la velocità e il volume assicurando un riscaldamento completo e l’eliminazione dei germi.
  • I sensori di pressione assicurano il funzionamento corretto dell’impianto.

Misurazioni errate possono avere conseguenze gravi: da una riduzione insufficiente dei germi a difetti di qualità fino al richiamo del prodotto. Per questo motivo, il caseificio attribuisce grande importanza a una sensoristica di alta precisione.

Il nostro cliente

Un caseificio regionale a conduzione familiare

L’azienda è specializzata in prodotti lattiero-caseari biologici di alta qualità e sostenibili.

Il nostro cliente

Un caseificio regionale a conduzione familiare

L’azienda è specializzata in prodotti lattiero-caseari biologici di alta qualità e sostenibili.

La soluzione: perché ifm?

Per garantire la massima sicurezza ed efficienza, il caseificio si affida alla modernissima sensoristica di ifm:

  • I sensori di temperatura TCC monitorano il riscaldamento del latte e segnalano immediatamente eventuali deviazioni grazie ad un costante automonitoraggio.
  • I flussimetri SMF misurano la portata, la temperatura e la conducibilità, per un controllo del processo ancora più preciso.
  • I sensori di pressione PI garantiscono una pressione costante dell’impianto e lo proteggono da eventuali danni.

Per garantire l'accuratezza degli strumenti di misura a lungo termine, i sensori vengono calibrati regolarmente, in particolare nei punti di controllo critici (CCP). A tal fine, il caseificio si affida alla competenza di ifm in materia di calibrazione. I sensori vengono testati da ifm in fabbrica prima della consegna e, se necessario, possono essere restituiti dal cliente per una ricalibrazione.

Il certificato di calibrazione documenta il confronto tra valore di riferimento e valore rilevato, e rappresenta la base per una gestione della qualità conforme agli audit. La trasparenza ottenuta sulle deviazioni di misura consente di adattare autonomamente i fattori di calibrazione nel dispositivo o i parametri nel sistema di controllo, riducendo al minimo gli errori di misura. A seconda delle esigenze del cliente e delle specifiche nazionali, è possibile scegliere tra le calibrazioni ISO, A2LA e DAkkS sia per la calibrazione iniziale che per la ricalibrazione.

Case Study: Calibrazione precisa dei sensori per la massima qualità del prodotto

Anche questi argomenti potrebbero interessarti