• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ifm mate
  2. Prodotto
  3. Event Logger

ifm mate: Event Logger

Maggiori approfondimenti per risultati ottimali

Quante volte gli errori ricorrenti nei tuoi processi passano inosservati? Sai davvero dove si perde tempo nella tua produzione? Quanto potresti ottenere in più se avessi una visione più approfondita dei tuoi processi produttivi?

Con il nuovo aggiornamento software versione 1.5.0 e l'ampliamento della licenza incluso Event Logger, abbiamo esattamente queste domande al centro dell’attenzione.

Finora, ifm mate era già in grado di rilevare quando e dove si verificavano le deviazioni, ma ora questi eventi possono essere identificati, classificati e comunicati ulteriormente. Questo ti permette di avere una visione più approfondita dei tuoi processi produttivi e di ottimizzarli in modo mirato.

Cosa include Event Logger?

L'integrazione dell'interfaccia MQTT consente di sottoscrivere e analizzare eventi selezionati. In questo modo è possibile individuare inefficienze e migliorare i processi.

La mappa digitale degli errori contiene immagini di errore personalizzate (ad esempio, saldature fredde, componenti danneggiati o difettosi), configurabili in ifm mate per ogni caso specifico e selezionabili in caso di errore. Tramite MQTT queste informazioni possono essere correlate con ulteriori dati di processo.

Vantaggi di Event Logger per la tua produzione:

Identificare le perdite di tempo nei processi produttivi

Rilevare errori ricorrenti nella produzione

Ottimizzare i flussi di lavoro ed eliminare le fonti di errore

Esempio: analisi degli errori per l'ottimizzazione dei processi

In una postazione di lavoro manuale, gli operatori hanno il compito di completare un assemblaggio parziale con sei fasi e un processo di saldatura. Durante il collaudo elettrico finale si verificano ripetutamente scarti ed è spesso poco chiaro in quale punto del processo si generino gli errori.

Possibili cause di errore:

  • Saldature fredde
  • Componenti mancanti
  • Utilizzo di componenti difettosi

Con Event Logger e la mappa errori come parte integrante del sistema ifm mate, questi errori possono essere registrati e analizzati in modo sistematico.

ifm mate rileva automaticamente prelievi errati e deviazioni dal processo prestabilito. L’operatore, inoltre, documenta ogni errore riscontrabile direttamente durante il processo di assemblaggio, utilizzando la mappa errori e selezionando la voce corrispondente (ad esempio “saldatura fredda”).

In questo modo è possibile individuare schemi ricorrenti e adottare misure mirate di correzione, riducendo così la percentuale di errori e migliorando la qualità della produzione.

Come funziona Event Logger?

  • Creazione eventi: Il sistema di assistenza operatore, ifm mate, genera eventi con informazioni rilevanti (ad es. ID campo, ID sequenza, timestamp, payload specifico come quantità o valore sensore).
  • Publish: Questi eventi vengono inviati tramite il protocollo MQTT a un broker MQTT. Il broker funge da intermediario, ricevendo i messaggi dai publisher (come ifm mate) e inoltrandoli ai subscriver corrispondenti.
  • Broker MQTT: Il broker MQTT riceve il messaggio e lo memorizza temporaneamente. Verifica quali client (ad es. sistemi IT) hanno sottoscritto quel tipo di messaggi.
  • Subscribe: L’infrastruttura IT si registra come subscriber per i messaggi di errore. Il broker MQTT inoltra il messaggio a tutti i subscriber registrati.
  • Elaborazione nell’IT: I sistemi IT ricevono il messaggio e lo elaborano ulteriormente. Questo può includere la documentazione dell’errore, l’attivazione di allarmi o l’avvio di misure correttive.