• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Escola Técnica Heinz-Nixdorf – Retrofit como projeto de estudo

Outras indústrias
Engenharia mecânica
Comunicação industrial
IO-Link
Relatório de aplicação

Como uma escola técnica e a ifm preparam máquinas antigas para o futuro digital

A escola técnica Heinz-Nixdorf em Essen é um dos principais centros de educação em eletrotécnica e tecnologia da informação, focando na transmissão de conhecimento prático. Em estreita cooperação com empresas da indústria, são implementados projetos de aprendizagem que refletem os desenvolvimentos tecnológicos atuais. O objetivo é transmitir não apenas conhecimento teórico, mas também competências práticas no manuseio de soluções modernas de automação e digitalização para futuros técnicos e engenheiros. Um desafio especial foi a digitalização e modernização de uma máquina-ferramenta antiga – um projeto que foi realizado em conjunto com o especialista em automação ifm.

No centro do projeto estava a proposta de modernizar uma máquina-ferramenta antiga por meio de um retrofit direcionado para torná-la compatível com o estado atual da tecnologia. A tarefa estava claramente definida: construção de um sistema de monitoramento de condições para manutenção preditiva sem modificações profundas da estrutura da máquina. "O objetivo era um retrofit minimamente invasivo: queríamos integrar sensores de forma que eles quase não fossem percebidos e a compatibilidade com diversos sistemas fosse mantida", explica Patrick Bonneval, técnico certificado na escola técnica Heinz-Nixdorf. O desafio consistiu não apenas na implementação técnica, mas também em criar uma plataforma que fosse tanto uma prova de conceito para atualizações compatíveis com a Indústria 4.0 quanto amplamente utilizável para fins de treinamento. Em particular, a integração dos novos sensores às estruturas existentes e a digitalização dos dados da máquina exigiram soluções inovadoras.

O objetivo era um retrofit minimalmente invasivo: queríamos integrar sensores de forma que eles quase não fossem percebidos e a compatibilidade com diversos sistemas fosse mantida.

Patrick Bonneval Técnico certificado na escola técnica Heinz-Nixdorf

Sobre a escola Técnica Heinz-Nixdorf

A escola técnica Heinz-Nixdorf em Essen é um dos principais centros de educação em eletrotécnica e tecnologia da informação, focando na transmissão de conhecimento prático.

O objetivo era um retrofit minimalmente invasivo: queríamos integrar sensores de forma que eles quase não fossem percebidos e a compatibilidade com diversos sistemas fosse mantida.

Patrick Bonneval Técnico certificado na escola técnica Heinz-Nixdorf

Sobre a escola Técnica Heinz-Nixdorf

A escola técnica Heinz-Nixdorf em Essen é um dos principais centros de educação em eletrotécnica e tecnologia da informação, focando na transmissão de conhecimento prático.

Sensores inteligentes, IO-Link e conectividade Edge da ifm

A solução técnica foi realizada com uma variedade de componentes da ifm. No foco estava o uso de sensores compatíveis com IO-Link, como o sensor óptico de distância OGD, bem como o sensor de nível e o sensor de temperatura LT, que, juntamente com um mestre IO-Link e um edgeGateway (AE2100), formavam a base para a coleta e processamento de dados.

O sistema foi complementado por um sensor de vibração VSA005 e uma unidade de avaliação VSE150 correspondente, que foi especialmente parametrizada para o diagnóstico de vibrações de rolamentos. "Com os sensores IO-Link, registramos não apenas a posição do carro, mas também dados relevantes do fluido de corte. A parte principal do sistema, no entanto, é o diagnóstico de vibrações de alta resolução, com o qual podemos monitorar detalhadamente o estado dos rolamentos", explica Patrick Bonneval.

A integração dos sensores na máquina existente se mostrou especialmente eficiente por meio do sistema IO-Link. "IO-Link nos poupou muito trabalho, pois é muito simples de implementar e permite uma expansão descomplicada do sistema", confirma Pascal Heider, técnico certificado na escola técnica Heinz-Nixdorf.

O mestre IO-Link coleta os dados dos sensores conectados e os transmite de forma agrupada para o edgeGateway. Isso também garante a separação segura entre tecnologia operacional (TO) e tecnologia da informação (TI).

"O edgeGateway é o ponto de dados central do nosso sistema de sensores", explica Pascal Heider. "Aqui os dados se reúnem, são pré-processados e transmitidos para nossa solução de servidor, um Raspberry Pi." Assim, o edgeGateway converte, por exemplo, os valores de nível de enchimento do sensor de centímetros para litros. No Raspberry Pi, diferentes instâncias são executadas para adquirir, processar e, finalmente, visualizar os dados.

Transparência, otimização da manutenção e viabilidade futura

Graças à modernização com a tecnologia da ifm, vários benefícios foram obtidos. A máquina agora é capaz de fornecer dados em tempo real que são utilizados para monitoramento de condições e manutenção preditiva. "Com o monitoramento contínuo dos dados de vibração, podemos não apenas determinar com precisão o estado de componentes individuais de rolamentos, mas também evitar interrupções não planejadas de forma direcionada", explica Patrick Bonneval. A possibilidade de detectar precocemente padrões de falha nos rolamentos aumenta a disponibilidade da instalação e reduz significativamente o risco de interrupções na produção.

Estudantes acumulam valiosa experiência prática

Para os estudantes, o projeto ofereceu uma oportunidade única de se aprofundar em tecnologias inovadoras da Indústria 4.0 e acumular valiosa experiência prática. "Queríamos provar com o retrofit que é possível elevar também máquinas mais antigas a um novo padrão", resume Philip Bourgon, técnico certificado na escola técnica Heinz-Nixdorf. Os dados coletados agora servem como base para os futuros técnicos em tecnologia de automação realizarem análises espectrais e aprenderem sobre monitoramento de condições no contexto industrial.

Também do ponto de vista da escola a colaboração se mostrou eficaz: "A abordagem neste projeto vem da nossa nova escola técnica de tecnologia de automação e tecnologia de produção digital", explica Dr. Markus Steffens, diretor da escola técnica na Heinz-Nixdorf. "Queríamos desenvolver um suporte de aprendizagem onde os estudantes pudessem aplicar sensores de última geração, transmissão de dados e análise no contexto de um retrofit. Graças à cooperação com a ifm, isso foi um enorme sucesso."

Não menos importante, Tobias Kunze, Diretor de Vendas Regional da ifm, destaca a estreita colaboração: "Nós apoiamos nossos parceiros educacionais não apenas com hardware, mas também com suporte técnico. Assim, jovens talentos podem aprender diretamente sobre tecnologias inovadoras e acumular experiência prática." A integração simples das soluções da ifm e o suporte na parametrização do diagnóstico de vibração contribuíram significativamente para o sucesso do projeto.

Conclusão

O projeto de retrofit na escola técnica Heinz-Nixdorf demonstra de forma clara como máquinas existentes podem ser sustentavelmente atualizadas para o padrão da Indústria 4.0 com sensores inteligentes e moderna conexão de dados da ifm. A colaboração promove não apenas a transformação digital na indústria, mas também garante conceitos de formação prática que preparam os novos talentos para as exigências do futuro.

Faça já o download do relatório de aplicação
Tela do computador e notebook com exibição de dados de estado e vibração.

Os dados operacionais e de vibração podem ser apresentados de forma clara. Uma mensagem de alarme é emitida se a tolerância de inclinação for excedida.

Foto do grupo com os cinco participantes do projeto em frente ao prédio da escola.

A equipe: Tobias Kunze (ifm) e Dr. Markus Steffens, Pascal Heider, Patrick Bonneval, Philip Bourgon (escola técnica Heinz-Nixdorf).

Qual é a sua história de sucesso com a ifm?

Você realizou uma aplicação interessante com hardwares e softwares ifm? Como os nossos sensores ajudam a otimizar os seus processos? Então fale com a gente! Teremos prazer em apresentar o seu know-how a um amplo público. Gratuitamente, claro.

Você também pode se interessar por estes assuntos: