Automatisierte Füllstandskontrolle: Kühlschmiermittelüberwachung mit io-key
Effiziente Überwachung des Kühlschmiermittels bei einer Bügelsäge
Ziel des Projekts
In der Fertigungsindustrie, insbesondere in der Metallverarbeitung, sind Kühlschmiermittel unverzichtbar, um die bei Umformungen entstehende Reibungswärme zu reduzieren. Bei einer Bügelsäge beispielsweise sorgt der Kühlschmierstoff dafür, dass das Sägeblatt während des Sägevorgangs optimal gekühlt und geschmiert wird.
Die Überwachung des Kühlschmiermittels ist jedoch oft mit hohem Wartungs- und Personalaufwand verbunden, da der Tank nur etwa 50 Liter fasst. Regelmäßige Kontrollen sind notwendig, um sicherzustellen, dass der Füllstand ausreichend ist und Probleme frühzeitig erkannt werden. Ein Mangel an Kühlschmierstoff kann zu erheblichen Problemen führen, wenn der Bediener den Sägeprozess dennoch fortsetzt – das Resultat ist ein stark verschlissenes Sägeblatt.
Besonders herausfordernd wird es, wenn die Bügelsäge in einem Bereich ohne IT-Infrastruktur steht. Hier ist eine Lösung gefragt, die unabhängig von Netzwerkstrukturen funktioniert und den Einsatz von Wartungspersonal effizient gestaltet.
Hier kommt der io-key ins Spiel. Dieses innovative System ermöglicht eine permanente Überwachung des Kühlschmierstoff-Füllstands, ohne großen Implementierungs- und Kostenaufwand. Der aktuelle Sensorwert wird in regelmäßigen Abständen direkt in moneo gesendet. Bei Abweichungen werden sofort Meldungen erzeugt – frühzeitig und ohne das Risiko eines Maschinenstillstands. Kontrollgänge durch das Personal entfallen somit komplett.
Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit |
Optimierte Wartungsplanung |
Wegfall von Kontrollgängen |
|
Durchschnittlich erreichen Kunden: |
||
|
1755 € Kosteneinsparung an Maschinenkosten |
3600 € Einsparung an Personalkosten |
100 % ROI nach 5 Monaten |
Vorteile der Maschinenüberwachung mit io-key
Mit dem io-key überwachen Sie das Kühlschmiermittel Ihrer Bügelsäge mühelos und sparen dabei Kontrollgänge durch das Personal. Ihre Vorteile im Überblick:
- Keine Infrastruktur notwendig: Datenübertragung per Mobilfunk an die moneo Cloud, keine Netzwerk-Infrastruktur erforderlich.
- Schneller ROI: Niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten ermöglichen einen ROI in unter einem Jahr.
- Exakte Nachschubplanung: Effizienter Personaleinsatz durch präzise Füllstandsüberwachung.
- Dezentrale Cloud-Instanz: Zugriff auf die moneo Cloud von überall.
- Minimaler Kabelaufwand: Nur Strom- und Sensorkabel nötig.
Durch die gezielte Überwachung sichern Sie die Maschinenverfügbarkeit und verhindern ungeplante Ausfälle.
Nutzenversprechen
|
|
|
Bedarfsgerechte Überwachung eines Tanks mit Kühlschmiermittel
Der Kühlschmierstoff wird in einem Tank an der Bügelsäge gespeichert, der bis zu 50 Liter fasst. Aufgrund der geringen Größe des Tanks muss der Füllstand häufig kontrolliert werden. Der Kühlmittelstand, in diesem Fall der Wasserstand, kann je nach Benutzung der Säge erheblich schwanken, da beim Sägevorgang Verluste durch Verschleppung am Material auftreten. Zudem verdunstet Wasser aus dem offenen Behälter, was den Füllstand weiter reduziert. Um eine Aufkonzentration der Emulsion zu vermeiden, sollte der Kühlschmierstoff daher regelmäßig nachgefüllt werden.
Mithilfe von Sensoren kann der Füllstand am Tank erhoben und ohne vorhandene IT-Infrastruktur mittels io-key überwacht werden. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte und effiziente Planung von Wartung und Personal. Unnötige und unregelmäßige Kontrollwege entfallen. Auf einem übersichtlichen Dashboard sind alle Maschinen mit Kühlmittel visualisiert. So kann die Instandhaltung proaktiv agieren und Maschinenstillstände vermeiden.
Wie kommt der Sensorwert in moneo?
Mithilfe des io-keys ist eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme möglich, da an diesen lediglich zwei Kabel angeschlossen werden müssen: zum einen die Stromversorgung, zum anderen der Verbindungsstecker zum Sensor. Über ein Mobilfunknetz werden die Werte des Sensors ohne Umstände in moneo geleitet. Somit ist keine ausgeklügelte IT-Infrastruktur notwendig, um relevante Werte zu überwachen. In moneo können die Werte nun weiterverarbeitet, Warn- und Alarmgrenzen festgelegt und bei Absinken des Pegels mit einer festgelegten Vorlaufzeit für die notwendige Wartung, Meldungen ausgesendet werden.
Systemaufbau
Füllstand Kühlschmiermittel
- Sensorstab (E43203)
- Einkoppelplatte (E43380)
- Füllstandsensor (LR7020)
- io-key (AIK001)
So setzen Sie den io-key zur Überwachung Ihres Kühlschmiermittels ein
Um den Füllstand des Kühlschmiermittels in Ihrem Tank mit dem moneo io-key zu überwachen, benötigen Sie zunächst die moneo Cloud-Instanz. Diese wird schnell und unkompliziert bei Ihnen eingerichtet. Der io-key überträgt die Daten über das Mobilfunknetz direkt in die Cloud, sodass keine Netzwerk-Infrastruktur erforderlich ist. Die Daten können dann auf einem übersichtlichen Dashboard angezeigt werden.
Als Füllstandsensor verwenden Sie den LR7020 mit einem 240 mm langen Sondenstab. Der Sondenstab wird auf die benötigte Länge zugeschnitten – in diesem Fall auf 19 cm, damit das Ende im 20 Zentimeter tiefen Behälter korrekt erkannt wird. Dies verhindert, dass der Behälterboden mitgemessen wird. Anschließend wird der Sensor mit moneo configure parametriert.
Zusätzlich legen Sie Warnungen und Alarme fest, die Sie benachrichtigen, wenn eine bestimmte Füllmenge erreicht und das Kühlschmiermittel nachgefüllt werden muss. Die Benachrichtigungen können per E-Mail oder teams ausgesendet werden, sodass jede Warnung auch direkt vom zuständigen Kollegen gelesen und entsprechend darauf direkt reagieren kann. So stellen Sie sicher, dass Ihre Maschinen stets optimal versorgt sind und vermeiden Ausfälle.