• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. Taviz Yok: Zorlu Ortamlara Yönelik Sağlam UHF Değerlendirme Sistemi

Taviz Yok: Zorlu Ortamlara Yönelik Sağlam UHF Değerlendirme Sistemi

  • Hepsi tek bir cihazda bulunan anten, değerlendirme ünitesi ve anahtar, kurulum süresini kısaltır
  • 3 metreye kadar mesafeden, 16 adede kadar etiket okur
  • Metalik veya ıslak ortamlarda kurulum mümkündür
  • Kablolamanın daha az karmaşık olması için endüstriyel haberleşme arayüzü, dijital girişler / çıkışlar ve IO-Link

Artık IO-Link Özellikli

Dijitalleşme ve bunun sonucunda endüstriyel teşhis çözümlerine yönelik gereksinimler sürekli artıyor. Bu nedenle ifm, artık yalnızca klasik endüstriyel haberleşme arayüzüne ve IoT'ye sahip RFID UHF cihazları değil, aynı zamanda IO-Link bulunan yüksek performanslı kompakt RFID UHD cihazları da sunuyor.

Ağ Üzerinden Veri Aktarımı, Aktüatörleri Doğrudan Kontrol Etme

RFID sistemleri, şirket içi lojistikte ürün izleme söz konusu olduğunda mükemmel bir çözümlerdir. IoT veya IO-Link bulunan RFID UHF çözümleriyle, örneğin parametre ayarının basitleşmesi ve ifm moneo Configure yazılımının görüntülenmesi sayesinde takip ve izleme işlemleri daha da verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ifm’nin UHF RFID Çözümünün Avantajları:

Endüstriyel Haberleşme Arayüzüne Sahip DTE Varyantları

DTE değerlendirme sistemleri, cihaz kurulumu ve buluta entegre edildiğinde izleme ve hata teşhisi için entegre bir web sunucusuna sahiptir. DTE varyantları, arayüzleri sayesinde PC'lere, endüstriyel PC'lere veya PLC'lere doğrudan bağlantı için idealdir. Sinyaller ilave bir endüstriyel haberleşme arayüzü üzerinden döndürülebilmekte ve bu da alan düzlemindeki kablolamanın karmaşıklığını azaltmaktadır.
Bunun yanı sıra bu üniteler iki dijital giriş ve çıkışa sahiptir. Örneğin bir sinyal lambasının duruma göre doğrudan kontrol edilmesi amacıyla, verilerin önceden işlenmesi için entegre mantık fonksiyonları kullanılabilir.
IoT çekirdeğine sahip cihazlar HTTP, MQTT ve JSON gibi sık kullanılan protokoller üzerinden gelişmiş veriler, olaylar ve hizmetler sağlamaktadır.

IO-Link Bulunan DTI Varyantları

IO-Link, parametrelerin çok basit bir şekilde ayarlanmasına ve kurulumun hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Maksimum esneklik için işletim modları her zaman uygulamaya göre ayarlanabilmektedir. Kapsamlı anten parametreleri ve teşhis verileri, moneo yazılımı kullanılarak görüntülenebilmektedir. Bu da maksimum şeffaflık sağlar.

Uygulamalar

3 metreye varan menzilleri sayesinde bu sistemler takip ve izleme uygulamaları ve izlenebilirlik uygulamaları için idealdir. Örneğin dijital çıkışlar herhangi bir programlama zahmeti veya gecikme olmadan araçların teşhis edilmesi ve kapıların açılması için kullanılabilir. İntralojistikte sistem kesintisiz ürün takibi için kullanılabilir.
Aynı anda 16 adede kadar etiket okunabilir.

Ürünler