You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Condition Monitoring
  3. Sistema di monitoraggio dello stato di macchine, facile da implementare

Sistema di monitoraggio dello stato di macchine, facile da implementare

  • Monitoraggio dello stato effettivo e continuo per macchine semplici
  • Perfetta integrazione in sistemi Industrial Ethernet
  • Indicatori in tempo reale per allarmi automatizzati

Un vantaggio in più con IO-Link

  • Rilevamento dei dati grezzi per analisi ampliate
  • Nessun quadro elettrico o complesso cablaggio grazie a IO-Link

Real Time Maintenance per macchine industriali
Una protezione di macchine industriali può essere integrata direttamente in piattaforme di controllo esistenti. La condizione delle macchine viene controllata continuamente in merito a stati anomali quali urti, fatica e attrito. Ciò consente una manutenzione tempestiva e predittiva prima che si verifichino danni maggiori o addirittura fermi della produzione. Al contrario dei sistemi di monitoraggio saltuari, le macchine sono sempre protette grazie ad un monitoraggio permanente.

Semplice collegamento grazie a IO-Link
IO-Link consente di integrare facilmente la tecnologia Industria 4.0 direttamente nella piattaforma esistente del sistema di controllo. Costose reti secondarie, gateway e il supporto informatico non sono necessari. I master IO-Link inviano i valori di processo e i segnali di stato sia al sistema di controllo che ai sistemi superiori. Anche i dati grezzi dei segnali di vibrazione possono essere trasmessi ai sistemi superiori per l'analisi.

Valori di processo
Il sensore di vibrazioni VVB001 rileva e analizza internamente diversi valori di processo tramite i quali determina i danni della macchina.

v-RMS (fatica)
Valore efficace della velocità di vibrazione, rileva la fatica del componente.

a-RMS (attrito)
Valore efficace dell'accelerazione, rileva un attrito meccanico.

a-Peak (urti)
Valore massimo dell'accelerazione, rileva urti meccanici.

Fattore di cresta
a-Peak/a-RMS, parametro rilevante per la condizione complessiva della macchina.

Temperatura
Identifica un aumento della temperatura dovuto ad un attrito eccessivo o altri effetti (es. cause elettriche).

Dati grezzi
Per l'analisi dettagliata in caso di danno, il sensore fornisce anche i dati grezzi dell'accelerazione. Questi vengono registrati su richiesta nel sensore e trasmessi come BLOB (Binary Large Object) tramite IO-Link. L'intervallo di registrazione è di 4 secondi. La trasmissione a sistemi superiori si verifica per diversi minuti dopo la registrazione interna.