• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Gestion de la Supply Chain
  2. Logiciels pour SAP
  3. Nouvelle version 25.0
  4. Production

Points forts de la production

Graphique d’un bras de robot industriel orange empilant des briques colorées (orange, gris, jaune et bleu) et symbolisant le module de process Production.

Élevez à un niveau supérieur votre planification de production

La version 25.0 contient de nombreuses nouveautés et améliorations pour la planification et la gestion de la production. Les applications Fiori, nouvelles ou perfectionnées, aident à la planification graphique fine et à la confirmation des ordres de fabrication. De plus, il est désormais possible de représenter graphiquement l’utilisation des ressources. Notre logiciel Factory Optimization Excellence basé sur l’IA a également été étendu. La nouvelle page d’acceuil Fiori vous permettra à l’avenir de mieux évaluer les résultats de l’optimisation.

Et ce n’est pas tout : Réjouissez-vous de ces innovations et de bien d’autres encore !

Télécharger et installer la version 25.0

Extensions de l’application Fiori « Tableau de planification graphique »

Le tableau de planification graphique a été complété par d’autres fonctions. Cela permettra à l’avenir d’exécuter encore plus de fonctions de planification directement dans l’application.

De nouvelles informations ont été ajoutées concernant :

  • Pièces manquantes
  • Outillage (MPO)
  • Composants

Création et modification d’objets de planification

Screenshot of the graphical planning board with an open pop-up window for creating a planning element.

La fonction "Création et modification de données de planification" permet de créer et de modifier les objets Ordre fictif, Séquence de planification, Créneau, Bloc et Bundle directement dans le tableau de planification graphique, ce qui simplifie considérablement le processus de planification. Les objets se comportent de la même manière que notre logiciel Supply Chain Excellence (SCX) pour la production..

Nouvelle application Fiori : "Confirmation du mouvement" dans Clean Core

L’application Fiori "Confirmation de l’ordre de fabrication, événement de temps (v2)" est un nouveau développement de l’application existante "Confirmation de l’ordre de fabrication, événement de temps" en tenant compte des directives Clean Core de SAP. Les fonctionnalités sont en grande partie identiques.

L’application permet de saisir rapidement et facilement les confirmations relatives à l’opération d’ordre de fabrication. Le système guide les utilisateurs pas à pas et s’assure que toutes les confirmations sont saisies correctement et dans le bon ordre (par exemple, début de préparation - fin de préparation).

Capture d’écran de la nouvelle application Fiori pour la confirmation des opérations d’ordre de fabrication dans Clean Core. La vue affiche une barre d’état avec des boutons de commande pour le démarrage, la pause, la reprise et l’arrêt des activités, des informations sur la progression et des détails plus détaillés sur la quantité d’opérations.

Le résultat : Une qualité de données accrue et moins d’erreurs dans le processus de production !

Visualisation de l’utilisation des outils de production

Dans la représentation existante sous forme de tableau, il est parfois difficile de reconnaître les chevauchements dans l’utilisation des outillages (MPO) dans la planification fine de la production.

Afin d’éviter les conflits de chevauchement, une nouvelle fonctionnalité a été développée dans la version 25.0 pour la visualisation graphique de l’utilisation de l’outillage dans le temps. La nouvelle fonction peut être appelée aussi bien à partir de la planification de la solution SCX pour la production que de la gestion ifm MPO.

Capture d’écran : Représentation visuelle des outillages utilisés. Les détails relatifs à l’équipement, à l’ordre, au P-ID, à l’opération, à l’usine, au poste de travail, à l’emplacement, au statut de traitement, à la quantité de l’opération en cours, à l’article et à la désignation de l’article sont affichés à gauche. A droite, on trouve des informations sur le planning.

Avantages :

Plus de transparence

Moins d’erreurs de planification

Des processus de planification plus rapides grâce à des retards minimisés

Une planification fine de la production plus efficace

Tableau de bord Conteneur dans la planification

Dans la transaction de planification, les données d’utilisation des capacités du tableau de bord SCX pour la production peuvent être affichées dans un conteneur spécifique. Les zones du tableau de bord à afficher peuvent être définies à l’avance dans le kit de planification. A l’ouverture du tableau de planification, ces informations sont immédiatement reprises.

Les postes de planification et les postes de travail représentés dans le tableau de bord peuvent alors être différents. Cela permet de visualiser clairement les effets sur les autres postes de travail directement lors de la planification détaillée !

De plus, le tableau de bord est automatiquement mis à jour à chaque ordonnancement, ce qui permet de toujours disposer de données actualisées.

Un avantage certain pour une planification précise et efficace !

Factory Optimization Excellence (FOX)

Page d’aperçu Fiori pour visualiser les résultats de l’optimisation

Le logiciel Factory Optimization Excellence (FOX) d’ifm permet de créer un plan de production optimisé grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle. Cependant, la solution de l’optimiseur basé sur l’IA est difficilement compréhensible pour l’homme.

Afin de pouvoir mieux évaluer la qualité des résultats, la version 25.0 propose une nouvelle page d’acceuil Fiori qui représente graphiquement les indicateurs pertinents du cycle d’optimisation.

Capture d’écran de la nouvelle page de présentation Fiori dans la solution Factory Optimization Excellence (FOX) d’ifm basée sur l’IA, sur laquelle les résultats d’optimisation sont représentés graphiquement sous forme de différents diagrammes afin de rendre les résultats plus compréhensibles et d’optimiser les processus de production.