• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

CLEAF – Otimização do ar comprimido na produção de madeira para móveis

Outras indústrias
Indústria madeireira
Indústria 4.0
Plataforma IIoT moneo
Relatório de aplicação

Resumo

Dados em vez de suposições: A empresa italiana CLEAF desenvolve e produz painéis revestidos, laminados e fitas de borda para móveis e design de interiores. Para dar transparência ao elevado consumo de energia de sua produção, a CLEAF aposta em sensores inteligentes e na plataforma IIoT moneo da ifm. O resultado: Mais transparência, decisões bem fundamentadas, redução dos custos de energia e manutenção baseada na condição.

Transparência que gera resultados

A CLEAF torna o consumo de ar comprimido transparente graças à tecnologia de sensores e à plataforma moneo IIoT, reduzindo assim os custos de energia e otimizando a manutenção.

Há mais de cinquenta anos, a CLEAF é sinônimo de soluções inovadoras de superfícies no mundo do design de interiores. A empresa familiar italiana desenvolve e produz painéis revestidos, laminados e fitas de borda para os setores de móveis e arquitetura de interiores. No entanto, em um ambiente de produção com alto consumo de energia, atualmente um produto de alta qualidade já não é suficiente. Para unir competitividade, sustentabilidade e eficiência, é necessário um entendimento abrangente dos processos, baseado em dados precisos e disponíveis em tempo real.

Dessa necessidade surgiu a colaboração com a ifm: a CLEAF escolheu o especialista em automação para desenvolver uma solução que torne os fluxos de energia transparentes e monitore continuamente o estado das instalações mais críticas.

O passo decisivo: do valor total ao nível da máquina

Em muitas empresas industriais, o ar comprimido é uma das fontes de energia mais caras e, ao mesmo tempo, menos transparentes. Na CLEAF, o consumo também era registrado por muito tempo apenas como um valor total: não era possível identificar qual máquina consumia mais energia, onde cargas desnecessárias surgiam ou em quais pontos eventuais vazamentos influenciavam o consumo. Informações essenciais que, no dia a dia da empresa, permaneciam praticamente invisíveis.

Cristian Fortunato, gerente de manutenção na CLEAF, descreve a situação inicial da seguinte forma: “Antes da implementação desta solução de monitoramento, o consumo específico praticamente não era visível.” Essa era exatamente a limitação: enquanto se dispõe apenas de valores agregados, é difícil identificar desvios, compreender as causas e identificar de forma direcionada os potenciais de otimização. Afinal, somente uma medição direta nos pontos de consumo relevantes permite uma visão clara dos processos reais.

Para melhorarmos e crescermos, precisamos saber exatamente quanto consumimos e onde e como podemos intervir.”

Roberto Caspani Proprietário e diretor executivo

Sobre a CLEAF

A CLEAF é uma fabricante italiana de superfícies inovadoras para móveis e design de interiores. A empresa desenvolve e produz painéis revestidos com acabamentos decorativos, laminados e soluções de fitas de borda na região de Brianza, atendendo arquitetos e fabricantes de móveis em mundo todo.

Para melhorarmos e crescermos, precisamos saber exatamente quanto consumimos e onde e como podemos intervir.”

Roberto Caspani Proprietário e diretor executivo

Sobre a CLEAF

A CLEAF é uma fabricante italiana de superfícies inovadoras para móveis e design de interiores. A empresa desenvolve e produz painéis revestidos com acabamentos decorativos, laminados e soluções de fitas de borda na região de Brianza, atendendo arquitetos e fabricantes de móveis em mundo todo.

Sensor de ar comprimido com display instalado em uma tubulação vertical.

Imagem 1: Sensor de ar comprimido que mede a vazão volumétrica e outros valores.

Sensores de ar comprimido: mais do que apenas um contador

Para alcançar esse nível de transparência, a CLEAF utiliza os sensores de vazão da ifm nas séries SD9500, SD8500 e, para diâmetros de tubo maiores, a SD2500. Bruno Bonfiglio, Maintenance Support Specialist na CLEAF, os descreve como “a base para o monitoramento do consumo de ar comprimido na fábrica”.

Do ponto de vista técnico, um aspecto decisivo: os sensores da série SD não se limitam apenas à medição de vazão, mas integram em um único dispositivo diversas variáveis relevantes para o processo. Além da vazão volumétrica do ar comprimido, eles fornecem dados sobre o consumo total, a pressão e a temperatura do fluido, criando assim uma base sólida de informações para avaliações energéticas e de processo.

Especialmente em aplicações com ar comprimido, essa profundidade de dados se mostra particularmente valiosa. Isso porque ineficiências não aparecem apenas nos valores totais, mas muitas vezes se manifestam por meio de padrões recorrentes: valores de consumo incomuns em determinados turnos, cargas básicas elevadas, comportamento atípico de máquinas individuais ou oscilações na rede de distribuição. O monitoramento contínuo dessas informações permite, portanto, identificar vazamentos, uso não otimizado e anomalias progressivas de forma mais rápida. Foi exatamente com base nesses dados que a CLEAF conseguiu passar de avaliações empíricas para decisões fundamentadas em dados objetivos e mensuráveis.

Dados de consumo se transformam em decisões

Na prática operacional, isso representa para a CLEAF uma mudança significativa de perspectiva. Os dados de consumo deixaram de ser apenas indicadores para relatórios e passaram a ser instrumentos concretos para decisões operacionais. A comparação entre máquinas, áreas de produção e turnos torna as anomalias imediatamente visíveis. Ao mesmo tempo, a empresa pode verificar se as medidas de manutenção, a substituição de componentes e ajustes no processo realmente resultam em melhorias.

Cristian Fortunato resume este passo de forma concisa: “Sabemos onde precisamos agir e podemos tomar decisões baseadas em dados, em vez de depender de estimativas.” Um consumo médio, que antes era difícil de atribuir e, portanto, quase impossível de controlar, torna-se assim uma variável controlável. Ao mesmo tempo, a busca reativa por falhas se transforma em um processo sistemático de otimização.

Sabemos onde precisamos agir e podemos tomar decisões baseadas em dados, em vez de depender de estimativas.

Cristian Fortunato Gerente de manutenção na CLEAF

moneo: Dos dados à visão geral

Para que os dados capturados pelos sensores possam realmente agregar valor, não basta apenas coletá-los: eles precisam ser processados e apresentados de forma facilmente interpretável. Na CLEAF, essa tarefa é realizada pela plataforma moneo IIoT da ifm, que coleta os dados, armazena-os de forma estruturada e os disponibiliza para análise e avaliação por meio de telas intuitivas. Ao mesmo tempo, o sistema permite o monitoramento contínuo em tempo real e notifica automaticamente quando limites são excedidos ou não atingidos.

O moneo foi desenvolvido para apoiar o monitoramento de máquinas, a otimização de processos e uma manutenção mais previsível, sendo para a CLEAF um instrumento central na gestão operacional diária. As telas oferecem uma visão clara do consumo atual e acumulado, tendências ao longo do tempo e possíveis anomalias, transformando uma grande quantidade de pontos de medição em um quadro coerente do comportamento da instalação. Não por acaso, Bruno Bonfiglio destaca a importância de uma solução “simples, estável e reprodutível”, que possa ser facilmente aplicada a várias fábricas e aplicações.

Sensores de vibração: quando os dados controlam a manutenção

Além do monitoramento de energia, a CLEAF também utiliza sensores de vibração da ifm para monitorar o estado de acionamentos e unidades críticas. Especialmente em ventiladores e motores, a análise de vibração permite identificar precocemente sinais de desgaste ou possíveis falhas.

Muitas falhas mecânicas não se manifestam por paradas repentinas, mas sim por mudanças graduais nos padrões de vibração, que podem indicar, por exemplo, desbalanceamento, desgaste de rolamentos ou aumento de atrito. Nesse contexto, os sensores não se limitam a disparar um alarme em caso de falha, mas principalmente possibilitam a manutenção preditiva das máquinas.

A manutenção deixa de ser baseada em suposições ou intervalos fixos e passa a se orientar por dados objetivos, permitindo ações direcionadas e oportunas, reduzindo o risco de paradas não planejadas e otimizando a confiabilidade geral da instalação.

Monitoramento avançado para máquinas rotativas

Do ponto de vista técnico, os sensores de vibração modernos oferecem muito mais do que um simples monitoramento de limites. As soluções da ifm permitem determinar parâmetros específicos para a avaliação do estado das máquinas, relacionados, por exemplo, à carga mecânica, impactos, atrito e aos primeiros sinais de desgaste de rolamentos. Assim, não é possível apenas identificar a existência de um desvio, mas também compreender a natureza do fenômeno que está ocorrendo. Para empresas como a CLEAF, isso significa uma visão mais abrangente sobre o estado de ventiladores, motores e outros conjuntos críticos, que muitas vezes são pouco visíveis, mas essenciais para a continuidade da produção.

Afinal, uma falha repentina desses componentes pode comprometer toda a cadeia de processos. Por outro lado, se uma anomalia for detectada a tempo, é possível planejar ações durante as janelas de manutenção, reduzindo significativamente o risco de interrupções.

Cristian Fortunato resume as vantagens da seguinte forma: “Isso significa menos tempo de inatividade, melhor capacidade de planejamento e uma manutenção muito mais direcionada.” Exatamente aí está o passo decisivo para uma abordagem mais avançada: Não é mais a falha que determina a intervenção, mas sim o real estado da máquina.

Escalável para várias fábricas e aplicações

Outra vantagem da solução da ifm é a sua escalabilidade. Afinal, a CLEAF não buscava uma solução limitada a uma única aplicação, mas sim uma abordagem que pudesse ser expandida ao longo do tempo para outras instalações e fábricas. Bruno Bonfiglio ressalta isso claramente: “Para nós, era fundamental contar com uma solução que também pudesse ser facilmente transferida para outras máquinas.” Nesse sentido, a padronização dos sensores e a gestão centralizada dos dados via moneo são pré-requisitos decisivos.

O projeto, portanto, vai além da simples medição de consumo e se desenvolve em uma verdadeira infraestrutura para apoiar a melhoria contínua. Os dados energéticos podem ser comparados de forma sistemática, e as estratégias de manutenção podem ser aprimoradas ao longo do tempo com base em informações objetivas. Novas máquinas podem ser integradas desde o início a um sistema de monitoramento já estruturado.

Uma alavanca estratégica para toda a empresa

Para a CLEAF, o projeto tem um valor que vai além da área operacional e envolve diretamente o nível estratégico. O proprietário e diretor-geral Roberto Caspani destaca o alto consumo de energia da empresa e a expansão das fontes de energia renovável: Para melhorarmos e crescermos, precisamos saber exatamente quanto consumimos e onde e como podemos intervir.”

Nesse contexto, a contribuição da ifm não se limitou ao fornecimento da tecnologia, mas também incluiu suporte qualificado em todas as fases da implementação, disponibilizando competência em aplicações e know-how. Como Cristian Fortunato destaca: “Basicamente, encontramos na ifm um parceiro, não apenas um fornecedor.” Um aspecto decisivo em projetos baseados em dados: Só é possível gerar um verdadeiro valor agregado para a empresa quando sensores, plataforma e aplicação trabalham juntos de forma integrada.

Conclusão

A experiência da CLEAF mostra como a eficiência energética e a manutenção preditiva baseada em condição podem ser integradas em uma única abordagem. Por meio do monitoramento do ar comprimido, um consumo que antes era praticamente impossível de ser detectado no nível das máquinas agora pode ser medido e comparado com precisão, criando assim a base para ações direcionadas e verificáveis. Ao mesmo tempo, os sensores de vibração complementam o panorama ao fornecer uma visão detalhada sobre o estado das instalações críticas e permitir intervenções em tempo hábil.

Em combinação com a plataforma moneo, o resultado não é um projeto isolado, mas sim uma base de informações estruturada e escalável, que apoia decisões mais embasadas, melhora a eficiência geral e aumenta a confiabilidade dos processos produtivos.

Faça já o download do relatório de aplicação
Qual é a sua história de sucesso com a ifm?

Você realizou uma aplicação interessante com hardwares e softwares ifm? Como os nossos sensores ajudam a otimizar os seus processos? Então fale com a gente! Teremos prazer em apresentar o seu know-how a um amplo público. Gratuitamente, claro.

Você também pode se interessar por estes assuntos: