• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

TEC Container – 항만용 이동식 육상전원 공급 시스템

신재생에너지
해양 에너지
응용사례 보고서

요약

TEC Container는 이동식 케이블 관리 시스템을 활용하여 선박에 안전한 육상전원을 공급합니다. 이 과정에서 ifm의 자동화 기술은 정확하고 신뢰성 있으며 안전한 운영을 보장합니다.

육상전원 공급을 위한 최적의 솔루션

모바일 케이블 관리 시스템은 ifm의 자동화 기술을 활용하여 선박에 안전하고 효율적인 육상전원을 공급합니다.

선박은 정박해 있는 동안 선내 전기 및 보조 시스템에 전력을 공급하기 위해 보조 엔진을 가동하는 경우가 많습니다. 특히 인구 밀도가 높은 항만 및 해안 지역의 경우, 이로 인해 지속적인 배기가스 배출과 소음 발생은 물론 추가적인 운영 비용이 발생합니다. 이 문제에 대한 해결책은 육상전원입니다: 즉, 항만 전력망에서 선박으로 직접 전기를 공급하여 보조 엔진을 정지시킬 수 있도록 하는 방식입니다.

선박에 육상전원을 안전하게 공급하려면 고성능 케이블 관리 시스템이 필요합니다. TEC Container는 이 분야를 전문으로 하며, 전 세계 항만에서 사용되는 이동식 솔루션을 개발합니다.

리프팅 장비 전문기업에서 혁신적인 항만 솔루션 공급업체로

스페인 Madrid에 본사를 둔 TEC Container는 50년 이상 기업을 경영해오고 있습니다. 1976년 설립 이후, 항만 물류와 풍력 에너지 산업 고객을 대상으로 115개국 이상에 리프팅 장비를 개발 및 제조해 왔습니다.

“약 5년 전, 우리는 기존 리프팅 사업 영역을 넘어 새로운 사업 분야를 시작했습니다: 케이블 관리 시스템 사업입니다. 이를 통해 항만 전력망의 전력을 선박으로 안전하게 전송할 수 있게 되었습니다.”라고 TEC Container의 영업이사 Javier Pérez는 설명합니다.

이 시스템은 케이블 릴이 통합된 이동식 장비로 구성되어 있습니다. 이 이동식 플랫폼은 수동 또는 또는 자동 가이드 시스템을 통해 부두를 따라 이동하면서 필요한 만큼 전력 케이블을 풀어낼 수 있습니다. 항만마다 기술적 요구사항이 다르기 때문에, 시스템은 일반적으로 현장의 조건에 맞게 맞춤 설계됩니다.

Author Image

부품의 품질은 물론, ifm이 제공하는 기술 지원을 높이 평가합니다. ifm은 단순한 부품 공급업체 그 이상의 의미를 지닙니다. 진정한 기술 파트너입니다.

Javier Pérez TEC Container 영업 이사

TEC Container 소개

TEC Container는 스페인의 리프팅 장비, 컨테이너 및 항만 물류 솔루션 제조업체입니다. 1976년에 설립된 이 기업은 혁신적인 육상전원 공급 및 케이블 관리 솔루션을 포함하여 전 세계 항만을 위한 맞춤형 시스템을 개발하고 있습니다.

Author Image

부품의 품질은 물론, ifm이 제공하는 기술 지원을 높이 평가합니다. ifm은 단순한 부품 공급업체 그 이상의 의미를 지닙니다. 진정한 기술 파트너입니다.

Javier Pérez TEC Container 영업 이사

TEC Container 소개

TEC Container는 스페인의 리프팅 장비, 컨테이너 및 항만 물류 솔루션 제조업체입니다. 1976년에 설립된 이 기업은 혁신적인 육상전원 공급 및 케이블 관리 솔루션을 포함하여 전 세계 항만을 위한 맞춤형 시스템을 개발하고 있습니다.

해수, 대형 케이블, 대형 선박이 있는 환경

이 어플리케이션은 장비에 엄격한 요구사항을 부과합니다: 무거운 전력 케이블을 선박과 물가 바로 근처에서 안전하게 이동시켜야 합니다. “이 장비는 사람들이 작업하는 부두를 따라 이동하는 이동식 플랫폼이기 때문에 절대적인 안전성이 요구됩니다. 또한, 케이블 연결 및 분리 과정에서 사고가 발생하지 않도록 전기적 연결의 안전성도 반드시 확보되어야 합니다”라고 TEC Container의 전기 엔지니어 Alejandro Caballero는 강조합니다.

동시에 이 기술은 높은 습도, 염분이 포함된 해풍, 온도 변화 및 지속적인 진동을 견뎌내야 합니다.

시스템의 핵심을 이루는 ifm 자동화 솔루션

이 시스템 규모는 엄청납니다: 일반적인 전원 케이블은 손으로 간단히 플러그를 꽂기만 하면 되지만, 이 어플리케이션에는 팔 굵기만 한 전력 케이블과 대형 커넥터가 사용됩니다.

Alejandro Caballero는 작업 과정을 다음과 같이 설명합니다: “자주식 이동 플랫폼이 부두를 따라 선박까지 이동하면서 케이블을 펼칩니다. 기계가 선박의 접속 지점 근처에 배치되면, 텔레스코픽 암이 케이블을 선박 쪽으로 안내하여 연결합니다. 이를 통해 선박은 보조 엔진을 정지할 수 있으며, 해안 도시의 소음과 배출가스를 줄일 수 있습니다."

원활한 작동을 위해 TEC Container는 ifm 자동화 제품을 사용합니다: 이동식 케이블 관리 시스템의 핵심에는 여러 대의 고성능 ifm 컨트롤러가 설치되어 있습니다. 프로그래밍 가능한 컨트롤러 CR0403과 CR0709는 이동 및 텔레스코픽 암 작동부터 케이블 안내에 이르기까지 기계의 모든 움직임을 조정합니다. 이 시스템은 다양한 센서에서 전송되는 시그널을 실시간으로 처리하여 모든 하위 시스템이 정확하고 신뢰성있게 작동되도록 보장합니다.

G1501S 안전 릴레이는 기능 안전을 담당합니다. 연결된 센서를 지속적으로 모니터링하며 안전 관련 기능이 항상 신뢰성 있게 수행되도록 보장합니다. ifm의 DN4234 파워서플라이는 모든 구성요소에 안정적인 전압 공급을 제공합니다.

CR2042 I/O 모듈은 센서, 액추에이터와 컨트롤러를 연결하는 분산형 인터페이스 역할을 수행합니다. 입력 및 출력 시그널을 수집하여 CAN bus를 통해 컨트롤러로 전송합니다. “필드버스 기반의 분산 시스템을 도입함으로써 생산 및 배선 작업량이 크게 줄었습니다. 기존 배선 방식에 비해 필요한 케이블 수가 훨씬 적을 뿐만 아니라, 배선 오류 위험도 크게 감소했습니다."라고 Javier Pérez는 설명합니다.

다양한 ifm 센서는 안전한 작동에 필요한 프로세스 데이터를 제공합니다. 앱솔루트 멀티턴 엔코더 Rm9000은 차륜의 스티어링 각도를 측정합니다. RM900S 안전 엔코더는 케이블 릴의 포지션을 지속적으로 모니터링하여 잘못된 움직임이나 케이블 시스템 과부하를 방지합니다. PT54 압력 센서는 유압 압력을 지속적으로 측정하여 안정적이고 부드러운 유압 작동을 위한 기반 데이터를 제공합니다. LT3022 레벨 센서는 냉각수 등 주요 작동 유체의 레벨을 모니터링하여 위험한 작동 상태를 조기에 감지할 수 있게 합니다.

마지막으로, CR1204 그래픽 디스플레이는 작업자와 장비를 연결하는 중앙 HMI 역할을 수행합니다. 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 작업자는 케이블 관리 장치의 모든 기능을 제어하고, 관련 작동 데이터를 실시간으로 모니터링하며, 진단 정보 및 오류 메시지를 신속하게 확인할 수 있습니다. Alejandro Caballero는 다음과 같이 강조합니다: “장비는 쉽고 직관적으로 조작할 수 있어야 합니다. 그래야 작업자와 유지보수 팀이 장비 상태에 필요한 모든 정보를 빠르게 확인하고 잠재적인 문제를 쉽게 파악할 수 있습니다.”

모든 구성 요소가 완벽하게 연동되어 신뢰성 높고 유지보수가 쉬운 자동화 시스템을 제공합니다. 또한 혹독한 해양 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.

“부품의 품질은 물론, 특히 ifm이 제공하는 기술 지원을 높이 평가합니다. 시스템 아키텍처 설계 단계부터 구현에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 지원을 받았습니다. ifm은 단순한 부품 공급업체 그 이상의 의미를 지닙니다. 진정한 기술 파트너입니다,”라고 Javier Pérez는 평가합니다.

크루즈선 옆에 설치된 케이블 플랫폼의 길게 펼쳐진 암 (arm)에는 여러 가닥의 전력 케이블이 달려 있습니다.

이미지 1: 텔레스코픽 암이 전력 케이블을 선박으로 안전하게 유도합니다.

결론

TEC Container는 케이블 관리 시스템을 통해 선박이 항구에 정박 중일 때, 육상전원을 공급하는 데 필요한 인프라를 제공합니다. 이동식 플랫폼은 항만 전력망과 선박 전기 시스템을 신뢰성있게 연결하며, 선박 정박 중 발생하는 배출가스와 소음을 크게 줄이는 데 기여합니다.

ifm의 자동화 솔루션은 이 시스템의 기술적 기반을 형성합니다. 이 제품들은 해양 환경의 까다로운 조건에서도 정밀한 움직임, 직관적인 작동, 그리고 안정적인 성능을 보장합니다.

어플리케이션 리포트 다운로드 (PDF)
ifm과 함께 어떤 성공을 거두셨습니까?

ifm의 하드웨어 또는 소프트웨어로 흥미로운 어플리케이션을 구현한 경험이 있으십니까? ifm 센서가 프로세스 운영을 최적화하는 데 어떤 도움이 되었습니까? 알려주십시오! ifm은 귀사의 솔루션과 노하우를 많은 독자들에게 널리 소개하고 공유할 수 있도록 지원해 드립니다. 물론 모든 과정은 무료로 진행됩니다.

관심을 가질 만한 또 다른 추천 항목: