• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

RAFI – moneo IIoT 平台,致力於提升塑膠射出成型製程的透明度

機械工程
工具機
工業 4.0
工業物聯網平台 moneo
影片報告

摘要

從直覺到數據驅動的方法:位於巴德瓦爾德塞的 RAFI 公司,透過感測器技術與 moneo IIoT 平台,使注塑成型製程變得透明化。溫度、流量、壓縮空氣及能源消耗量均會持續進行偵測、視覺化呈現與分析。這使 RAFI 能夠及早偵測異常狀況、優化冷卻效能與介質消耗,並為維持穩定品質、提升效率及實現更永續的生產奠定基礎。

關於此工具的數位見解

感測器技術與工業物聯網(IIoT)如何提升注塑成型的品質與能源效率

現代塑膠加工的特點在於品質要求日益提高、成本壓力不斷增加,以及對製程穩定性極高的需求。特別是在注塑成型過程中,可重複的生產條件與精確的製程控制,是影響廢品率、能源消耗及成本效益的關鍵因素。要達成此目標,關鍵的先決條件是必須能取得可靠的製程數據。RAFI 集團在其巴德瓦爾德塞(Bad Waldsee)廠區,展示了如何透過有針對性地運用感測器及 moneo IIoT 平台,將原始數據轉化為有助於生產優化的寶貴洞見。

RAFI 在巴德瓦爾德塞(Bad Waldsee)廠區生產塑膠射出成型零件,既用於自家標準 HMI 產品,也用於客製化的客戶應用。其應用領域涵蓋醫療與農業技術,乃至工業及汽車領域。因此,對零件的尺寸精度、表面品質及長期穩定性也提出了相應的高要求。

在注塑成型過程中,預先乾燥過的塑料顆粒會被熔化,並在高壓下注入模具中。隨後的冷卻階段對於零件品質至關重要。必須精確維持工具溫度、冷卻液流量以及供回管線之間的溫差。即使是微小的偏差,也可能對循環時間、尺寸穩定性或外觀特性造成負面影響。

動機:讓流程透明化,而非依賴猜測

該專案以目標性地運用感測器,以及來自自動化專家 ifm 的moneo IIoT 平台為基礎。其目的是不再僅憑經驗和抽查來評估注塑成型製程。相反地,該流程應透過數據來確保其透明度與可追溯性。

RAFI 開發與設計部門的圭多·佐爾(Guido Zoll)如此闡述這項做法:「我們希望確切了解注塑成型週期中究竟發生了什麼,以及哪些參數確實會影響品質與效率。」

研究重點特別放在工具內的熱工況、冷卻迴路的利用率,以及壓縮空氣和電能等輔助介質的消耗量上。其目的是建立透明度,並在此基礎上找出具體的改善機會。

作為該工具內及機台上的資料來源之感測器

實際上,注塑工具的各個冷卻迴路均已配備流量及溫度感測器。這些感測器會持續測量進水與回水溫度,以及相應的冷卻水流量。根據這些數據,可以精確地測定溫度差異,從而對工具冷卻的效率得出可靠的結論。

「除了冷卻迴路之外,我們還會分析機台的耗電量,以便及早偵測峰值負載。」我們同時監控供應至機械手臂及注塑機的壓縮空氣,因為任何洩漏或接頭鬆動都會立即反映在特性曲線上。moneo 會持續偵測並分析這些數據。若測量值超過預設的限值,該軟體會自動觸發警報。「這使得我們能夠即時偵測故障,例如當機器人因壓力不足而掉落零件時,」Guido Zoll表示。由於壓縮空氣是最昂貴的能源形式之一,即使是很小的洩漏,也會造成重大的經濟影響。

moneo 作為核心的工業物聯網(IIoT)平台

僅憑龐大的感測器數據本身,並不會創造任何附加價值。關鍵在於其有系統地進行蒐集、分析與詮釋。這正是 moneo 派上用場的地方:「我們的工業物聯網(IIoT)平台能讓整個工廠的操作狀況一目瞭然,並揭示機器實際的操作狀況,」ifm solutions 工業物聯網應用案例副總裁克里斯托夫·施耐德(Christoph Schneider)解釋道。

Guido Zoll補充道:「此外,團隊中的每個人,從小組長到班組主管,都能查閱關鍵績效指標。」「任何人都能從這些特徵曲線中立即判斷出,某個流程是否運作順暢,或是是否出了問題。」

所使用的IO-Link 感測器透過IO-Link 主站進行通訊,這些主站會彙整資料,並透過乙太網路將其傳輸至公司網路。接著,測量值便會輸入至 moneo。該平台的模組化設計從投產之初便展現出其優勢:

「透過moneo configure軟體模組,我們得以預先設定感測器,並在幾乎沒有停機時間的情況下完成其調試,」代表 ifm 協助推動此專案的克里斯托夫·施耐德(Christoph Schneider)表示。

moneo 採用模組化架構,涵蓋多個層級,從裝置管理與資料擷取,到分析與警報皆包含在內。

資料擷取、分析、視覺化與歸檔

在 moneo 中,所有感測器資料都會被記錄下來,集中儲存,並以能確保歷史可追溯性的方式進行處理。儀表板以數值和圖表形式,提供當前製程狀態的概覽。使用者可一目瞭然地確認溫度、流量或消耗量是否在預設的容差範圍內。

這種透明度,加上對測量值的分析以推導出具實質意義的關鍵績效指標,是一項至關重要的步驟,正如 ifm solutions 工業物聯網(IIoT)應用案例副總裁克里斯托夫·施耐德所強調的:「只有當資料呈現出來後,你才能確定該從何處著手。」

moneo 不僅能將數據視覺化,更能實現全面的歷史追蹤。這使得能夠分析數小時、數天或數週內的製程趨勢,並將其與所製造零組件的品質特性進行關聯分析。

閾值、警報與異常偵測

moneo 的一項關鍵功能是自動監控已設定的閾值。若這些閾值被超過或未達標,系統便會觸發警示,例如透過電子郵件或儀表板通知。這使得能在偏差導致元件故障之前,及早偵測並予以修正。

此外,moneo 還能協助識別流程中的異常情況。例如,透過觀察溫度或流量曲線的變化,以及對計算所得傳熱結果的分析,便能發現冷卻通道中逐漸形成的結垢現象。

「人們往往認為,只要零件看起來沒問題,一切就沒問題。」「不過,這些數據顯示,降溫現象可能過於劇烈或不均勻,」克里斯托夫·施耐德表示。moneo 的這些智慧分析功能,在確保製程穩定及產品品質始終如一方面,發揮著關鍵作用。

資料是透過 moneo 收集並持續進行分析的。若測量值超過預設的限值,該軟體會自動觸發警報。這使得能夠即時識別出故障。

Guido Zoll RAFI 的開發與設計

關於 RAFI

RAFI 集團 是一家活躍於國際舞台的科技企業集團,總部位於拉芬斯堡附近的貝格,並在巴特瓦爾德塞設有據點。自 1900 年以來,RAFI 一直致力於開發與製造人機溝通解決方案、人機介面(HMI)系統、電氣機械元件及電子組件。

資料是透過 moneo 收集並持續進行分析的。若測量值超過預設的限值,該軟體會自動觸發警報。這使得能夠即時識別出故障。

Guido Zoll RAFI 的開發與設計

關於 RAFI

RAFI 集團 是一家活躍於國際舞台的科技企業集團,總部位於拉芬斯堡附近的貝格,並在巴特瓦爾德塞設有據點。自 1900 年以來,RAFI 一直致力於開發與製造人機溝通解決方案、人機介面(HMI)系統、電氣機械元件及電子組件。

塑膠射出成型機,包含用於處理成型零件的機器人

圖片 1 :配備整合式機器人,用於處理成形零件的塑膠射出成型機。

從監控到主動式製程優化

moneo 的附加價值不僅在於監測,更在於據此提出具體措施。在 RAFI,這些數據已協助找出優化潛力,例如在冷卻水用量方面。

在某個案例中,顯然實際達成的溫差僅有 0.8 度,而非目標的 2 度,這清楚顯示流量過大。

透過調整冷卻迴路,在不影響製程穩定的前提下,成功實現了節能。與此同時,這些數據使我們能夠有目標地縮短生產週期,從而於相同時間內提高產品產量。

「唯有當行動是基於數據而產生,並將其反饋至流程中時,附加價值才會產生,」克里斯托夫·施耐德表示。RAFI 的圭多·佐爾(Guido Zoll)也表示同意:「基本理念在於節約資源,僅使用實際所需的量;換言之,就是有目標地使用冷卻水、電力或壓縮空氣。」我們也希望避免出現尖峰電流。當多台機器同時開啟其加熱元件時,會導致高負載峰值。透過所蒐集的資料,我們將能確保未來機器能以錯開的時間間隔啟動。「這使我們能夠降低這些峰值並節省能源。」

長遠而言,計畫是直接連接外部系統(例如溫度控制裝置),以便能自動調整控制變量。

能源效率與永續發展

除了品質與製程優化之外,能源效率也正成為越來越重要的關注焦點。moneo 能夠對能源及介質消耗進行詳細記錄、分析,並進行具成本效益的評估。如此一來,潛在的節省不僅得以顯現,更能加以量化。一個具體的例子是壓縮空氣的消耗量:「系統上線後不久,我們便注意到壓縮空氣消耗量持續增加。「我們立即查明了原因,並採取了必要的措施,」克里斯托夫·施耐德表示。

得益於持續的數據收集,即使是最微小的洩漏——例如在機器停機期間發生的洩漏——也能被可靠地偵測到。根據所獲得的洞見,可以精確判斷維護措施在何時才具有成本效益。除了能直接降低成本外,這種以數據為導向的方法,亦對降低能源消耗和二氧化碳排放量做出了可量化的貢獻。

規模擴展與進一步發展

RAFI 在規劃此專案時,已刻意將可擴展性納入考量。將逐步連接更多機器,且已規劃增設其他感測器,例如用於測量廠房溫度或濕度的感測器。目標是將 moneo 中所有與品質相關的因素整合起來,並使其相互關聯。

「我們目前正計畫將此功能擴展至其他機器。」我們也打算整合其他感測器,例如用來測量烘乾機內的濕度、工具內的壓力、工作坊的溫度或空調系統的狀態。「目標是在 moneo 中記錄所有可能影響注塑零件品質的參數,」Guido Zoll 表示。

未來的功能強化,例如基於狀態的維護、自動化行動建議以及由人工智慧支援的分析,旨在進一步推動生產從「透明化」向「自我優化」的轉型。

附有整合式壓縮空氣流量計的不鏽鋼上升管

圖片 6 :SD8500 壓縮空氣流量計可高精度地測量流量、消耗量、壓力及介質溫度。所有測量值均透過 IO-Link 以數位方式傳輸至控制器及 moneo。

結論

RAFI 的案例表明,注塑成型中的感測器唯有結合高效能的工業物聯網(IIoT)平台,才能充分發揮其潛力。moneo 作為生產的中央平台,負責收集、整理及解析製程數據,並將其提供給不同角色的使用者。由此帶來的透明度不僅能確保品質的一致性,還能實現為特定目標而設的節能,並持續優化製程週期。這使得 moneo 成為塑膠射出成型領域中,實現數據驅動決策與永續競爭力的關鍵工具。

下載應用報告 (PDF)
ifm 給您帶來了什麼成功?

您是否使用 ifm 的硬體或軟體落實過有趣的應用?我們的感測器如何幫助優化您的流程操作?讓我們知道!我們很樂意向大眾展示您的解決方案並分享您的專門技術 - 當然,這都是免費的。