• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Φορητή μνήμη δεδομένων για IO-Link: Μικρή σε μέγεθος, μεγάλη σε χώρο

Φορητή μνήμη δεδομένων για IO-Link: Μικρή σε μέγεθος, μεγάλη σε χώρο

  • Τα 128 kByte παρέχουν επαρκή χωρητικότητα μνήμης για σχετικά δεδομένα και ιστορικά
  • Επιτόπια διαθεσιμότητα πληροφοριών που σχετίζονται με τις διεργασίες
  • Ψηφιακή ετικέτα τύπου: Απλή εγγραφή εναλλάξιμων εξαρτημάτων στο PLC

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Η διεπαφή COM3 εξασφαλίζει γρήγορη μετάδοση δεδομένων

Ανταλλαγή τοπικών πληροφοριών στο δίκτυο της εγκατάστασης

Η εξωτερική μνήμη IO-Link DSU είναι μία φορητή συσκευή γενικής χρήσης για τοπική μετάδοση δεδομένων. Αυτή η μικρή συσκευή συνδέεται σε μία κύρια μονάδα IO-Link και καθιστά διαθέσιμα τα αποθηκευμένα δεδομένα σε όλους τους συνδεδεμένους δέκτες. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται ως ψηφιακή ετικέτα τύπου για ένα εναλλάξιμο εργαλείο, το PLC μπορεί να το αναγνωρίζει αυτόνομα και αξιόπιστα, να αντλεί πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας και να ειδοποιεί τον χειριστή όταν επίκειται συντήρηση για την αποφυγή ζημιών στο εργαλείο ή το τεμάχιο κατεργασίας. Τα δεδομένα καταγράφονται συνεχώς στη μνήμη ιστορικού κατά τη λειτουργία. Χάρη στη διεπαφή COM3 με 230,4 kbit/s ανά δευτερόλεπτο. Συνολικά 128 kByte προσφέρουν επαρκή χώρο για όλα τα σχετικά δεδομένα.

Διαμόρφωση και ανάγνωση των δεδομένων μέσω του moneo|configure

Το DSU100 είναι ένας φορέας δεδομένων FRAM 128 kByte που εξυπηρετεί ως μέσο αποθήκευσης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η παραμετροποίηση και η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιούνται μέσω της ενσωματωμένης διασύνδεσης IO-Link και μπορούν να διενεργηθούν π.χ. μέσω του λογισμικού moneo|configure ενώ το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Περιγραφή τεχνολογίας

Το DSU100 είναι ένας φορέας δεδομένων FRAM 128 kByte που εξυπηρετεί ως μέσο αποθήκευσης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η παραμετροποίηση και η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιούνται μέσω της ενσωματωμένης διασύνδεσης IO-Link και μπορούν να διενεργηθούν π.χ. μέσω του λογισμικού moneo|configure ενώ το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Πληροφορίες ειδικά για τη συσκευή

Το IODD που απαιτείται για τη διαμόρφωση της συσκευής, αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή των δεδομένων διεργασίας, πληροφορίες διάγνωσης, οι διευθύνσεις παραμέτρων και οι αναγκαίες πληροφορίες για το απαιτούμενο υλικό και λογισμικό IO-Link περιγράφονται στην ιστοσελίδα www.ifm.com

Τρόποι λειτουργίας της συσκευής

Η συσκευή υποστηρίζει διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως την ανάγνωση του συγκεκριμένου για τη συσκευή, γενικά μοναδικού UID, την ανάγνωση και την εγγραφή έως και 28 byte δεδομένων σε έναν κύκλο IO-Link και την ανάγνωση και την εγγραφή μεγαλύτερων ποσοτήτων δεδομένων, το μήκος των οποίων περιορίζεται κατά κανόνα μόνο από το PLC. Η αυτόματη πρόσβαση στο στικ μνήμης κατά τη λειτουργία μπορεί να καθορίζεται μέσω διαφόρων εντολών που ρυθμίζουν και ελέγχουν την πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής.